4 Considerações para Gerenciar Sistemas de Edge Computing como Ativos Críticos

Tendências de mercado e tecnologia, como Big Data e Internet das Coisas, alteraram a maneira como a computação distribuída é gerenciada. Bolsões remotos de poder de computação, tradicionalmente encontrados em armários de rede de edifícios comerciais, agora estão preenchendo espaços em locais de varejo, fábricas, armazéns, clínicas médicas, restaurantes de fast food e muitos outros locais.

Esses sistemas na ponta da rede coletam dados próximos à fonte de sua origem. Assim, o intervalo de tempo da troca de dados é reduzido e a riqueza dos dados é aumentada, o que conduz a todos os tipos de decisões comerciais de economia de dinheiro e redução de custos.

À medida que esses sistemas de edge computing coletam e processam cada vez mais dados, a infraestrutura que suporta as necessidades de energia, resfriamento e segurança desses sistemas é considerada cada vez mais crítica. No entanto, gerenciar adequadamente locais onde servidores, armazenamento e redes não existiam antes pode ser um desafio.

Ambientes empoeirados, mais pessoas circulando e falta de experiência técnica no local podem levar a paralisações imprevistas dos negócios. Como resultado, aqueles que gerenciam sites de edge computing agora devem aumentar a segurança física e a visibilidade remota desses sistemas.

Nesses novos ambientes de edge mais críticos, são necessárias ferramentas de gerenciamento que imitem o valor agregado robusto de ferramentas de nível de data center, ambientes controlados e especialistas no local.

No entanto, devido à natureza remota dos ambientes periféricos, é necessária uma abordagem diferente para atingir os mesmos objetivos de disponibilidade, confiabilidade e resiliência.

Principais fatores a serem considerados ao implantar uma solução de gerenciamento de infraestrutura de edge

Até recentemente, pouca orientação e experiência sobre táticas de gerenciamento que suportam esses novos ambientes de edge foram compartilhadas.

Embora muitas implementações sejam exclusivas devido à grande diversidade de aplicativos de edge computing, quatro considerações principais precisam ser avaliadas ao decidir a melhor forma de gerenciar sistemas de infraestrutura física relacionados à edge computing:

1. Funcionalidade

Os sistemas de nuvem baseados em assinatura são particularmente eficazes no gerenciamento de ambientes periféricos. Pouco ou nenhum investimento inicial é necessário e os sistemas são escaláveis ​​para que os investimentos possam ser proporcionais ao crescimento do sistema.

Além disso, terceiros podem ser recrutados para monitorar o comportamento do sistema de edge. Esses sistemas baseados em nuvem também coletam dados de desempenho para que análises robustas possam ser realizadas em relação à integridade atual e futura do sistema.

Em situações em que vários sistemas de edge são instalados em diversas localizações geográficas, pode-se realizar benchmarking para que as melhores práticas de gerenciamento possam ser compartilhadas. Um sistema de gerenciamento de edge eficaz também deve ser independente de fornecedor para ser capaz de analisar o desempenho de todos os sistemas associados à implementação de edge.

2. Apoiar

Muitas vezes, os sistemas de edge consistem em uma mistura de várias partes e peças que pode dificultar o gerenciamento e o suporte do usuário final. No entanto, alguns provedores de soluções integram os sistemas antes de entregá-los a um usuário final.

Em muitos casos, esses micro data centers vêm com software de gerenciamento pré-carregado e componentes de TI e energia, refrigeração e rack pré-configurados, pré-testados e integrados. Os Provedores de Serviços Gerenciados (MSPs – Managed Service Providers) podem oferecer suporte remoto e no local quando necessário (por exemplo, se uma unidade defeituosa precisar ser substituída).

Alguns fornecedores oferecem monitoramento e manutenção remotos por meio de agências de serviços globais compostas por engenheiros especializados. Eles também podem administrar serviços de despacho que permitem a correção de problemas no local no próximo dia útil, com peças sobressalentes incluídas como parte do serviço.

3. Segurança

A questão de como os dados serão transportados e armazenados de maneira segura e como os dados pessoais permanecerão confidenciais também deve ser considerada ao implantar sistemas de Edge.

Investigue se os vários componentes do sistema de edge, incluindo o sistema de gerenciamento, foram projetados e certificados para aderir aos padrões adequados de segurança cibernética e privacidade de dados. A segurança também é um desafio constante. Assim, as atualizações relativas a esse aspecto devem ser publicadas pelos fornecedores regularmente e podem ser facilmente baixadas.

4. Reputação do fornecedor

Quando se trata de implementar sistemas de edge com sucesso, leve em consideração a experiência e a presença geográfica dos fornecedores que você escolher como parceiros. O conhecimento técnico deve estar disponível nas fases de instalação, operação e manutenção de todos os projetos de implantação de edge.

A viabilidade e a reputação do fornecedor também devem ser estabelecidas em vários casos de uso, pois, às vezes, os sistemas de edge podem ser necessários para resistir a condições ambientais adversas. Sistemas de edge robustos e confiáveis, capazes de comunicar dados de desempenho, tendem a ter um tempo de atividade prolongado.

Guia eletrônico de gerenciamento de infraestrutura de Edge de acesso

Para saber mais sobre como os novos sites de edge computing podem ser gerenciados com mais facilidade e economia, baixe nosso Guia do Comprador para Soluções de Gerenciamento de Infraestrutura de Edge!

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.