Como reduzir os riscos físicos e de cibersegurança em Edge Computing

A monitorização de ambientes distribuídos ou Edge Computing tem sido sempre um desafio, dado que estas instalações não dispõem muitas vezes de pessoal informático no local. Mas no clima atual, com tantos de nós a trabalhar a partir de casa e o acesso aos edifícios severamente restringido, a monitorização remota eficaz nunca foi tão imperativa.

Ao mesmo tempo, é provável que os locais de computação periférica soframcom o tempo de inatividade, e o custo do tempo de inatividade é extremamente elevado. O tempo de inatividade não planejado pode custar às empresas da Fortune 1000 até . Além disso, o tempo de inatividade está a custar às organizações norte-americanas  por ano de perda em produtividade, perda de receitas e o custo para resolver as causas.

Atualmente, estão disponíveis soluções que permitem às empresas monitorizar instalações de Edge Computing para uma série de atributos que respondem a preocupações ambientais, acesso físico, e cibersegurança para mitigar os riscos de tempo de inatividade.

A partir de qualquer local com ligação à Internet, se pode receber alertassobre qualquer atividade suspeita, perigosa, ou pouco habitual e tomar medidas para a resolver. Uma monitorização remota eficaz permite-lhe proteger não só o seu investimento em equipamento de TI mas também defender-se contra ciberataques lançados a partir dessas instalações periféricas

A palavra-chave é “eficaz”, uma vez que nem todas as soluções de monitorização remota são iguais. Neste post, vamos analisar os atributos-chave a procurar e outras considerações.

Necessidades de monitorização ambiental

Para começar, procure flexibilidade na plataforma base. Em alguns casos, é provável que se possa instalar numa sala informática enquanto, em outros, um modelo montado na parede pode ser uma melhor opção. O sistema também deverá ser capaz de crescer juntamente com as suas necessidades, adicionando sensores adicionais, capacidades de monitorização e capacidade.

Ao nível mais básico, é necessário monitorizar atributos ambientais, incluindo temperatura, humidade, fugas de água, partículas de fumo e pó. Todos estes constituem ameaças ao equipamento informático e, consequentemente, às aplicações que o equipamento está a suportar.

Uma boa solução de monitorização deve vir com sensores para muitos desses atributos, mas deve também apoiar a integração de sensores de terceiros para expandir as suas opções. Da mesma forma, deve ser capaz de alimentar outras plataformas de gestão, tais como um sistema de gestão de edifícios (BMS) ou uma solução de gestão de infraestruturas de TI, utilizando protocolos de serviços web ou SNMP.

Reforçar a segurança dos locais de computação periférica

Uma boa ferramenta de monitorização deve também abordar os riscos de segurança em Edge Computing a partir de uma série de ângulos.

Uma delas é a segurança física, que ajuda a garantir que nenhum utilizador não autorizado possa aceder ao seu equipamento de TI. Isto implica câmaras para monitorizar continuamente o ambiente de computação periférica. A ideia é proteger contra o acesso acidental (por funcionários de limpeza bem-intencionados, por exemplo) e contra elementos mal-intencionados.

Para muitas empresas, tal monitorização é também fundamental para alterar as políticas de gestão que requerem a existência de uma pista de auditoria, para que se saiba quem tocou em qualquer suporte de TI, e quando. Isso ajuda no caso de ser necessário recuar numa mudança, e identificar qualquer pessoa que tenha feito uma mudança não autorizada, talvez com intenção maliciosa.

É também importante considerar que qualquer dispositivo ligado à Internet é um ponto de entrada potencial para um intruso, incluindo qualquer coisa que esteja a ser monitorizada remotamente, desde uma UPS a um servidor. Mas os intrusos não têm necessariamente de estar no local para fazer estragos.

Uma abordagem abrangente para a monitorização

É por isso que a opção de uma solução de monitorização remota para alimentar uma plataforma maior é tão importante. Recomendamos uma plataforma baseada na nuvem que possa realizar auditorias de segurança em dispositivos ligados à web e garantir a existência de firmware e protocolos de segurança atualizados. Isto assegura que tais dispositivos não sejam pontos de entrada fáceis para os hackers. Para mitigar os riscos, as organizações que gerem locais de computação periférica precisam de uma abordagem holística e abrangente de monitorização.

Como exemplo, a solução APC by Schneider Electric de monitorização ambiental e segurança, NetBotzTM interage com a plataforma de gestão baseada na nuvem, EcoStruxureTM IT e pode cobrir uma série de requisitos de monitorização.

Saiba mais sobre as opções de solução de segurança física e cibersegurança e tire partido de uma demo gratuito do software de monitorização EcoStruxure IT Expert durante 30 dias como uma oferta de tempo limitado. Com esta abordagem, pode monitorizar a sua infraestrutura de TI a partir de onde quer que esteja a trabalhar nestes tempos sem precedentes.

Tags: , , , , , , , , ,

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.