Author: Patrick Donovan
Medir, relatar e gerir o desempenho de sustentabilidade de uma empresa está a começar a gerar retenção de funcionários, incrementar a reputação corporativa e contribuir para o sucesso das empresas. Os Diretores de Sustentabilidade (CSO) irão relatar métricas de sustentabilidade ambiental para toda a empresa. No entanto, para acompanhar o progresso em relação às metas da empresa e determinar onde estão as ineficiências e onde podem ser feitas melhorias, os CSO irão precisar de cada departamento ou função na organização para fornecer mais granularidade na sua medição das métricas de sustentabilidade. O departamento deITé um departamento importante no qual há um grande interesse em entender o consumo de energia e, em última análise, as suas emissões de gases com efeito de estufa (GEE). O software DCIM é uma ferramenta que pode ajudar.
Um artigo recente do Wall Street Journal da autoria de Isabelle Bousquette, “Os CIO enfrentam exigências de sustentabilidade: Líderes tecnológicos sentem pressão do conselho para monitorizar e melhorar o uso da energia de TI. A complexidade pode ser assustadora,” ilustra uma imagem precisa de CIO tensos sobre como iniciar o seu percurso de sustentabilidade à medida que a pressão aumenta para mostrar progressos. No artigo, Penelope Prett, Diretora de Informação, Dados e Análise da Accenture PLC declarou: “Esse tem sido o maior desafio para nós, que é descobrir o que queremos medir, onde vamos obter esses dados, [e] como vamos estruturar esses dados.” Este desafio fundamental é o que impede que muitos CIO e equipas de operações deITcomecem mesmo a implementar um plano de sustentabilidade.
Um plano de ação de sustentabilidade
Recomendamos que os CIO que estão a começar a acompanhar a sustentabilidade comecem com apenas uma métrica: consumo total de energia. Esta métrica fundamental mostra o impacto direto das operações deITe os CSO utilizam-na para calcular emissões de gases com efeito de estufa (GEE). O consumo de energia também é um bom aspeto para começar porque as fontes de dados e as ferramentas de recolha estão prontamente disponíveis e, em muitos casos, a sua equipa de operações deITjá está a utilizá-las.
O Livro Branco n.º 100 da Schneider Electric, “3 passos para calcular o consumo total de energia deITda empresa com recurso ao DCIM“ fornece uma estrutura muito simples para medir e acompanhar o consumo de energia deITem todo o portfólio deITda empresa. Os três passos são:
Passo 1: Avaliar a cobertura da sua propriedade de TI.
Passo 2: Determinar as fontes de dados métricos e implantar a medição e o software.
Passo 3: Utilizar a gestão da infraestrutura do centro de dados (DCIM) para agregar dados e relatar o consumo total de energia.
Passo 1: Avaliar a cobertura da sua propriedade de TI
Este passo consiste em garantir que está a contabilizar tudo o que consome energia no seu portfólio de locais e que entende onde existem lacunas de sustentabilidade. Ter uma contabilidade o mais completa possível garante que a métrica seja significativa e represente a realidade. Certifique-se de que está a incluir não apenas centros de dados de propriedade corporativa e locais deITdistribuídos, mas também infraestruturas terceirizadas (ou seja, nuvem e co-localização), bem como todos os dispositivos de utilizador final. A contabilização do consumo de energia de infraestrutura terceirizada tende a ser simples, pois o fornecedor normalmente fornece essas informações por meio de um relatório ou painel online de algum tipo.
No entanto, para infraestrutura de propriedade corporativa, tem de avaliar se existem medidores de energia e se as ferramentas de gestão de software estão a ser utilizadas. Os medidores de energia e o software de gestão dão visibilidade ao consumo de energia do centro de dados no local e do local deITdistribuída, assim como dos dispositivos. O consumo de energia do dispositivo do utilizador final, por outro lado, seria derivado dos dados na ferramenta de Gestão de Ativos deIT (ITAM).
Passo 2: Determinar as fontes de dados métricos e implantar a medição e o software
O próximo passo é identificar as suas fontes de dados de energia em toda a sua propriedade e certificar-se de que os dados estejam a ser relatados ao software de gestão, ou no caso de dispositivos de utilizador final, estejam disponíveis nas suas ferramentas ITAM. As lacunas de visibilidade identificadas no Passo 1 devem ser preenchidas através da implantação de software de medição e/ou gestão de energia onde necessário.
As nossas fontes de dados recomendadas para consumo de energia em todo a propriedade deITda empresa estão resumidas na Tabela 1.
Passo 3: Utilizar a DCIM para agregar dados e relatar o consumo total de energia
Acreditamos que as ferramentas DCIM modernas estão mais bem posicionadas para fornecer aos CIO e às suas equipas de operações deITo rastreamento e a geração de relatórios de métricas de sustentabilidade ambiental, pois estão a começar a atender estas necessidades de imediato. As ofertas modernas de DCIM podem agregar dados e relatar a PUE, o consumo total de energia com falhas por subsistema, e até mesmo as emissões de gases com efeito de estufa.
A facilidade de recolha de dados num painel depende dos atributos específicos da ferramenta de software utilizada e dos recursos do fornecedor. Algumas ferramentas DCIM mais tradicionais, por exemplo, são projetadas para locais únicos, sem a capacidade imediata de fornecer uma visão agregada dos recursos e do estado em vários locais distribuídos.
Principais considerações sobre ferramentas de software
Para que as métricas ambientais sejam significativas, como dito antes, é importante que a ferramenta de software utilizada para agregar todos os dados possa comunicar e normalizar os dados de todas as fontes de dados. Este passo garante um panorama mais completo do impacto ambiental. Os atributos do sistema de software que ajudam a facilitar a realização desta tarefa incluem:
- Projetado para portfólios de vários locais com um início de sessão que fornece a visualização dos dados de todos os locais ao nível local ou agregado.
- Suporta protocolos de comunicação abertos padrão (por exemplo, SNMP, BACnet, Modbus, etc.).
- Fornece API/serviços web para partilha de dados e integração com outras ferramentas de software, dispositivos, bases de dados e ficheiros de terceiros.
- Oferece painéis personalizáveis e relatórios que abrangem fontes de dados de fora da ferramenta de software, fornecendo o painel.
Observe que alguns fornecedores oferecem serviços de engenharia para personalizar o resultado de um sistema DCIM e/ou integrar o software DCIM com outras fontes de dados (por exemplo, bibliotecas de fatores de emissões) ou plataformas (por exemplo, gestão de sustentabilidade ambiental, software de gestão de ativos de TI) para dar ainda mais resposta à sustentabilidade ambiental e a outras necessidades de relatórios.
Este relatório fornece aos CIO e às suas equipas de operações um ponto de partida ideal para rastrear e relatar o impacto da sua propriedade deITem termos de sustentabilidade ambiental. Aumenta a conscientização, fornece uma base para estabelecer metas e identifica oportunidades para enriquecer os dados de medição de acordo com as prioridades do CSO. A avaliação comparativa torna-se possível para ajudar a organização a saber onde melhorar, o que priorizar e como mostrar o progresso ano após ano.
Livro branco sobre o acesso à monitorização do consumo de energia
Para saber mais detalhes sobre como acompanhar o consumo de energia total em toda a propriedade deITda empresa, leia o Livro Branco n.º 100 da Schneider Electric, “3 passos para calcular o consumo total de energia deITda empresa com recurso ao DCIM”.
Adicione um comentário