O que é um Telerruptor e qual seu princípio de funcionamento?

Introdução

Quando se trata de iluminação e automação residencial, os telerruptores desempenham um muito importante, apesar de muitas vezes serem pouco conhecidos pelo público.

Esses dispositivos inteligentes permitem o controle eficiente das luzes em diferentes pontos de uma residência, proporcionando comodidade e economia de energia. Neste blog post, vamos explorar o que é um telerruptor e entender o seu princípio de funcionamento.

E se está interessado em adquirir um Telerruptor e outros dispositivos inteligentes, não deixe de acessar a loja online da Schneider Electric, clique aqui e conheça!

O que é um Telerruptor?

Um telerruptor é um dispositivo elétrico utilizado para controlar a iluminação em múltiplos pontos de uma instalação elétrica. Ele é especialmente útil em ambientes onde se deseja ligar ou desligar as luzes a partir de mais de um local, como corredores longos, escadarias ou salas com várias entradas.

O telerruptor é a solução ideal para evitar a necessidade de caminhar até um único interruptor para acender ou apagar as luzes.

Claro, você pode estar se perguntando: um interruptor paralelo não possui essa mesma função? Por que então investir em um telerruptor?

Como funciona um telerruptor?

A diferença fundamental entre um telerruptor e um interruptor paralelo está na forma como eles controlam as luzes em múltiplos pontos da casa. Ambos os sistemas permitem controlar as luzes de vários locais, mas o mecanismo por trás de seu funcionamento é distinto.

  • Interruptor Paralelo: em um sistema de interruptor paralelo, você tem dois ou mais interruptores conectados em paralelo no circuito elétrico. Assim, quando você pressiona um interruptor, ele muda diretamente o estado das luzes nesse ponto específico. No entanto… isso ainda requer que você vá até o interruptor.
  • Telerruptor: já um telerruptor é um sistema mais complexo, porém muito mais sofisticado e prático, onde você pode ligar ou desligar as luzes de qualquer ponto onde haja um interruptor pulsador, independentemente do estado atual das luzes.

E aqui mais uma pergunta… interruptor pulsador? Para entender o princípio do telerruptor, é importante conhecer seus componentes e a lógica por trás de sua operação.

Componentes

  • Interruptores Pulsadores: são os interruptores localizados em diferentes pontos da instalação elétrica. Eles não têm a função tradicional de ligar e desligar as luzes, mas sim enviam pulsos elétricos ao telerruptor principal.
  • Telerruptor Principal: este é o cérebro do sistema. Ele recebe os pulsos elétricos dos interruptores pulsadores e controla o circuito de iluminação.
  • Circuito de Iluminação: é a parte da instalação elétrica que conecta todas as lâmpadas que deseja controlar com o telerruptor.

Princípio de Funcionamento

  • Pressionar o Interruptor: quando um dos interruptores pulsadores é pressionado, ele envia um pulso elétrico ao telerruptor principal.
  • Memorização da Atualização: o telerruptor principal memoriza a última atualização recebida. Ele não liga ou desliga as luzes imediatamente, mas lembra qual foi o estado anterior das luzes.
  • Decisão de Estado: o telerruptor decide qual ação deve ser tomada com base na última atualização e no estado atual das luzes. Se as luzes estiverem apagadas e um pulso for recebido, ele as liga. Se as luzes estiverem acesas e um pulso for recebido, ele as apaga.
  • Comunicação entre Interruptores: os interruptores pulsadores podem enviar pulsos a qualquer momento, independentemente do estado das luzes. Isso permite que você ligue ou desligue as luzes de qualquer ponto da instalação.

Os telerruptores são particularmente úteis em áreas como corredores longos, escadarias ou salas com múltiplas entradas, onde seria inconveniente ter que voltar ao interruptor original para controlar as luzes.

Vantagens do Telerruptor

Entre as principais vantagens em utilizar os telerruptores na sua casa ou ainda no seu negócio, estão:

  • Flexibilidade e Comodidade: os telerruptores te permitem controlar as luzes a partir de diferentes pontos da casa, oferecendo muito mais comodidade para os seus ocupantes.
  • Economia de Energia: eles evitam o desperdício de energia ao apagar luzes desnecessárias, afinal, quantas vezes você não deixou uma luz acesa para evitar o trabalho de ter de ir e voltar de um cômodo?
  • Estética: eles eliminam a necessidade de se espalhar múltiplos interruptores pela casa, tornando o ambiente muitas vezes mais estético.
  • Segurança: por conta da sua flexibilidade, podem ser muito úteis em situações de emergência para acender luzes de forma rápida e fácil.

Se você está planejando melhorar a iluminação da sua casa ou deseja torná-la mais eficiente, considere a instalação de telerruptores. Eles podem fazer uma grande diferença na sua experiência de iluminação diária. Adquira já o seu na LojaSE!

Gostou do nosso conteúdo? Compartilhe!

Leia mais

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.