4 dicas para montar um escritório em casa

Não importa se você passa o dia inteiro ali ou se usa apenas de final de semana – o escritório em casa é essencial para quem trabalha com opção remota ou para quem gosta de ter um espaço dedicado aos projetos pessoais.

Mas, mais importante do que ter um ambiente assim é tomar os cuidados e fazer as escolhas certas para que você possa aproveitar ao máximo para fazer o que gosta e o que precisa.

Abaixo, confira 4 dicas para montar um escritório em casa:

 

  1. Iluminação natural e artificial

A luz natural faz toda a diferença, especialmente em um ambiente como um home office, onde passamos bastante tempo fazendo atividades como leitura e trabalhar no computador. Por isso, escolha um cantinho que fique bem iluminado durante o dia. O planeta também agradece.

Depois de escolher, faça uma visita noturna e veja se as luzes estão no lugar certo, se você precisa de uma luminária de mesa ou de chão, e se as lâmpadas são as corretas.

 

  1. Conforto

O maior objetivo do escritório é montar um espaço livre e sem interrupções para a inspiração e as ideias. Verifique a altura da mesa e da cadeira, escolha móveis confortáveis e invista em acessórios para o bem estar (um apoio para os pés, por exemplo) e para a organização.

 

  1. Praticidade

Na mesma linha do conforto, a praticidade também tem o papel de prevenir as interrupções e também ajuda com a organização. Mas, neste caso, estamos falando de uma mesa lateral para apoiar a garrafa de água, pensar no layout com as tomadas em mente, adicionar extensores onde necessário, ter os carregadores à mão…

 

  1. Personalidade

Já que podemos passar um bom tempo no escritório, que tal deixá-lo com a sua cara? Um cantinho bem decorado e com as coisas que gostamos é também confortável e acolhedor. Uma boa ideia é expor uma coleção ou investir em um papel de parede criativo que te inspire.

 

Post assinado por @apartamento_203

Quer estar sempre por dentro de todas as novidades? Clique aqui e faça parte da nossa base. Seja um de nossos Arquitetos parceiros e receba conteúdos exclusivos.

Conversa

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.