Há tantos detalhes para prestar atenção em uma construção que, se você não tomar alguns cuidados, pode se ver diante de surpresas desagradáveis. Além de comprometer o orçamento e atrasar o projeto, isso pode obrigar o seu cliente a tomar decisões que nem sempre são as melhores para as necessidades dele. É o caso dos diferentes tipos de ralos e sua importância para o sistema hidráulico de qualquer imóvel.
Entender como eles funcionam e saber quais são os melhores para cada área da casa é fundamental para que a drenagem funcione corretamente. Fazer a escolha certa impedirá que gases com odores desagradáveis invadam os ambientes, fazendo com que seja necessária uma reforma para a troca.
Neste artigo, vamos explicar quais são os tipos de ralos, quais cuidados devem ser tomados em sua instalação, entre outros aspectos importantes sobre o assunto. Leia com atenção!
O que são e como funcionam os diferentes tipos de ralos?
O ralo é o item da construção que liga os canos do imóvel à rede coletora de esgoto da cidade. Normalmente, as aberturas são encontradas nas cozinhas, nas áreas de serviço e nos banheiros, mas há muitos imóveis que têm ralos nas varandas, nos terraços e nos quintais.
Os principais tipos de ralo são o sifonado e o seco, que têm funções distintas e não devem ser confundidos no momento da elaboração do seu projeto hidráulico. Isso porque se a escolha não for feita devidamente, poderá haver problemas na ligação com a rede, infiltrações, mau cheiro ou represamento da água, impedindo que ela escoe.
Quais são os principais tipos de ralos existentes?
Podemos diferenciar três tipos de ralos, conforme a sua função. Veja quais são eles abaixo!
Ralo sifonado
O ralo sifonado é o mais indicado para impedir que o mau cheiro causado pelos gases que se formam nas tubulações retorne para o ambiente em que ele foi instalado. Ele funciona como o sifão que usamos nas pias de cozinha: deve formar uma curva, onde uma pequena quantidade de água fica parada, servindo como barreira contra o odor.
Ralo seco
Normalmente é usado no box do banheiro ou no chão da cozinha, da varanda ou do quintal. Isso porque não há a presença do sifão, permitindo, assim, que os gases do esgoto retornem ao ambiente.
Ralo linear
O ralo linear é adequado para os ambientes maiores, mas também pode ser usado no box do banheiro. No entanto, é preciso que haja rebaixamento adequado no piso para que ele funcione adequadamente. Só não confunda o ralo linear (que tem ligação com a caixa sifonada) com as grelhas usadas em pisos de áreas externas para captação da água da chuva.
Por que é tão importante ter atenção na escolha do ralo?
Raramente as pessoas optam por trocar um ralo sifonado pelo seco. Mas se o contrário for necessário, você terá que quebrar o piso em que o ralo seco foi instalado para aplicar o sifonado, uma obra que pode causar transtornos e prejuízo.
É importante lembrar que vale a pena a substituição se o imóvel tiver o ralo seco em ambientes onde o odor de esgoto estiver sendo liberado. Por isso, é fundamental que os modelos sejam escolhidos ainda na fase de projeto da reforma ou construção.
Que cuidados você deve ter na instalação do ralo?
O ideal é que a instalação dos ralos seja feita por uma equipe especializada, mas você deve acompanhar o projeto de perto para que não corra o risco de ter problemas depois de tudo pronto. Verifique, por exemplo, se as juntas e conexões estão bem fixadas para que não haja vazamentos.
Além disso, o piso deve ter o caimento adequado para que a água escoe corretamente. Nas reformas, é preciso uma atenção maior: normalmente, com a troca de pisos, o ralo costuma ficar mais alto, obrigando o pedreiro a emedar o seu tubo. Cheque, nesse caso, se foi feita a impermeabilização dessa emenda.
Atenção à tampa
Alguns ralos têm a tampa furada para que a água passe livremente por ela. Outros têm a chamada tampa cega, que deve ser aberta e fechada conforme o uso. Não se esqueça de que esse item serve para filtrar sujeiras maiores e fios de cabelo, deixando a tubulação desobstruída, além de ser importante para evitar que baratas e ratos acessem o imóvel pelos canos.
Localização e instalação
Tanto na construção quanto na reforma, é imprescindível ter atenção ao local em que o ralo será instalado, pois ele deve ficar em um lugar onde a água possa chegar até ele sem obstruções. Além disso, o piso precisa ter a caída voltada para o ralo. Se o ambiente for muito grande e usar revestimentos mais largos, prefira o uso do modelo linear.
Verifique, durante a obra, se o entorno do ralo foi vedado corretamente e se não há frestas no rejunte. Para garantir o fechamento adequado, você pode pedir ao pedreiro que use silicone em volta da abertura. Já a impermeabilização do piso deve ser feita durante a fase de construção ou troca do revestimento.
Quais são os 3 ralos mais discretos para o seu imóvel?
Muitas vezes, as pessoas querem instalar os ralos em lugares mais escondidos porque eles podem atrapalhar a estética do ambiente. Mas essa talvez não seja a melhor solução, pois a água deve chegar à abertura sem obstruções. Para resolver a questão, é possível escolher tipos de ralos mais discretos.
Os mais conhecidos são aqueles redondos, que podem ser de inox ou de plástico — esses são, justamente, o que as pessoas menos gostam, pois chamam muita atenção no piso. Confira outros modelos abaixo.
1. Ralo tipo clic
O ralo quadrado do tipo clic é muito usado quando a intenção é um visual mais discreto. Ele costuma ser de inox e tem o que é chamado de tampa cega, ou seja, que abre quando é pressionada pelo pé do usuário. Assim, a água escoa e ele pode ser fechado novamente.
2. Ralos com recortes desenhados
O mercado já entendeu que aqueles ralos com furinhos não agradam mais as pessoas que têm o gosto refinado. Por isso, já existem alguns modelos em que o recorte das aberturas tem desenhos diferentes, imitando folhas ou outros padrões que podem dar certo charme à peça.
3. Ralos coloridos
Uma alternativa para os ambientes com ar mais moderno é procurar os ralos com tampa colorida. Eles geralmente são feitos em ABS e, normalmente, funcionam como o modelo tipo clic, podendo ser abertos e fechados conforme o uso.
Conhecer bem os tipos de ralos ajudará você a planejar melhor os seus projetos, reduzindo os riscos de ser necessário realizar uma troca no futuro. Assim, você oferece as melhores opções para os seus clientes e garante o sucesso da obra.
Quer mais informações interessantes para fazer as melhores escolhas de materiais para os seus projetos? Que tal conferir nosso post com 3 formas de utilizar interruptores de luz como objeto de decoração? Vamos lá!
Conversa
Boa Noite,meu banheiro era muito antigo, chegou um belo dia,estava ovo e afundou comigo tomando banho!! Enfim,no outro dia o ” pedreiro”, não tão profissional,mas o faz tudo do bairro,o quebrou todo,fez o encanamento ( pelo visto não tinha!), fez o contrapiso e colocou um piso novo. Ocorre que ,mesmo aparentemente reformado,o banheiro não fica mais cheiroso,vc pode morrer de esfregar e passar produtos e nadaaaa! Estou decepcionada, será que foi a pressa de entregar logo( média de 24 hrs) entre secar o piso e tomar banho, será que o cimento não secou? Conversando com várias pessoas,me disseram que era normal esse tempo mesmo, estou perdida, será que nunca mais terei meu banheiro cheirosinho?