A importância da flexibilidade nos Data Centers

Cento e oitenta e um zettabytes. É esta a quantidade de dados que se espera que sejam criados, recolhidos, copiados e consumidos em todo o mundo em 2025 – quase três vezes mais do que em 2020. O volume de dados gerados e processados continua a crescer de forma exponencial, e isto exige que os Data Centers sejam escaláveis e possam ajustar-se rapidamente à capacidade de armazenamento e processamento necessárias.

A continuidade do serviço elétrico nos Data Centers é essencial, uma vez que estes dependem da energia elétrica de forma contínua para manter as suas operações. Qualquer interrupção no fornecimento pode provocar perda de dados, tempo de inatividade dispendioso e danos à reputação. Assim, a fiabilidade, a redundância e a capacidade de recuperação são aspetos críticos no design e operação da infraestrutura elétrica dos Data Centers.

Não podemos esquecer, claro, a necessidade de reduzir a pegada de carbono e melhorar a eficiência energética. Segundo as últimas estatísticas da Agência Internacional de Energia, os Data Centers e as redes de comunicação representam entre 2% e 3% do consumo global de eletricidade, bem como 1% das emissões de gases de efeito estufa. No entanto, estes valores vão aumentar significativamente, mesmo que a expansão se mantenha na estimativa mais baixa. Assim, os Data Centers estão já a adotar soluções que permitem uma gestão de energia mais flexível e eficiente.

Para todos estes desafios, a chave nos Data Centers é a flexibilidade.

flexibilidade nos Data Centers

Medidas para maximizar a flexibilidade num Data Center

Para que um Data Center seja realmente flexível, é essencial implementar diversas medidas estratégicas e tecnológicas:

  • Design e infraestrutura modulares: A implementação de componentes modulares permite a expansão e reconfiguração rápidas do Data Center sem interrupções significativas. Isto inclui tanto o hardware como o software.
  • Automação e orquestração: A utilização de ferramentas de automação e orquestração pode otimizar a gestão de recursos, permitindo ajustes dinâmicos e em tempo real conforme as necessidades do negócio.
  • Monitorização e análise em tempo real: Implementar soluções de monitorização contínua e análises preditivas ajuda a identificar problemas potenciais e oportunidades de otimização, assegurando uma operação eficiente e proativa.
  • Distribuição elétrica descentralizada: As canalizações elétricas prefabricadas permitem uma distribuição elétrica descentralizada, que proporciona uma grande flexibilidade e agilidade para realizar mudanças e ampliações, sem necessidade de interromper as operações da infraestrutura.
flexibilidade nos Data Centers

Flexibilidade na distribuição elétrica dos Data Centers

Uma distribuição elétrica descentralizada oferece várias vantagens no momento de desenhar um Data Center:

  • Redução de perdas de energia: Ao distribuir a energia elétrica perto das cargas, é possível reduzir as perdas por transmissão, o que resulta numa maior eficiência energética.
  • Maior fiabilidade: Ao descentralizar a distribuição elétrica, reduz-se o impacto de possíveis falhas num único ponto, o que aumenta a fiabilidade do fornecimento elétrico no Data Center.
  • Escalabilidade: A distribuição descentralizada facilita a escalabilidade, já que é possível adicionar módulos ou componentes de energia conforme necessário sem afetar toda a instalação.
  • Flexibilidade no design: Permite um design mais flexível do Data Center, podendo localizar os componentes de distribuição elétrica de forma estratégica, adaptando-se às necessidades específicas da carga e do espaço disponível.

Mais especificamente, as canalizações elétricas prefabricadas são uma solução avançada que melhora significativamente a flexibilidade dos Data Centers. Estas canalizações são concebidas para permitir uma instalação e reconfiguração rápidas, o que é crucial num ambiente onde as necessidades de energia podem mudar rapidamente. Além disso, ao serem prefabricadas, estas soluções garantem qualidade elevada e também uma redução dos tempos de instalação e dos custos laborais.

Neste sentido, a nova solução I-Line Track Busway da Schneider Electric traz novas soluções ao mercado de canalizações elétricas prefabricadas para Data Centers, melhorando a segurança, a flexibilidade, a escalabilidade, a eficiência e os tempos de instalação dentro das salas de TI.

Trata-se de uma canalização elétrica prefabricada robusta, modular e de conceito aberto (Open Track), que permite uma implementação flexível e eficiente. Está certificada de acordo com a norma IEC61439-6 e conta com 99.9% de cobre puro, o que garante uma condutividade de mais de 98%.

Dispõe também de um sistema plug-in de conexão rápida de unidades de derivação, e conecta estas em apenas três segundos graças às suas pinças elásticas, garantindo um contacto elétrico ótimo. Outras características do novo I-Line Track Busway incluem:

  • Mecanismo de fixação Easy Lock: uma solução premiada que une firmemente as unidades de derivação à canalização elétrica, proporcionando uma conexão segura e fiável.
  • Blocos de união entre elementos: Garantem uma conexão eletromecânica rápida e fiável, juntamente com sistemas de fixação cuja instalação é igualmente rápida.
  • Ranhuras no invólucro de alumínio: Permitem levar outros busways para comunicação ou fibra ótica para a supervisão térmica da canalização elétrica prefabricada.
  • Sistemas de monitorização no topo da linha: Controlam consumos, níveis de carga, alarmes, etc., para garantir o ótimo funcionamento do sistema.
  • Quadros de derivação com alta capacidade para dispositivos de proteção, sinalização e tomadas de corrente, assegurando a instalação e desinstalação seguras.

Em suma, a capacidade de descentralizar a distribuição elétrica mediante estas canalizações elétricas prefabricadas permite que os Data Centers se ajustem de uma forma mais ágil às atuais tendências de energia, otimizando assim o desempenho e a eficiência operacional. Isto não só melhora a flexibilidade dos Data Centers, como também contribui para maiores sustentabilidade e eficiência energética.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.