Como manter a TI a funcionar num contexto de incerteza energética

É fácil tomar a energia por garantida. Ajuda a mantermo-nos quentes, seguros, produtivos, limpos, realizados e saudáveis – mesmo que não nos apercebamos diariamente. No entanto, os indicadores mais recentes mostram que a Europa está numa crise energética, devido à incerteza quanto à sua capacidade de obter níveis de energia suficientes para atravessar os próximos invernos, sendo que alguns meios, como a Bloomberg, temem que os cortes de energia sejam “a próxima ameaça para o continente”.

TI

O que significam as disrupções de energia para as aplicações de TI críticas?

O impacto potencial que uma flutuação ou corte de energia pode ter no equipamento de TI dos seus clientes é enorme. As disrupções podem ter um impacto negativo de várias formas – desde danos nos equipamentos a perda de produtividade, e até mesmo representar um risco para o bem-estar dos colaboradores da empresa. Vejamos, em primeiro lugar, o que a disrupção da energia pode significar para as casas:

O impacto das falhas de energia no equipamento de TI nos ambientes domésticos e residenciais não deve ser subestimado, especialmente nos meses mais frios de inverno. As flutuações de energia resultantes de uma rede elétrica instável são capazes de causar perturbações e mesmo danos nos dispositivos informáticos do escritório em casa e no equipamento elétrico de entretenimento doméstico. Por outro lado, uma falha total de energia pode afetar funcionalidades domésticas inteligentes essenciais relacionadas com a iluminação, o aquecimento ou a segurança, por exemplo, bem como prejudicar gravemente as aplicações de TI essenciais de que os residentes, sobretudo os que trabalham em casa, dependem para as suas operações do dia a dia. No entanto, é possível atenuar a ameaça de flutuações e cortes de energia nas casas e, por conseguinte, evitar perturbações, se for instalada uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS, na sua sigla em inglês).

Para as empresas que dependem de equipamento de TI crítico, as repercussões potenciais de picos e falhas de energia podem ser devastadoras. Uma rede elétrica instável pode ter um impacto negativo nas empresas em termos de produtividade, danos no equipamento de TI, perda de dados e até mesmo no bem-estar dos colaboradores – e, claro, tudo isto pode equivaler a perdas financeiras potencialmente enormes. Tomemos como exemplo o tempo de inatividade de um Data Center – o custo médio de uma interrupção está estimado em cerca de 740.000 euros, o que equivale a cerca de 8.850 euros por minuto em receitas perdidas e colaboradores pouco produtivos.

Eis alguns cenários em que a instabilidade ou a perda de energia podem afetar negativamente as empresas:

  • Processos empresariais internos: como o acompanhamento de inventários ou as ferramentas de cotação e faturação, que são interrompidos;
  • Redução da produtividade dos colaboradores: devido ao acesso limitado aos sistemas online;
  • Problemas de comunicação: resultantes do facto de os servidores de e-mail ficarem offline e de os sistemas Voice over IP se desligarem;
  • Paragem das linhas de produção: o custo de reiniciar as máquinas e eliminar os resíduos;
  • Sanções contratuais relacionadas com o fornecimento: por parte de fornecedores industriais/de componentes, por exemplo;
  • Custos profissionais de recuperação de TI: as despesas associadas à cópia de segurança dos principais sistemas de TI;
  • Perda de receitas de vendas: os clientes não conseguem contactar o serviço de apoio ao cliente e o serviço de apoio ao cliente não consegue aceder aos dados das contas dos clientes;
  • Insatisfação dos clientes e impacto na reputação da empresa: no caso de bancos/centros de atendimento telefónico, por exemplo.

No entanto, as empresas podem evitar estes cenários assustadores instalando dispositivos UPS – que as ajudam a garantir a qualidade e a disponibilidade da energia em caso de flutuações ou falhas de energia, eliminando assim o risco de inatividade operacional.

Como é que os parceiros de TI podem ajudar os clientes a mitigar a má qualidade e disponibilidade da energia?

Como podemos ver, o equipamento de TI crítico dos seus clientes depende de energia limpa e estável. Sem ela, as casas e as empresas não podem, simplesmente, funcionar. Para além disto, como os meses mais frios de inverno colocam mais pressão sobre o já sobrecarregado fornecimento de energia na Europa, existe uma possibilidade real de que as redes elétricas da nossa região tenham dificuldades em fornecer energia estável 24 horas por dia. A boa notícia é que os parceiros de TI podem ajudar a proteger a infraestrutura crítica de TI das casas e empresas dos seus clientes contra flutuações e cortes de energia – e tudo através da simples instalação de uma UPS.

Então, o que é exatamente uma UPS?

Uma UPS é um dispositivo elétrico que fornece energia de reserva armazenada em baterias a uma carga crítica quando a fonte de alimentação primária falha, garantindo proteção quase instantânea contra interrupções de energia prejudiciais. O tipo mais comum de UPS é a offline, concebida para aplicações não críticas. Esta UPS recebe corrente da tomada de corrente alternada (CA) e faz a transferência para a bateria em poucos milissegundos após detetar uma falha de energia. Uma UPS online, por outro lado, é concebida para aplicações de TI críticas e fornece, de forma contínua, energia limpa diretamente da bateria, em vez de ser da tomada de CA. Algumas UPS oferecem proteção integrada contra picos de tensão, filtrando os picos de tensão e os picos elétricos.

TI

As UPS ajudam a proteger os aparelhos de TI e outros equipamentos elétricos, não apenas em casas e pequenas empresas, mas também em ambientes de maior escala, como laboratórios, locais de telecomunicações, Data Centers e fábricas – onde uma interrupção inesperada da energia na infraestrutura crítica de TI pode resultar em tempo de inatividade da empresa, bem como causar danos na infraestrutura crítica de TI em si.

Schneider Electric – manter a TI a funcionar 24/7

Como fabricante líder de UPS que trabalha em estreita colaboração com fornecedores de TI estabelecidos como a IBM, a Dell e a Cisco, a Schneider Electric ajuda os profissionais de TI a diferenciar-se e a fazer crescer o seu negócio através do acesso a um vasto portefólio de soluções UPS concebidas para proteger os aparelhos e dados críticos de TI em casas e empresas. Assim, mesmo que sofra flutuações de energia e apagões durante os próximos meses, pode ter a certeza de que o podemos ajudar a manter o seu equipamento de TI a funcionar durante este período difícil. Para além disso, a maioria dos nossos produtos UPS contam com certificação Green Premium™ e proporcionam conformidade, transparência e um desempenho ambiental superior.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.