eConversion: Impulsionar a sustentabilidade em ambientes de missão crítica

As fontes de alimentação ininterrupta (UPS) trifásicas da Schneider Electric são equipamentos de infraestrutura crítica, essenciais para aplicações de missão crítica, como Data Centers, cuidados de saúde, aplicações de precisão e processos de produção industrial contínua, variando de 5 kVA a Megawatts de capacidade de potência.

A função principal de uma UPS trifásica em aplicações críticas é disponibilizar uma qualidade de energia estável ao equipamento, bem como fornecer energia de reserva em caso de uma falha de energia. No entanto, ao mesmo tempo que proporciona uma fonte de energia fiável, aumentando a qualidade e a estabilidade desta, o equipamento consome energia significativa durante a conversão. Para além disso, está online 365 dias por ano, 24/7, pelo que as perdas de energia são contínuas durante o seu funcionamento.

O modo Double Conversion é conhecido há mais de 20 anos como a proteção “normal” para UPS trifásicas com uma eficiência média de cerca de 96%. Embora o valor de eficiência pareça elevado, também significa que 4% da eletricidade total é perdida em dissipação térmica apenas para que a UPS funcione.

A Schneider Electric está empenhada em oferecer as melhores tecnologias e soluções para que os seus clientes alcancem a máxima eficiência energética nas suas operações. É por isso mesmo que tem investido em investigação e desenvolvimento para criar as UPS que apresentam maior eficiência do mundo e não comprometem a qualidade da energia.

Graças ao seu modo patenteado eConversion, a eletricidade desperdiçada como calor durante o funcionamento de uma UPS pode ser reduzida drasticamente, permitindo aos clientes poupar dinheiro e reduzir as suas emissões de CO2. Ajudar o mundo a ser um lugar melhor, poupando dinheiro, é uma grande motivação.

Como o conseguimos?

O eConversion é um modo patenteado para UPS trifásicas que proporciona um tempo de transferência zero entre os diferentes modos de funcionamento, ao mesmo tempo que proporciona uma eficiência de até 99%. Esta arquitetura monitoriza a qualidade da energia fornecida pela rede de forma dinâmica.

Se a qualidade da energia for suficiente, é utilizada diretamente para alimentar a carga (através do interrutor estático), mas o inversor é mantido a funcionar em paralelo, fornecendo recarga de baterias, correção do fator de potência e compensação de harmónicos, conforme detalhado na nota de utilização.

Se a qualidade da rede for insuficiente, a UPS ativa automaticamente o modo Double Conversion sem interrupções e, quando as condições forem favoráveis, volta ao modo eConversion. Da mesma forma, no caso de ocorrer um evento na rede (por exemplo uma falha ou um curto-circuito), a UPS passa para o funcionamento com bateria sem qualquer interrupção: a transferência é sempre sem interrupções.

A tecnologia patenteada e certificada pela UL da Schneider Electric permite-nos oferecer o nível de proteção IEC 62040-3 Classe 1 (a categoria máxima), o que comprova que apresenta o mesmo desempenho que o modo Double Conversion.

Esta tecnologia assemelha-se à tecnologia “start-stop” utilizada na indústria automóvel – que conseguiu uma redução significativa de CO2 sem comprometer a segurança e o conforto, graças à conceção inteligente do funcionamento dos seus automóveis. O sistema “start-stop” permite que o motor pare quando o carro está parado durante um sinal vermelho ou trânsito intenso, e volte a ser ativado instantaneamente quando for necessário voltar a andar.

Quanto é, verdadeiramente, uma melhoria de eficiência de 2-3%?

É muito significativa, dado que estes sistemas funcionam 24/7 e 365 dias por ano. Vejamos esta comparação utilizando a nossa UPS Galaxy VL 500 kW como exemplo.

Example of a Galaxy VL 500kw when using eConversion vs. Doble Conversion

Ao funcionar no modo eConversion, um Data Center ou uma fábrica podem poupar anualmente tanta eletricidade quanto a conseguida por 30 telhados solares (capacidade de 3kWc cada). Essa é também a quantidade de eletricidade necessária para carregar 50 carros elétricos todos os anos (utilizando um Tesla modelo 3 para efeitos representativos).

A melhoria do Custo Total de Propriedade (TCO) é também muito significativa, tal como ilustrado neste exemplo retirado da nossa Ferramenta Calculadora de Poupança eConversion. Aqui, a poupança anual de eletricidade é de 13.500€; em 10 anos, a poupança total compensa cerca de três vezes o investimento na UPS.

CO2 reduction eConversion Tool diagramAo mesmo tempo que poupam dinheiro, os clientes também reduzem significativamente as emissões de CO2:
(Utilizando 0.09 €/kwh, carga de 500 kW, UPS com 96% de eficiência em comparação com a Galaxy VL em modo eConversion.)

Ao mesmo tempo que poupam dinheiro, os clientes também reduzem significativamente as emissões de CO2:

Conclusão

Existem várias formas de provar que a melhor decisão que uma empresa pode tomar é investir em tecnologias e soluções energeticamente eficientes. O modo eConversion patenteado pela Schneider Electric é uma combinação única de máxima proteção e máxima eficiência. Quando começam a utilizá-lo, os nossos clientes confirmam que reduzem drasticamente o tempo necessário para conseguirem retorno do investimento, diminuem o custo total de propriedade e reduzem imediatamente a sua pegada de carbono. Aceda à nossa página sobre o eConversion para saber mais.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.