Tudo que você precisa saber: Rack PDU

Introdução

A infraestrutura de TI é a espinha dorsal de qualquer empresa moderna. E no coração dessa infraestrutura, encontramos os data centers e salas de servidores que abrigam os equipamentos essenciais para a operação.

Entre os elementos-chave que garantem o funcionamento eficiente desses ambientes, as Rack Power Distribution Units, ou Rack PDUs, desempenham um papel vital. Neste artigo, exploraremos tudo o que você precisa saber sobre Rack PDUs, desde o básico até a escolha adequada para sua necessidade. Então vamos lá!

Lembrando que se quiser escolher a Rack PDU mais adequada para você, basta acessar nossa página dedicada a essas ofertas clicando aqui!

O que são Racks PDU?

As Rack Power Distribution Units, ou simplesmente Rack PDUs, são dispositivos elétricos especialmente desenvolvidos para desempenhar um papel crucial na distribuição inteligente de energia em ambientes de TI, como data centers e salas de servidores.

Atuando como uma espécie de centro de controle elétrico, as Rack PDUs fornecem energia de maneira precisa e otimizada para os equipamentos montados em racks, tais como servidores, switches e roteadores.

Ao desempenhar esse papel fundamental, elas se tornam a espinha dorsal da infraestrutura elétrica, assegurando que cada dispositivo receba a quantidade exata de energia necessária para operar de maneira confiável, eficiente e segura.

Por que uma Rack PDU é Importante?

A importância das Rack PDUs vai além da mera distribuição de energia. Em um cenário onde a disponibilidade, eficiência e gerenciamento inteligente de recursos são imperativos, as Rack PDUs emergem como elementos vitais. Pois não apenas oferecem um fornecimento controlado de energia, mas também desempenham um papel crucial no gerenciamento proativo da infraestrutura de TI.

Uma Rack PDU evita sobrecargas elétricas que podem resultar em interrupções catastróficas. Ao fornecer energia de maneira equilibrada e monitorar o consumo em tempo real, as PDUs auxiliam na prevenção de problemas elétricos que poderiam impactar a disponibilidade dos serviços.

Além disso, a capacidade de controlar remotamente as tomadas individuais permite a ativação e desativação de dispositivos de forma estratégica, não apenas economizando energia, mas também contribuindo para a expansão da vida útil dos equipamentos.

Como escolher uma Rack PDU?

Existem alguns fatores cruciais para que se escolha o melhor equipamento para sua infraestrutura de TI. Vamos a eles:

  1. Avalie a demanda de energia: determine a quantidade de energia que seus equipamentos precisam para operar eficientemente. Você pode calcular essa demanda calculando a carga total necessária atualmente, mas considerando tanto a potência futura planejada para sua infraestrutura.
  2. Defina a orientação de montagem: avalie se deseja montar a PDU na vertical ou na horizontal no rack. Isso dependerá do espaço disponível e da conveniência de acesso ao local.
  3. Nível de Monitoramento e gerenciamento: determine o grau de monitoramento e gerenciamento necessário para suas operações. Pergunte-se se você precisa de recursos avançados, como controle remoto das tomadas, medição de energia em tempo real e alertas de sobrecarga.
  4. Tipos de dispositivos conectados: Liste os tipos de dispositivos que serão conectados à PDU, como servidores, switches, roteadores e unidades de armazenamento, e sempre verifique se as tomadas e a capacidade de carga da PDU são compatíveis com os equipamentos.
  5. Redundância e Disponibilidade: Se a redundância for importante, considere PDUs com alimentação dupla (dual-feed) para garantir disponibilidade contínua, mesmo em caso de falha de energia em uma das fontes.
  6. Planejamento Futuro: Antecipe o crescimento futuro e a adição de novos equipamentos. Escolha uma PDU com capacidade suficiente para a expansão. Prefira por PDUs escalonáveis que possam ser facilmente atualizadas ou expandidas conforme a evolução da sua infraestrutura.

Quais tipos existem no mercado?

Existem diversas categorias de Rack PDUs disponíveis no mercado, e a mais adequada para sua instalação dependerá das sua necessidade e suas exigências. Vamos conhecer algund dos tipos de PDUs disponíveis no mercado:

PDU Básica

A PDU básica é projetada para fornecer energia confiável e direta aos equipamentos. Ela oferece distribuição simples de energia sem recursos de monitoramento ou controle avançado. Um exemplo dessa categoria é a linha Easy Basic Rack PDU da APC.

Quando usar? Essa opção é adequada para situações em que você precisa apenas alimentar os dispositivos sem a necessidade de monitorar detalhes de energia ou ativar/desativar tomadas remotamente.

PDU de Medição

A PDU com medição fornece recursos de monitoramento de energia, permitindo que você acompanhe o consumo de energia em tempo real. Isso ajuda a identificar ineficiências, planejar capacidade e entender o uso de energia de diferentes dispositivos. Um exemplo dessa categoria é a linha Easy Metered Rack PDU da APC.

Quando usar? Use PDUs com medição quando você precisa entender e otimizar o consumo de energia de equipamentos individuais. É ideal para ambientes onde a eficiência energética é uma preocupação e você deseja acompanhar o uso de energia detalhadamente.

PDU Gerenciada:

A PDU gerenciada oferece recursos de monitoramento avançado e controle remoto. Além do monitoramento de energia, você pode ligar/desligar tomadas individualmente, configurar alertas de sobrecarga e programar ciclos de energia. Um exemplo dessa categoria é a linha Easy Switched Rack PDU da APC.

Quando usar? Opte por PDUs gerenciadas quando você precisa de controle remoto das tomadas e monitoramento avançado. Isso é útil em ambientes onde a disponibilidade é crucial e você deseja programar ciclos de energia, receber alertas de sobrecarga e ativar/desativar dispositivos remotamente.

De Comutação:

A PDU de comutação combina recursos de medição e gerenciamento avançado com a capacidade de controlar individualmente cada tomada. Isso oferece um nível excepcional de controle, permitindo ligar/desligar dispositivos específicos e monitorar seu consumo. Um exemplo dessa categoria é a linha NetShelter Switched Rack PDUs da APC.

Quando usar? Escolha PDUs de comutação quando o controle granular sobre dispositivos individuais é essencial. Elas são ideais para ambientes onde você deseja não apenas medir e monitorar, mas também ligar/desligar dispositivos específicos remotamente para economizar energia e solucionar problemas.

Conclusão

Ao explorar esses tipos de Rack PDU, você pode considerar suas necessidades específicas. Se você está buscando insights detalhados sobre consumo energético, opte por uma PDU com medição. Se a automação e o controle remoto são importantes, escolha uma PDU gerenciada ou de comutação. Ao entender as opções disponíveis, você pode tomar uma decisão informada que se alinhe perfeitamente às demandas do seu ambiente de TI.

Gostou do nosso conteúdo? Compartilhe!

Leia mais

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.