À Medida que os Aplicativos de Edge Computing se Diversificam, o Mesmo Acontece com os Micro Data Centers que os Suportam

Big data e a Internet das Coisas estão entre as tendências de mercado e de tecnologia que alteraram o cenário da computação distribuída. Enquanto bolsões de armários de rede tradicionalmente hospedavam switches de comunicação em prédios de escritórios, agora, micro data centers mais poderosos, porém compactos, estão preenchendo esses espaços.

E eles estão aparecendo em locais de varejo, fábricas, armazéns, escritórios da administração pública e clínicas de saúde de todos os tipos.

À medida que as áreas de aplicação se diversificam, novas opções e formatos de micro data centers entram no mercado. Um exemplo nesse sentido é o suporte de parede 6U da Schneider Electric, que foi apresentado no Innovation Summit de Barcelona, em 2019.

Projetado para Edge Computing, onde o espaço é valioso e a resiliência é uma obrigação, o primeiro EcoStruxure Micro Data Center C-Series 6U Wall Mount tem a forma e o tamanho de um grande painel elétrico (3 pés de largura / 2 pés de comprimento / 1 pé de profundidade). Ele foi projetado para economizar espaço, pois permite que servidores de Edge pesados, equipamentos de rede e a fonte de alimentação ininterrupta (UPS) sejam montados com segurança em uma parede.

Desafios que acompanham a mudança para a Edge Computing

Para os usuários finais, essas novas soluções de Edge Computing tratam de questões que incluem a necessidade de computação crítica em locais remotos, níveis mais altos de segurança física e economia de espaço em instalações já lotadas de dispositivos, pessoas ou suprimentos comerciais.

Os restaurantes de fast food são um exemplo de como a necessidade de recursos de Edge Computing mais poderosos está crescendo. Os quiosques digitais estão começando a aparecer nesses locais. Os clientes simplesmente vão até eles e fazem o pedido, em vez de esperar que um caixa esteja disponível.

Embora essa inovação possa fornecer conveniência adicional ao cliente, se o computador local que executa o software do quiosque ou qualquer processo relacionado cair, o negócio ficará paralisado. Os aplicativos de Edge precisam ser protegidos da mesma maneira que os aplicativos de data center críticos para que o fast food permaneça rápido.

Colocar equipamentos de TI de missão crítica em locais onde nunca existiram servidores, armazenamento e rede pode ser um desafio. Ambientes empoeirados, mais pessoas circulando e falta de experiência técnica no local podem levar a paralisações imprevistas dos negócios. Como resultado, os proprietários de ativos de micro data center precisam aumentar a segurança física e a visibilidade remota desses sistemas.

Na verdade, agora há uma necessidade de fornecer resiliência semelhante a um data center para alguns desses locais, incluindo backup de bateria, proteção de energia, monitoramento remoto, projetos padronizados, redundância e resfriamento. Os elementos de resiliência, que não eram uma preocupação antes, começam a ser considerados porque o tempo de inatividade para a maioria desses novos sistemas de Edge Computing não é uma opção.

Diversas soluções para atender a inúmeras aplicações de nicho

Nos últimos anos, à medida que os aplicativos para Edge Computing se expandiram, também aumentou a diversidade dos tipos de micro data centers disponíveis para atender às necessidades de Edge Computing do usuário final. Na verdade, dependendo de com quem você fala, a definição do que realmente é um micro data center pode ser bem diferente.

Por um lado, um sistema muito básico pode consistir em um rack simples (segurança física) com um nobreak para fornecer backup de bateria e proteção de energia. Adicionar um switch e um servidor simples é suficiente para iniciar o processo de captura e compartilhamento de dados locais.

Por outro lado, alguns micro data centers podem incorporar projetos modulares compostos por soluções seladas equipadas com TI hiperconvergente, componentes robustos que resistem à poeira e umidade de ambientes hostis e tecnologias integradas de supressão de incêndio e resfriamento.

O tamanho e a complexidade de um micro data center dependerá da tecnologia de TI necessária para enfrentar o desafio comercial, a meta de produtividade e/ou o aplicativo local que precisa de suporte.

Muitos desses desafios são abordados pelo novo Micro Data Center de montagem em parede 6U porque o fator de forma discreto e o tamanho reduzido da unidade a tornam menos visível e intrusiva quando comparada às soluções padrão montadas em rack no chão. Como resultado, os parâmetros de projeto ajudam a reduzir o tempo de inatividade induzido por erro humano, proporcionando assim aos operadores do sistema maior tranquilidade.

A embalagem de choque significa que os parceiros e integradores podem pré-instalar a TI para implementações rápidas e padronizadas. E seu filtro de poeira integrado e ventilação do ventilador o tornam ideal para ambientes industriais leves. O suporte de parede 6U permite que os clientes suportem operações críticas de negócios em ambientes que não sejam de TI.

Suporte técnico remoto: um fator crítico de sucesso

Na maioria dos sites de Edge Computing, nenhum conhecimento técnico no local estará disponível para gerenciar o local do micro data center. Nesses casos, há três maneiras diferentes pelas quais um proprietário de micro data center pode monitorar esses sites:

Gerencie você mesmo

Se você tiver uma equipe disponível que possa assumir essa responsabilidade adicional, use um software de monitoramento para ficar de olho nas coisas — a qualquer hora, de qualquer lugar.

Deixe que seu provedor de tecnologia local gerencie isso para você

Existe uma ampla rede de MSPs (Managed Service Providers – Provedores de Serviços Gerenciados) locais treinados para oferecer suporte aos novos ambientes de Edge Computing.

Para implementações maiores, deixe o fabricante do equipamento gerenciá-lo para você

O Schneider Electric Service Bureau, por exemplo, pode monitorar remotamente sua infraestrutura física de TI globalmente 24 horas por dia (7 dias por semana). Representantes de serviço de campo e parceiros podem ser enviados automaticamente caso haja necessidade de reparos ou manutenção programada. Isso permitirá respostas mais rápidas e proativas a problemas e melhorará o tempo de atividade geral dos sistemas.

Acesse o Edge Computing White Paper

Para saber mais sobre como os micro data centers podem atender às necessidades de negócios de Edge Computing e garantir certeza em um mundo conectado, baixe o White Paper “Guia prático para garantir a disponibilidade em sites de Edge Computing“.

Para obter informações adicionais sobre a unidade montada na parede e seus benefícios, acesse nosso comunicado de imprensa!

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.