O que é o gerenciamento de Data Centers e como ele evoluiu?

À medida que iniciamos uma nova década, é um ótimo momento para refletirmos sobre a evolução do gerenciamento de Data Centers. Não muito tempo atrás, todas as funções eram manuais e gerenciadas no local, mas veio o software Data Center Infrastructure Management (DCIM), que oferece recursos como monitoramento em tempo real e automação de tarefas para reduzir a pegada de hardware e melhorar o tempo de atividade.

O DCIM facilitou consideravelmente o trabalho do administrador de Data Centers ao gerar novas eficiências, mas estamos vendo ainda mais melhorias à medida que a nova década começa. O DCIM de próxima geração é a próxima fase evolução do gerenciamento de Data Centers e reduzirá ainda mais o tempo de inatividade, fornecendo visibilidade em tempo real em ambientes distribuídos.

O que é o gerenciamento de Data Centers?

Mas primeiro vamos discutir o que é gerenciamento de Data Centers. Quando falamos de gerenciamento de Data Centers, normalmente estamos nos referindo às responsabilidades e processos associados ao gerenciamento de infraestrutura de TI, incluindo computadores, servidores e equipamentos de rede.

Cada vez mais, a função de gerenciamento de Data Centers também abrange funções como energia, sistemas prediais, ativos e gerenciamento de garantia. O objetivo principal é manter tudo funcionando com um conjunto de ferramentas e processos. Uma ferramenta crítica que permite que os gerentes de Data Centers acompanhem essa enorme tarefa é o CDIM. De acordo com Gartner, o CDIM abrange as seguintes funções: “monitorar, medir, gerenciar e controlar a utilização de Data Centers e o consumo de energia de todos os equipamentos relacionados a TI (como servidores, armazenamento e switches de rede) e componentes de infraestrutura da instalação (como unidades de distribuição de energia e condicionadores de ar para salas de computadores). ”

À medida que o gerenciamento de Data Centers evoluiu, mais tarefas foram automatizadas. Se, como administrador, você ainda usa uma planilha toda vez que adiciona um servidor ou faz uma alteração no Data Center, você não está maximizando seu tempo. E você provavelmente está aumentando a chance de erro, o que pode levar a tempo de inatividade não planejado e altos custos de perda de produtividade.

Evolução do gerenciamento de Data Centers

O DCIM foi introduzido pela primeira vez há cerca de uma década. À medida que as cargas de trabalho aumentaram — e a quantidade de dados processados no Data Center explodiu — tentar gerenciar tudo manualmente tornou-se irreal. O DCIM torna o gerenciamento de Data Centers mais fácil e simples usando software, hardware e sensores para monitorar sistemas críticos a partir de um painel central em tempo real. O DCIM lida não apenas com as tarefas do dia a dia, mas também com o gerenciamento de mudanças, capacidade e ativos.

O DCIM permite que os administradores respondam aos problemas mais rapidamente, o que evita o tempo de inatividade, porém em alguns casos uma interrupção é inevitável. Com o DCIM de próxima geração, no entanto, a capacidade de evitar paralisações não planejadas aumenta substancialmente.

A principal diferença entre o DCIM e o DCIM de próxima geração, é que a nova versão é executada na nuvem. Como tal, é especialmente adequado para executar ambientes de TI distribuídos que incluem ambientes centralizados, de borda regional e de borda local.

Um dos principais benefícios do DCIM baseado em nuvem é a visibilidade. Agora, os administradores obtêm monitoramento 24 horas com total visibilidade do ambiente a qualquer hora e em qualquer lugar. Também significa conseguir gerenciar mais com menos e fornecer aos gerentes de Data Centers maior conhecimento (informações sobre produtos, dados históricos, perfis de uso de produtos, etc.) para poderem ter um melhor controle operacional.

Os dados são coletados sobre o uso de energia e as condições ambientais para que os administradores possam fazer ajustes que reduzam o consumo. E como a solução é baseada em nuvem, ela ajuda a reduzir o espaço ocupado. Por meio da coleta de dados, o DCIM de última geração rastreia violações de limites e emite alertas quando é necessária uma ação para evitar uma interrupção.

Como o DCIM de última geração aborda os desafios de gerenciamento de Data Centers

O resultado é menos tempo de inatividade e menos erros. Como tal, o DCIM de próxima geração é uma solução proativa que mitiga os riscos e oferece tranquilidade aos administradores de Data Centers, abordando os desafios comuns do Data Center:

Gerenciamento de aplicativos, hardware e serviços de vários fornecedores com diferentes contratos, garantias e cronogramas de atualização

Executando vários Data Centers que operam com diferentes equipamentos e processos

Monitorar o desempenho para manter a disponibilidade e o tempo de atividade necessários

Gerenciar mudanças quando sistemas e equipamentos precisam ser atualizados ou substituídos e novos serviços são implementados

Descubra mais sobre o EcoStruxure™ IT, nossa solução de DCIM de última geração, e como ela pode melhorar as operações do seu Data Center – para que você possa argumentar de forma robusta para que sua equipe de gerenciamento invista nessa tecnologia.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.