3 maneiras de minimizar os custos de implantação de UPS em sites de Edge Computing

O que é o Edge Computing? Trata-se de um site de borda que pode estar localizado em qualquer lugar, desde um pequeno armário esquecido em um prédio de escritórios até uma estrutura autônoma nas regiões inferiores de uma vasta rede distribuída que suporta uma operação de petróleo e gás. Ou pode estar embaixo da mesa de alguém, ou até mesmo no teto acima da mesa.

Na maioria das vezes, esses sites são executados sem interferência humana. Eles são monitorados e gerenciados remotamente para garantir o desempenho ideal e rastrear quaisquer tentativas de uso não autorizado. Mas primeiro, o equipamento tem que ser instalado. E, às vezes, goste ou não, hardware ou fontes de alimentação ininterruptas (UPS) devem ser substituídos. As substituições exigem visitas ao site, o que pode ser especialmente oneroso ao lidar com centenas ou milhares de sites em ambientes grandes e distribuídos.

Felizmente, uma nova geração de soluções UPS torna a implantação e manutenção de sua infraestrutura de energia muito mais fácil e econômica. Essas UPS são menores e mais leves, fornecendo densidade de energia substancialmente mais alta em formatos flexíveis que as tornam adequadas para vários ambientes, especialmente na borda.

 

Minimize os custos de implantação de UPS em sites de Edge Computing

Aqui estão três maneiras onde essas novas soluções de UPS ajudam a minimizar os custos de implantação em sites de Edge Computing:

1. Necessidade de menos funcionários

As novas unidades UPS apresentam tecnologia de semicondutores de última geração e funcionam com baterias de íons de lítio. Isso permite maior potência e densidade de energia em pacotes menores do que unidades ligadas com bateria de chumbo—ácido reguladas por válvula (VRLA). Um dispositivo que pesava 60 libras ou mais agora pesa cerca de 35 libras. Isso, combinado com um tamanho menor, torna a unidade muito mais fácil de transportar.

Assim, ao implantar a UPS em um local de Edge Computing, seja um prédio em um campus universitário ou um local remoto e industrial leve, o Smart-UPS Ultra mais leve e menor exige menos esforço para instalar. Tradicionalmente, seriam necessárias duas pessoas para a instalação, mas agora requer apenas uma pessoa, reduzindo os custos com pessoal e instalação.

2. Flexibilidade de implantação

Ao instalar essas novas unidades de Smart-UPS Ultra, há mais opções do que as unidades herdadas. Embora você ainda possa encaixá-las sob uma mesa em uma orientação de torre, essas unidades podem ser montadas em uma parede ou teto e ocupam metade do espaço em um rack onde o espaço é apertado. Essa versatilidade, combinada com o tamanho menor, é feita sob medida para Edge Computing ou ambientes de TI distribuídos, facilitando muito a instalação de UPS em espaços confinados.

Como benefício adicional, o display digital da unidade gira automaticamente. Se você instalar o dispositivo na vertical ou na horizontal, os dígitos e letras no visor permanecerão com o lado certo para cima, como na tela de um smartphone. Tradicionalmente, as unidades exigiriam que você desparafuse a tela, gire-a e parafuse-a novamente para obter a orientação correta. Não ter que fazer isso economiza tempo e dinheiro.

3. Menor custo total de propriedade

As baterias de íons de Lítio duram de 8 a 10 anos – até três vezes mais que as baterias d e VRLA, proporcionando um custo total de propriedade menor. Geralmente, a bateria dura tanto quanto a própria UPS, tornando a UPS essencialmente livre de manutenção porque, em circunstâncias normais, não requer substituição de bateria. Além de durar mais, as baterias de íon de Lítio suportam muito mais ciclos de carga/descarga, tornando-as mais adequadas para ambientes distribuídos onde o custo de substituição das baterias VRLA pode ser alto.

 

Pronto para simplificar a implantação e manutenção da UPS?

As empresas precisam de soluções que facilitem a implantação e manutenção de energia ininterrupta em ambientes distribuídos e na borda. Saiba mais como as novas UPS monofásicas APC Smart-Ultra 3kW da Schneider Electric podem ajudar a reduzir custos e aumentar a confiabilidade em seus sites de borda.

Tags: ,

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.