Quão fiável é o seu Data Center? Sugestões de modernização para uma infraestrutura ágil de data center

Para quem gere data centers, adiar atualizações de tecnologia e fechar os olhos à necessidade de modernização de hardware antigo pode ser arriscado.

Independentemente de esses data centers estarem no local, na cloud, em edge ou em alguma combinação híbrida de cada um, o ritmo acelerado da evolução do mercado exige uma reavaliação constante da viabilidade dos ativos do data center. Mais especificamente, o data center físico deve-se adaptar ao portfólio de aplicações que suporta.

Algumas alterações nas aplicações têm um efeito profundo no equipamento de IT necessário e, portanto, na forma como os data centers são alimentados e arrefecidos para apoiar essas novas pilhas de IT. Quando a modernização é negligenciada, o desempenho e a capacidade de resposta do data center são comprometidos.

Data Center
Os servidores que requerem os mais altos níveis de disponibilidade devem ser identificados e configurados.

Tendências crescentes, como o uso de GPU e da Internet das Coisas (IoT), aceleram o envelhecimento da infraestrutura física do data center. Embora o equipamento de energia e arrefecimento ainda funcione, o aumento de computação e armazenamento de alta densidade obrigará à modificação e ao redesenho para evitar interrupções.

O processamento de dados em tempo real em grandes quantidades aumenta a carga de trabalho exponencial na infraestrutura do data center. Com a vasta quantidade de dados a ser produzidos, os administradores de IT e rede estão a enfrentar uma nova série de desafios.

São necessárias análises melhoradas, segurança e capacidade flexível. O consumo de energia mais alto por metro quadrado, por exemplo, produz zonas de calor mais concentrado. Acomodar estas mudanças exigirá mais contenção térmica, mais energia e flexibilidade para movimentar essa energia.

 

Conselhos para priorizar os esforços de modernização do data center

Ao modernizar o design do seu data center, considere os aspetos do data center que terão maior impacto no desempenho e na fiabilidade:

  • Realçar a escalabilidade, segurança e visibilidade para ativos

    Os data centers modernos devem ser capazes de escalar rapidamente para lidar com o fluxo de dados e fornecer recursos avançados de processamento e IA para análise, tudo isso mantendo a alta disponibilidade.

    Os dados do cliente devem ser protegidos através de um ecossistema de tecnologia que garanta um ambiente cibernético e fisicamente seguro. Os produtos de gestão de ativos baseados em Software como Serviço (SaaS), como o EcoStruxure ™ IT da Schneider Electric, são famosos por fornecerem a visibilidade de ativos necessária.

    A equipa do data center simplesmente olha para os seus smartphones para um fácil acesso a todos os dispositivos da rede. Os alarmes são agrupados de acordo com a relevância e enviados a cada 5 minutos. A partir de um painel, os administradores podem entrar em qualquer dispositivo ou alarme e podem iniciar imediatamente a resolução do problema, se necessário.

  • Considerações sobre redundância e proteção de energia

    Os servidores e sistemas dentro do data center que requerem os mais altos níveis de disponibilidade devem ser identificados e configurados para suportar um tempo de execução mais longo e níveis mais altos de redundância.

    Também devem ser colocados numa área separada e em racks separados. Este conceito de “disponibilidade direcionada” ajuda a aumentar a disponibilidade de sistemas críticos sem ter de se incorrer em grandes despesas de capital em todo o data center.

    Devem ser considerados níveis mais altos de redundância, como alimentações duplas até ao rack, com geradores duplos e UPS N+1 duplas, para esses data center e redes altamente críticos.

  • Tendência para o arrefecimento de precisão e o controlo de densidade de energia

    A tecnologia de machine learning e IA requer energia de computação que produz calor concentrado no data center (ou seja, pontos quentes).

    Portanto, devem ser implementados dispositivos de arrefecimento de ar de precisão sofisticados e as cargas de energia devem ser monitorizadas de perto para que o tempo de atividade de computação possa ser maximizado.

Ao modernizar, considere os requisitos específicos da indústria

A criticidade da TI está a aumentar em todos os setores. Isto significa que as equipas de IT e de data center precisam de estar mais conscientes não apenas de como a infraestrutura física está a ser afetada pelas tendências gerais de tecnologia, mas também pela transformação de negócios específica do setor.

No setor de retalho, por exemplo, os data centers surgiram como o coração da empresa de retalho conectada. Processam as milhares de transações e pedidos que chegam todos os dias de lojas, sites, armazéns e sedes regionais e corporativas.

Estes data centers também permitem compras omnichannel e armazenam big data que monitorizam tendências e comportamentos online e na loja, proporcionando assim a melhor experiência do cliente.

Na área da saúde, os registos médicos eletrónicos são essenciais para a equipa médica ter um acesso consistente, seguro e rápido ao sistema de IT. Esta aplicação também requer energia fiável para procedimentos de cópia de segurança e arquivo.

Os sistemas de rack, segurança, software de gestão de IT e energia e arrefecimento dentro do data center que protegem os servidores e o armazenamento são elementos críticos no suporte ao tempo de atividade do sistema de registos médicos.

Na área das finanças, as tendências de tecnologia, como o Banking 4.0, estão a impulsionar uma reavaliação de como as arquiteturas do data center estão a ser implementadas.

Com o “banco na palma da sua mão” a tornar-se mais a regra do que a exceção, os data centers corporativos, muitos dos quais possuem ativos de infraestrutura com 10 anos ou mais, estão a ter dificuldade em alinhar tecnologias para se adaptarem às necessidades do mercado em constante mudança.

Saiba mais sobre como modernizar a infraestrutura obsoleta do data center

Em todos os ambientes de data center, empresas como a Schneider Electric têm experiência global para aconselhar e até mesmo fornecer projetos de referência para data centers escaláveis, robustos e ágeis que conseguem responder às rápidas mudanças do mercado.

Estes projetos incluem soluções para distribuição e proteção de energia do data center, arrefecimento de precisão e gestão on-site e remota. Para saber mais, transfira o White Paper 272, Uma estrutura para como modernizar a infraestrutura das instalações do data center.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.