Obter o máximo de retorno possível com a modernização do data center

Há dez anos, o iPad não existia, conectávamo-nos através de uma rede 3G. Claramente, muita coisa mudou, incluindo a tecnologia do data center. Mas, à medida que os ativos envelhecem, é difícil saber onde priorizar os seus esforços de modernização do data center para obter o melhor retorno do seu investimento.

Se estiver a construir um novo data center, deverá implementar uma solução otimizada em termos de custos e riscos. No entanto, se tem um data center antigo, provavelmente não está a funcionar com a mesma eficiência e perfil de risco que um novo data center que está a ser atualmente implementado. Isso coloca-o em desvantagem competitiva.

A grande pergunta que deve fazer é: como devo modernizar o meu data center para melhorar os custos e reduzir os riscos? Essencialmente, existem três áreas de foco para a modernização do data center: equipamentos (infraestrutura elétrica e mecânica), sistemas (EPMS, BMS, DCIM) e operações (operar, manter, monitorizar).

Onde concentrar o seu esforço de modernização do data center

Se olhar para o data center típico, 80% dos custos anuais da demonstração de resultados estão associados a empresas de serviços mecânicos/elétricos e à depreciação do seu investimento em CapEx.

Se já construiu o seu data center, provavelmente não faz sentido substituir esses investimentos em capital, a menos que o equipamento tenha sido totalmente depreciado e tenha chegado ao fim da sua vida útil. No entanto, na altura de substituir o equipamento do data center, deve avaliar tecnologias que são mais eficientes e reduzem o risco de operações.

Sob a perspetiva do OpEx, os custos anuais com serviços públicos podem, facilmente, ser o item de linha de maior despesa na sua demonstração de resultados logo a seguir à depreciação do seu investimento de capital.

Portanto, a implementação de tecnologias altamente eficientes deve ser o foco principal de qualquer esforço de modernização. Isto pode ser feito ao substituir ativos antigos, ou pode envolver adicionar novas tecnologias que não estavam disponíveis/integradas no design original.

Tirar o melhor partido do seu dinheiro

Todos os data centers, novos ou antigos, devem concentrar-se na redução do consumo geral de energia e na melhoria da Eficácia de Utilização de Energia (PUE). Por exemplo, uma redução na PUE de 1,8 para 1,5 num data center de 1 MW resultará em 262 000 dólares por ano em poupanças anuais com serviços públicos (com base num custo médio por KW de 10 cêntimos).

Comece por corrigir o básico, tal como, ajustar os pontos de ajuste de temperatura e humidade, instalar uma solução de contenção de corredor quente/frio. Se estiver a modernizar um data center existente ou a construir um novo data center, poderá dar um passo mais além.

O pessoal apresenta oportunidade adicional de poupança. Embora possa fazer sentido para grandes fornecedores de co-localização ter uma equipa 24/7, instalações menores, com menos de 1 MW de tamanho, podem aproveitar a tecnologia – sistemas de controlo, automação, monitorização, alarmes e alertas – para apoiar um modelo de segunda a sexta, das 9h às 17h.

Um serviço de monitorização capacitado para cloud, como o EcoStruxure Asset Advisor, pode fornecer acesso em qualquer lugar, a qualquer hora para verificar o estado e a integridade de um data center.

Mudar de manutenção baseada na frequência para manutenção baseada na condição pode reduzir a quantidade de manutenção realizada no equipamento e reduzir custos. Talvez a manutenção em sistemas ou equipamentos de data center não críticos pudesse ser realizada durante a semana, em vez de aos fins de semana, para uma poupança adicional.

Com a manutenção baseada na condição, o EcoStruxure Building Advisor e o EcoStruxure Power Advisor podem permitir que as operações do data center se alinhem com o ciclo de vida do data center.

Utilize tecnologia de ponta para modernizar o seu data center

Pense em implementar tecnologia de ponta, como uma UPS modular de alta eficiência, arrefecimento evaporativo indireto, soluções DCIM ou energia definida por software ou soluções de monitorização remota 24/7.

Ou, por exemplo, as baterias de iões de lítio, que são uma forte alternativa às baterias de chumbo-ácido tradicionais. Os principais benefícios incluem: uma redução de 30 a 50% de TCO, uma redução de peso de 60 a 70%, uma redução da área ocupada de 40 a 60%, 10x o número de ciclos e 2 a 3x a expectativa de vida em relação às baterias VRLA.

Novas tecnologias como estas terão um impacto significativo na eficiência operacional de um data center e ajudarão a gerir os riscos. Irão também demonstrar como pode obter uma vantagem competitiva para apoiar a sua transformação digital com um software EcoStruxure e uma solução de serviço.

Tags: , , ,

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.