À medida que as empresas avançam com as estratégias de digitalização, elas estão chamando os Provedores de Soluções de TI para fornecer soluções que atendam aos seus desafios mais prementes no edge. As implantações de Edge Computing estão crescendo em redes maciças e distribuídas, tornando difícil para os clientes gerenciar centenas ou milhares de locais distribuídos em amplas áreas. Vamos saber então se os dispositivos UPS de hoje estão atendendo às necessidades dos clientes com locais de Edge Computing.
Esses locais incluem áreas remotas, de difícil acesso, locais escondidos em edifícios de escritórios e fábricas, e gabinetes em filiais. Tipicamente, são espaços pequenos, e há um empurrão para colocar mais e mais equipamentos de TI nesses locais, deixando espaço para muito pouco além disso.
Para os fornecedores de soluções de TI, isto abre uma oportunidade de agregar valor, fornecendo soluções conectadas e serviços de gerenciamento remoto que lhes dão maior visibilidade sobre a infraestrutura sem ter que estar no local. Uma área onde os provedores podem realmente fazer a diferença é a entrega de uma infraestrutura de energia totalmente gerenciada e conectada para construir resiliência em ambientes distribuídos.
Para reforçar esta infraestrutura de energia, a fonte de alimentação ininterrupta (UPS) tem que ser reimaginada, para que ela forneça energia adicional em um pacote mais compacto com conectividade baseada em nuvem. Isto permitirá que os provedores sejam criativos, fazendo o melhor uso do espaço disponível e liberando bens imobiliários mais valiosos. A boa notícia? Esta tecnologia UPS está aqui agora.
Um dispositivos UPS melhor para Edge Computing
Os mais recentes dispositivos UPS podem fornecer conectividade baseada em nuvem, facilitando aos fornecedores de soluções monitorar e gerenciar remotamente a infra-estrutura de TI em locais distribuídos.
Estes modelos simplificam a manutenção com baterias de íons de lítio que podem durar três vezes mais do que as tradicionais baterias de chumbo ácido reguladas por válvula. Elas estão disponíveis em formatos compactos e flexíveis que reduzem o tamanho e o peso da unidade. Além das unidades que cabem em racks e torres, algumas agora podem ser montadas em uma parede, teto e até mesmo sob uma mesa onde o espaço é apertado. Este nível de flexibilidade vem a calhar em ambientes como varejo ou educação, onde os armários de TI muitas vezes foram configurados como um pensamento posterior.
Atributos como maior longevidade, economia de espaço e menor custo de manutenção se traduzem em oportunidades de valor agregado para os fornecedores. Os dispositivos menores são mais fáceis de instalar em espaços apertados e em locais remotos sem pessoal. A longevidade da bateria e a conectividade permitem que os provedores de soluções de TI economizem nos custos de manutenção, minimizando os deslocamentos de caminhões e realizando tarefas remotamente.
Oportunidades crescentes de receita
medida que a tecnologia amadurece, ela se torna menos cara, espremendo as margens de lucro para os fornecedores de soluções. Os fornecedores estão constantemente combatendo a comoditização, portanto, ter acesso a produtos conectados que oferecem oportunidades de serviço a longo prazo é sempre desejável. Isso também lhes permite permanecer envolvidos com os clientes durante todo o ciclo de vida da ferramenta.
Um bônus adicional é o potencial de vendas de outros produtos como parte de uma solução completa de TI. As condições monitoradas através de unidades UPS podem revelar outros problemas na infraestrutura de TI, tais como a necessidade de substituir servidores, armazenamento ou equipamentos de rede.
Descubra Opções Inovadoras de dispositivos UPS
Os fornecedores de soluções de TI estão em excelente posição para aconselhar seus clientes sobre os benefícios da mais recente tecnologia inovadora, como o novo UPS monofásico APC Smart-UPS Ultra 3kW da Schneider Electric. Esta unidade é a mais leve e menor UPS monofásica de 3kW do mercado que oferece monitoramento inteligente e a flexibilidade necessária para ambientes distribuídos e implementações de edge.
Os clientes estão procurando soluções que sejam práticas, econômicas e confiáveis, ao mesmo tempo em que reduzem a pressão sobre a equipe de TI, já que as exigências comerciais exigem mais da TI. Para os fornecedores de soluções de TI que não estão familiarizados com os tipos de opções de UPS no mercado, acesse o documento técnico, The Different Types of UPS Systems.
Confira também: Posso Obter uma Testemunha? Tornando os Locais de Edge Computing Verdadeiramente Autônomos
Adicione um comentário