O negócio de colocation é altamente competitivo, com todos em busca de projetos com boa relação custo-benefício, sem comprometer a confiabilidade e a eficiência. Além disso, claro, a velocidade de implantação continua sendo um requisito e foco chave para data centers de colocation de maior porte. Acreditamos que o fator crítico para alcançar isso é a estreita colaboração entre participantes e os diferentes domínios de especialização (por exemplo: usuários finais, empresas de engenharia, montadores de painéis, fornecedores, etc.) envolvidos.
Esta é a razão pela qual na Schneider Electric temos uma equipe multifuncional de engenheiros dedicados a aplicações de distribuição elétrica de grandes data centers, de modo a oferecer suporte especializado e soluções otimizadas para usuários finais, empresas de engenharia, montadores de painéis e empreiteiros.

Como, cada vez mais, estamos focados no mercado de data center, estamos continuamente aprendendo com nossos clientes e parceiros. Isso inclui não apenas as necessidades técnicas específicas que eles têm em termos de design e operação, mas também as restrições e tendências de negócios para impulsionar as adaptações em nossas soluções. Trazemos nossa experiência no design do sistema de distribuição elétrica. Além disso, entendemos como tirar proveito de todo o desempenho potencial e funcionalidade de nossos produtos e equipamentos – que abrange desde a conexão com a concessionária de distribuição elétrica, até a PDU de rack.
Modelo de projeto confiável para a distribuição elétrica em um colocation
Quando desenvolvemos o Reference Design RD107, a intenção era criar um modelo eficiente, em custo e consumo de energia (~ 12MW IT), para empresas de colocation que precisavam construir uma abordagem modular, com uma infraestrutura elétrica flexível que pudesse se adaptar às necessidades de seus clientes .
Por exemplo, o projeto apresenta uma combinação de data halls de TI, alguns com suporte para racks padrão ou racks do tipo OCP, com sistemas de bateria integrados. É claro que, embora esses sejam requisitos implícitos, a segurança e a confiabilidade são sempre as principais prioridades. A arquitetura elétrica do RD107 é projetada para ser simultaneamente passível de manutenção e tolerante a falhas. Neste modelo de projeto, implementamos várias ideias de otimização, usando o equipamento certo no lugar certo, de modo a ter uma boa relação custo-benefício e um alto nível de confiabilidade.
Design padrão, mas adaptável a requisitos exclusivos
Certamente nunca há uma única resposta e qualquer projeto precisa ser adaptado aos requisitos exclusivos de cada caso. Vamos falar sobre algumas das escolhas de projeto que fizemos no lado da baixa tensão (BT):
Para a redundância de alimentação, optamos por usar um sistema redundante distribuído, ao invés do mais tradicional “2N”, o qual não é a opção mais econômica para data centers maiores. E, ao invés de usar uma arquitetura de bloco redundante, que requer uma chave de transferência estática a jusante do no-break, optamos pela redundância distribuída, que é mais eficiente.
Todavia, isso pode causar interrupção no fornecimento para os racks do servidor em caso de operação de manutenção. Isso não seria adequado, especialmente para colocations. A fim de minimizar o tempo de inatividade do “caminho redundante”, adicionamos um by-pass de manutenção do UPS externo, de modo realizar a manutenção do UPS sem tempo de inatividade, e adicionamos um transformador de backup para todo o site, para manter o mesmo nível de redundância, mesmo durante a operação de manutenção de um transformador MT / BT ou quadro de distribuição MT.
Para definir a arquitetura do sistema de distribuição elétrica, optamos por criar um tamanho de bloco menor, composto de um único no-break e transformador de 1600 kVA, visto que isso nos permite:
- Simplificar a arquitetura BT (UPS único);
- Instale o equipamento BT principal mais próximo da carga, para reduzir a fiação;
- Reduzir o nível de curto-circuito, mesmo no nível de distribuição de rack de TI;
- Para colocar “todo o sistema de distribuição elétrica” (quadro de distribuição MT, transformador MT / BT, quadro de distribuição BT e UPS) em um único skid, o que pode ser muito útil na redução do tempo de instalação e comissionamento no local.
É claro que usar transformadores pequenos obriga a utilização de mais equipamentos de MT, pois há necessidade de um maior número de transformadores, porém, no projeto, também fizemos algumas otimizações na distribuição de MT. Novamente, nunca há uma única resposta certa, mas a arquitetura do sistema de distribuição elétrica é um equilíbrio entre o custo da distribuição de MT e o custo da distribuição de BT até o rack.
Seu recurso para planejar um data center otimizado
O Reference Design RD107 é uma boa resposta para atender às necessidades de grandes data centers de colocation e uma maneira de nossa equipe de especialistas compartilhar soluções de otimização – contribuindo para um data center confiável, eficiente e econômico.
Para saber mais acesse nosso Portal.
Adicione um comentário