De que forma podem os Data Centers crescer de um modo sustentável e aumentar a sua eficiência com a UPS adequada?

Este artigo foi originalmente publicado no blog global da Schneider Electric por Bin Lu.

A procura de capacidade adicional em Data Centers é crescente, prevendo a Gartner que os gastos do utilizador final na infraestrutura de Data Centers a nível global atinjam os 200 mil milhões de dólares em 2021, um aumento de 6% face às despesas em 2020.

Os operadores dos Data Centers empresariais, cloud e fornecedores de serviços e as instalações de colocation estão sob uma pressão intensa para satisfazer a procura crescente, melhorar, também, o tempo de atividade e o desempenho, gerir os custos e avançar com os objetivos de sustentabilidade da sua organização. Uma das abordagens para lidar com estes desafios consiste em selecionar a fonte de alimentação ininterrupta (UPS) certa para o Data Center.

As UPS como a Galaxy VL são apropriadas para Data Centers de média e grande escala.

As 5 principais considerações sobre UPS para Data Centers

Ao escolher um novo sistema de UPS, os operadores dos Data Centers devem procurar uma solução que dê suporte a estes objetivos globais e aproveite os avanços tecnológicos mais recentes para proporcionar eficiência, sustentabilidade, adaptabilidade, resiliência e segurança.

  • Sustentabilidade e poupanças de energia

    Para os operadores dos Data Centers, a sustentabilidade não é apenas um complemento “nice to have”. É um fator de diferenciação competitivo e os clientes estão a começar a levar o tema da sustentabilidade muito a sério.

    A seleção de uma UPS que contenha um modo de poupança de energia contribui para alcançar a eficiência no consumo de energia que os operadores dos Data Centers modernos esperam, combinada com a promessa de operações de alta eficiência para reduzir custos e aumentar qualidade da alimentação elétrica. Adicionalmente, uma UPS com baterias de iões de lítio tem uma esperança de vida útil 2 a 3 vezes superior quando comparada com as baterias VRLA.

  • Espaço

    A área disponível dentro de um Data Center é sempre reduzida e extremamente valiosa, sendo necessário otimizá-la de forma adequada. Os operadores devem procurar uma UPS que seja compacta e de alta densidade, mas que não comprometa os objetivos quando se trata de uma maior disponibilidade, eficiência operacional, requisitos de sustentabilidade e controlo do custo total de propriedade (TCO).

  • Plataforma modular e escalável

    A inovação no design dos sistemas de UPS criou soluções modulares e escaláveis que permitem aos operadores dos Data Centers dimensionar corretamente as suas UPS para a satisfação das necessidades atuais e ao mesmo tempo, garantir o futuro dos seus investimentos adicionandofacilmente módulos de potência para expandir e adaptar o crescimento.

  • Troca energizada

    Para complementar a arquitetura modular e escalável, o ideal é que a UPS possua características inteligentes, tais como a “troca energizada”, permitindo que a adição e/ou a substituição dos módulos de potência seja realizada com um período de inatividade mínimo, aumentando, em simultâneo, a proteção para os operadores e pessoal de assistência.

  • Monitorização, gestão e adaptação remotas

    Uma capacidade de monitorização, gestão e adaptação remotas de última geração pode fornecer aos operadores uma visibilidade geral do sistema, de modo a solucionar os problemas de forma proativa e manter o tempo de atividade.

Encontrar a UPS trifásica certa 

Empresas como a Schneider Electric fizeram o levantamento das necessidades dos operadores de Data Centers e continuam a aperfeiçoar a oferta de UPS trifásicas para responder à procura crescente. Soluções como a nova UPS Galaxy VL de 200-500 kW fornecem a gama completa de funcionalidades inovadoras e as principais vantagens que os operadores de Data Centers procuram.

  • Cumprir os objetivos de sustentabilidade

    A Galaxy VL é um produto Green PremiumTM e é compatível com baterias de iões de lítio de longa duração que fornecem uma vida útil esperada 2 a 3 vezes superior à das baterias VRLA, pesam 60-70% menos e têm a capacidade de funcionar a temperaturas mais elevadas. Quando funcionam no modo ECOnversion™ de poupança de energia da Schneider Electric, os Data Centers podem antever uma combinação imbatível de qualidade de alimentação, eficiência de 99% e ROI de 100% no período de dois anos através da poupança na fatura de energia.

  • Produto e eficiência energética

    A par com os esforços de sustentabilidade, a eficiência da UPS é um fator crítico. A Galaxy VL possui 97% de eficiência no modo de funcionamento de dupla conversão e ocupa menos 50% de espaço em comparação com a média do sector.

  • Adaptabilidade para um mercado em crescimento

    Com a mudança de exigências, os Data Centers têm de ser capazes de atuar e ajustar a sua escala rapidamente. A plataforma modular e escalável da Galaxy VL permite às organizações aumentar a potência sem aumentar as dimensões da UPS, adicionando módulos de potência de 50 kW. Isto ajuda as organizações a otimizar o TCO, pagando apenas a capacidade necessária no momento. Adicionalmente, a instalação, conexão e funcionamento dos novos módulos é simples. O design modular e a capacidade de troca energizada, Live Swap, tornam a expansão dos Data Centers atempada e simples, sem interrupções programadas, melhorando a continuidade dos negócios e a proteção dos colaboradores.

  • Resiliência para um período de atividade máximo

    A Galaxy VL reduz a vulnerabilidade a interrupções não planeadas e permite que as organizações maximizem a continuidade e a fiabilidade da alimentação elétrica. A Galaxy VL, com a sua capacidade Live Swap, reduz, também, o risco de ocorrência de arcos elétricos. Paralelamente, o pacote de software e serviços EcoStruxureTM IT da Schneider Electric fornece monitorização e perspetivas baseadas em dados para otimizar a resiliência e o desempenho dos Data Centers. Permite, igualmente, uma resolução de problemas proativa que reduz as interrupções não planeadas.

Vantagem da UPS moderna

 As UPS como a Galaxy VL são apropriadas para Data Centers de média e grande escala, edge computing, Data Centers de Internet, cloud computing, telecomunicações e rede, bem como para instalações comerciais e industriais. A sua tecnologia compacta e de alta densidade e a arquitetura tolerante a falhas, maximizam a disponibilidade, a eficiência operacional e a proteção de carga crítica, minimizando ao mesmo tempo o TCO.

O design modular do sistema permite às organizações ampliar as suas operações para responder às necessidades de negócio em mudança. Este modelo de investir à medida que cresce, reduz o investimento de capital e o TCO. À medida que a procura aumenta, as organizações podem adicionar módulos de alta eficiência, enquanto a Galaxy VL está online e totalmente operacional com a funcionalidade Live Swap.

O design modular aumenta igualmente a redundância interna sem aumentar os requisitos de espaço. De notar que a Galaxy VL proporciona uma eficiência té 99% no modo ECOnversion e té 97% no modo de dupla conversão.

Descobrir a Galaxy VL

Escolher a UPS certa é uma parte crucial da estratégia de adaptação às exigências crescentes do mercado dos Data Centers relativamente aos objetivos de tempo de atividade, eficiência e sustentabilidade. Obtenha mais informações sobre a UPS Galaxy VL e como esta pode trazer benefícios ao seu Data Center.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.