A demanda por capacidade de data center está aumentando como a previsão do Gartner de que os gastos do usuário final em infraestrutura global de data center chegarão a US$ 200 bilhões em 2021, um aumento de 6% em relação aos gastos de 2020. Operadores de data centers corporativos, provedores de nuvem e de serviços e instalações de colocation estão sob pressão crescente para atender à demanda crescente, melhorando também o tempo de atividade e o desempenho, gerenciando custos e avançando nas metas de sustentabilidade de sua organização. Uma abordagem para lidar com esses desafios consiste em selecionar a fonte de alimentação ininterrupta (UPS) certa para o data center.

As 5 principais considerações de UPS para data centers
Ao escolher um novo sistema UPS, os operadores de data center devem procurar uma solução que dê suporte a essas metas abrangentes e aproveite os avanços tecnológicos mais recentes para oferecer eficiência, sustentabilidade, adaptabilidade, resiliência e segurança.
- Sustentabilidade e economia de energia: para operadores de data center, a sustentabilidade não é apenas um “bom ter”. É um diferencial competitivo e os clientes estão começando a esperar por isso. A seleção de um no-break que vem com um modo de economia de energia ajuda a fornecer a eficácia de baixo consumo de energia que os operadores de data center modernos esperam, combinada com a promessa de operações de alta eficiência para reduzir custos e qualidade de energia. Além disso, um no-break com baterias de íon de lítio oferece 2 a 3 vezes a expectativa de vida em comparação com as baterias VRLA.
- Espaço: os imóveis disponíveis dentro de um data center são sempre restritos e altamente valiosos, precisando ser bem otimizados. Os operadores devem procurar um UPS que seja compacto, tenha alta densidade, mas não comprometa quando se trata de maior disponibilidade, eficiência operacional, requisitos de sustentabilidade e controle do custo total de propriedade (TCO).
- Plataforma modular e escalonável: a inovação no design do sistema UPS criou plataformas modulares e escaláveis que permitem aos operadores de data center dimensionar corretamente seus UPS para as necessidades atuais, ao mesmo tempo que garantem o futuro do seu investimento com a capacidade de adicionar facilmente módulos de energia para expandir e acomodar crescimento.
- Troca energizada: Para complementar a arquitetura modular e escalável, é ideal que o UPS tenha recursos inteligentes como “troca energizada”, permitindo que a adição e/ou substituição de módulos de energia seja realizada com tempo de inatividade mínimo, aumentando a proteção aos operadores e serviço pessoal.
- Monitoramento, gerenciamento e modelagem remotos: Um recurso de modelagem, gerenciamento e monitoramento remoto de última geração pode fornecer aos operadores visibilidade de todo o sistema para resolver problemas de forma proativa e manter o tempo de atividade.
Encontrando o UPS trifásico certo
Empresas como a Schneider Electric reconheceram essas necessidades dos operadores de data center e continuam a refinar as ofertas de UPS trifásicos para atender às demandas em evolução. Soluções como o novo no-break Galaxy VL 200-500 kW oferecem toda a gama de recursos inovadores e as principais vantagens que as operadoras de data center buscam.
- Cumprindo os objetivos de sustentabilidade: O Galaxy VL é um produto Green Premium™ e é compatível com baterias de íon de lítio de longa duração, que fornecem 2 a 3 vezes a vida útil esperada das baterias VRLA, pesam 60-70% menos e podem operar em temperaturas mais altas. Ao operar no modo ECOnversion™ de economia de energia da Schneider Electric, os data centers podem esperar uma combinação imbatível de qualidade de energia, eficiência de 99% e ROI de 100% em dois anos por meio da economia nas contas de energia.
- Produto e eficiência energética: Indo lado a lado com os esforços de sustentabilidade, a eficiência do UPS é uma consideração crítica. O Galaxy VL possui 97% de eficiência no modo de operação de dupla conversão e ocupa um espaço 50% menor em comparação com a média da indústria.
- Adaptabilidade para um mercado em crescimento: com demandas variáveis, os data centers precisam ser capazes de girar e escalar rapidamente. A plataforma modular e escalonável do Galaxy VL permite que as organizações aumentem a potência sem aumentar a pegada do UPS, adicionando módulos de potência de 50kW. Isso ajuda as organizações a otimizar o TCO, pagando apenas pela quantidade de capacidade necessária no momento. Além disso, instalar, conectar e operar novos módulos é simples. O design modular e a capacidade de troca energizada, Live Swap, tornam a expansão just-in-time do data center sem esforço, sem tempo de inatividade programado, melhorando a continuidade dos negócios e a proteção dos funcionários.
- Resiliência para máximo tempo de atividade: O Galaxy VL reduz a vulnerabilidade a tempo de inatividade não planejado e permite que as organizações maximizem a continuidade de energia e a confiabilidade. O Galaxy VL com seu recurso Live Swap também reduz o risco de arco voltaico. E a suíte de software e serviços de TI EcoStruxure™ da Schneider Electric fornece monitoramento e insights baseados em dados para otimizar a resiliência e o desempenho do data center. Ele também permite a solução de problemas proativa que reduz o tempo de inatividade não planejado.
A vantagem do UPS moderno
UPSs como o Galaxy VL UPS são adequados para data centers de médio e grande porte, edge computing, centros de dados de internet, cloud computing, telecomunicações e networking, bem como instalações comerciais e industriais. Sua tecnologia compacta de alta densidade e arquitetura tolerante a falhas maximiza a disponibilidade, eficiência operacional e proteção de carga crítica, minimizando o custo total de propriedade.
O design modular do sistema permite que as organizações ampliem suas operações em resposta às necessidades de negócios em constante mudança. Este modelo “pague conforme você cresce” reduz o investimento de capital e o custo total de propriedade. Conforme a demanda cresce, as organizações podem adicionar módulos de alta eficiência, enquanto o Galaxy VL fica online e totalmente operacional com o recurso Live Swap. O design modular também aumenta a redundância interna sem aumentar os requisitos de espaço. E o Galaxy VL oferece até 99% de eficiência no modo ECOnversion e até 97% no modo de dupla conversão.

Descubra o Galaxy VL
Escolher o no-break certo é uma parte importante da estratégia de adaptação às crescentes demandas do mercado de data center por tempo de atividade, eficiência e metas de sustentabilidade. Saiba mais sobre o Galaxy VL UPS e como ele pode beneficiar seu data center.
Adicione um comentário