Duas razões para as quais as UPS de baterias de iões de lítio prometem criar novas oportunidades para os integradores de soluções de TI

Provavelmente tem ouvido falar de baterias de iões de lítio (Li-ion) ultimamente e dos benefícios que elas trazem às fontes de alimentação ininterrupta (UPS). Entre esses benefícios, o principal é que duram o dobro do tempo das baterias tradicionais e requerem menos manutenção.

Quando ouvir falar de tais benefícios, o seu primeiro pensamento poderá ser que as baterias de iões de lítio lhe irá gerar menos  receitas; se duram tanto tempo, isso significa menos substituições. Mas na realidade, as baterias de iões de lítio significam mais oportunidades de receitas por duas razões-chave que exploraremos mais aqui.

As baterias de iões de lítio oferecem um Custo Total de Propriedade (TCO)

A primeira razão é que as baterias de iões de lítio têm um custo inicial mais elevado do que as baterias tradicionais de chumbo-ácido regulado por válvula (VRLA). Isso significa que quando se vende uma UPS equipada com uma bateria de iões de lítio, é compensado a uma taxa superior à de uma UPS com uma bateria VRLA – suficiente para compensar o facto de a bateria de iões de lítio durar mais tempo.

Embora o preço mais elevado possa fazer com que as baterias de iões de lítio pareçam uma venda difícil aos clientes, não deveria ser porque a tecnologia tem de facto um custo total de propriedade mais baixo ao longo da sua vida útil. Em parte, isso é porque dura mais tempo e requer menos manutenção, mas também porque as baterias de iões de lítio podem funcionar a temperaturas mais elevadas do que as baterias VRLA sem degradar o desempenho – até 40 °C (104 °F). Em muitos casos, isso significa que os clientes podem reduzir os seus custos de refrigeração – um elemento significativo dos custos operacionais, especialmente em locais como os centros de dados.

Tendo em conta estes fatores, a tecnologia de iões de lítio proporciona um custo total de propriedade mais baixo ao longo da sua vida útil esperada em comparação com as soluções equivalentes de UPS com bateria VRLA. Por exemplo, a APC by Schneider Electric estima que a sua oferta de baterias de iões de lítio proporcione uma poupança em TCO de até 35%.

Smart-UPS Online com baterias de iões de lítio da APC by Schneider Electric
Smart-UPS Online com baterias de iões de lítio da APC by Schneider Electric

As baterias de iões de lítio tornam possível mais casos de utilização de UPS

A outra razão pela qual a UPS de baterias de iões de lítio não reduzirá as receitas do parceiro é que há oportunidade de  vender mais, para mais casos de utilização do que com as anteriores UPS com VRLA.

As baterias de iões de lítio podem resistir a temperaturas mais elevadas sem afetar o desempenho da bateria. Também pesam cerca de três vezes menos para a mesma quantidade de energia em comparação com as baterias VRLA, tornando-as mais fáceis de instalar e são significativamente mais pequenas. Em suma, podem armazenar mais energia no mesmo espaço; ou a mesma energia num espaço mais pequeno. Assim, é agora possível fabricar UPS que são tão potentes como as gerações anteriores, mas que têm uma pegada global menor, abrindo o mercado de UPS a todo o tipo de novas aplicações.

Como explicado neste post anterior, alguns exemplos são:

  • Sistemas de ponto de venda e back-office: As UPS podem ajudar os retalhistas, restaurantes e similares a evitar interrupções nos seus sistemas POS devido a problemas de energia dos serviços públicos, incluindo falhas de energia, picos de tensão e interrupções, proporcionando paz de espírito.
  • Cuidados de saúde: As UPS são vitais para as instalações de cuidados de saúde que dependem da manutenção dos seus dispositivos críticos e equipamento de diagnóstico em funcionamento para garantir a satisfação e segurança dos pacientes.
  • Produtos incorporados: No mundo da Internet das coisas em que vivemos, quase tudo pode ter um sensor que envia informação valiosa – desde que tenha alimentação elétrica. As baterias de iões de lítio podem ampliar a proteção a algo tão simples como uma máquina de venda automática – mais uma vez, um vasto mercado potencial. Um exemplo podem ser automação industrial, aplicações de sensores em Smart Cities e Edge Computing

Estes são apenas alguns exemplos que mostram as oportunidades aumentadas de receitas que as UPS de baterias de iões de lítio apresentam. O conselho que lhe dou é falar com os seus clientes e identificar os potenciais pontos de risco que uma UPS pode abordar, depois deixe que as baterias de iões de lítio façam o resto. Eduque-os sobre como as baterias de iões de lítio constroem a certeza adicional num mundo conectado.

Saiba mais sobre as opções de solução de segurança física e cibersegurança e tire partido de uma demo gratuito do software de monitorização EcoStruxure IT Expert durante 30 dias como uma oferta de tempo limitado. Com esta abordagem, pode monitorizar a sua infraestrutura de TI a partir de onde quer que esteja a trabalhar nestes tempos sem precedentes.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.