Uma residência típica, seja uma casa unifamiliar, apartamento ou condomínio, depende de energia elétrica para um número crescente de dispositivos, eletrodomésticos e sistemas que são cruciais para os proprietários – tornando-os prioridade em se tratando de fornecimento ininterrupto de energia (UPS – Uninterruptible Power Supply) ou proteção de energia de backup.
Como o mercado de residências inteligentes continua a se expandir, ele está impulsionando uma necessidade crescente de estar “sempre ligado”, para que os moradores possam gerenciar uma infinidade de funções, desde termostatos até controle de iluminação enquanto estão em casa, ou mesmo fora (por meio de um smartphone).
As casas modernas também dependem de energia para tudo, incluindo abrir e fechar cortinas e portas de garagem, assim como sistemas de segurança. É claro que há muitas aplicações potenciais de energia de reserva mesmo em casas mais antigas, seja no sistema de entretenimento, aparelhos principais, bombas ou equipamentos de rede, como um roteador de internet.
Independentemente do ambiente doméstico, os eletricistas podem proporcionar tranquilidade e conforto a qualquer proprietário de casa com soluções de proteção de energia.
Eletricistas como consultores de energia de backup confiável
Os eletricistas estão em uma posição ideal para criar consciência e interesse nos proprietários e inquilinos sobre como um UPS pode proteger seus bens e fornecer energia confiável, mesmo no caso de uma falta de energia da concessionária.
A ideia é lembrar os clientes sobre todos os dispositivos ao seu redor que necessitam de energia e ajudá-los a decidir quais eles consideram críticos o suficiente para garantir a proteção de energia de reserva. Estas discussões devem enfatizar como a proteção de energia de reserva aumenta a segurança, a proteção e o conforto.
Os proprietários de casas podem ficar surpresos com a quantidade de aplicações potenciais que podem precisar de energia de reserva.
Principais aplicações residenciais que podem precisar de energia de backup

Persianas e portas de garagem
Muitas casas hoje em dia têm persianas motorizadas que sobem e descem com o apertar de um botão. Algumas também têm venezianas que cobrem janelas e portas, tanto para segurança como para proteção contra danos causados por tempestades. E ambas se qualificam para proteção de energia de reserva.
Não é nada incomum perder energia durante uma tempestade, então uma UPS garantiria que o proprietário da casa pudesse fechar as persianas durante uma tempestade, mantendo todos seguros e protegidos. Da mesma forma, permitiria que abrissem as persianas quando a tempestade terminasse, mesmo que a energia estivesse desligada.
Igualmente, as portas de garagens podem ser um problema. Enquanto alguns sistemas permitem que o usuário desengate o motor e abra e feche a porta manualmente, outros são impossíveis de abrir e fechar sem energia. Imagine um morador preso sem ter como abrir ou fechar uma porta de garagem.
Eletrônicos Domésticos e Sistemas de Segurança
A maioria das casas agora tem algum tipo de sistema de entretenimento, seja apenas um sistema de TV e áudio ou um home theater completo. Da mesma forma, a maioria tem um roteador que fornece uma conexão à Internet, talvez para um ou mais desktops e muitos smartphones e tablets (que também precisam ser carregados).
Muitos passaram a depender realmente destes dispositivos para o trabalho e a comunicação. Faz sentido, então, perguntar aos residentes quanto tempo eles ficariam confortáveis sem o uso destes dispositivos no caso de uma queda de energia.
Os sistemas de segurança domésticos também podem necessitar de proteção de energia de reserva. Muitas residências agora têm sistemas de vigilância por vídeo que operam 24 horas por dia. Se o morador estiver longe de casa quando a energia elétrica for desligada, ficará tranquilo sabendo que o sistema ainda está funcionando.
Bombas
Os moradores podem não pensar em proteção de energia para diferentes aplicações de bombas. Porém, muitas casas com porões constantemente molhados têm bombas de depósito que expulsam água de uma bacia coletora, mantendo o local seco.
Se a energia falhar durante uma tempestade, ou mesmo quando muitas águas subterrâneas estiverem presentes, isso pode resultar em um porão encharcado e muito trabalho de limpeza para o residente.
Por sua vez, as casas com piscinas dependem de bombas para circular a água para mantê-las limpa. Além disso, os moradores que dependem de água de poços precisam de bombas elétricas, e talvez um descalcificador elétrico de água ou sistema de filtração. Todos estes podem ser candidatos à proteção de energia de reserva; ninguém quer ficar sem água.
Principais Aparelhos
As UPSs podem proteger, de várias maneiras, os principais aparelhos, tais como refrigeradores, freezers, máquinas de lavar roupa e máquinas de lavar louça. Uma delas é fornecendo energia de reserva em caso de falta na rede. Outra é protegendo os aparelhos contra picos de energia, tremores e coisas semelhantes que ocorrem rotineiramente nas linhas de energia dentro das residências.
Uma UPS filtra esses caprichos, entregando um fornecimento consistente de energia limpa e que prolongará a vida útil daqueles aparelhos valiosos.
Equipamentos Médicos
Finalmente, uma queda de energia pode até mesmo ser uma ameaça à vida quando dispositivos médicos críticos são atingidos.
Equipamentos médicos domésticos, como respiradores, dispositivos de alimentação por sonda e camas médicas, quase sempre exigem proteção de energia para o bem-estar do paciente. O mesmo vale para sistemas relacionados a animais de estimação, tais como aquários.
Obtenha as ferramentas que você precisa para fornecer soluções de energia de backup confiáveis
Os proprietários se esforçam muito para tornar seus espaços de moradia confortáveis, seguros e protegidos, mas as quedas de energia são uma ameaça para os três. Os eletricistas podem ajudar a educar os proprietários sobre como uma UPS lhes permitirá permanecer confortáveis, seguros e protegidos, mesmo durante uma falta de energia.
Explore as opções de UPS para atender à maioria das necessidades de proteção de energia residencial, bem como soluções domésticas inteligentes que proporcionam conveniência e tranquilidade.
Além disso, os eletricistas podem visitar o site do Portal do Parceiro do Eletricista para acessar informações exclusivas que os ajudarão a conquistar mais negócios residenciais. Ainda não está registrado como um parceiro? Não é tarde demais – clique aqui para se juntar a nós!
Adicione um comentário