Gartner define a Edge Computing como “soluções que facilitam o processamento de dados na fonte de geração de dados ou próximo a ela”, uma explicação agradável e sucinta dessa tecnologia em expansão. Se você ainda não precisa, provavelmente será um facilitador importante de aplicativos baseados em nuvem, incluindo aplicativos da Internet das Coisas (IoT) e outros que apoiam a transformação digital dos negócios.
“As organizações que embarcaram em uma jornada digital de negócios perceberam que é necessária uma abordagem mais descentralizada para atender aos requisitos de infraestrutura de negócios digitais”, diz Santhosh Rao, analista principal de pesquisa da Gartner. “À medida que o volume e a velocidade dos dados aumentam, também aumenta a ineficiência de transmitir todas essas informações para uma nuvem ou data center para processamento”.
Há tanta agitação ao redor que ele gerou seu próprio glossário de termos, sob a administração da Linux Foundation.
![]()
A evolução do Edge Computing
O movimento para o Edge Computing segue a natureza cíclica das tendências de TI. Começamos com um modelo centralizado no mainframe, depois passamos para um modelo descentralizado com redes cliente-servidor, com poder de computação distribuído. A nuvem é outro exemplo de modelo centralizado, mas desta vez é aumentado pela borda, criando um modelo híbrido centralizado / descentralizado.
Este modelo híbrido combina o melhor dos dois mundos. A nuvem pode ser usada para dados que requerem grandes quantidades de processamento ou que não requerem atenção imediata, por exemplo. O edge suporta aplicativos que exigem muita largura de banda, tempos de resposta rápidos e baixa latência. Os exemplos incluem a tomada de decisões em tempo real e a coleta de dados de dispositivos inteligentes, como em um ambiente de assistência médica. A borda também é útil para atender aos requisitos de conformidade nos locais onde os dados estão localizados fisicamente.
Como o Edge Computing trata de questões regulatórias e de desempenho
Embora possam assumir várias formas, os data centers de Edge geralmente se enquadram em uma de três categorias:
- Dispositivos locais que atendem a uma finalidade específica, como um dispositivo que executa o sistema de segurança de um edifício ou um gateway de armazenamento em nuvem que integra um serviço de armazenamento online a sistemas baseados em instalações, facilitando a transferência de dados entre eles.
- Centros de dados pequenos e localizados (1 a 10 racks) que oferecem recursos significativos de processamento e armazenamento. Idealmente, esses “microcentros de dados” são entregues em gabinetes independentes que contêm toda a infraestrutura física necessária, incluindo energia, refrigeração e segurança.
- Data centers regionais com 10 racks ou mais que atendem a populações de usuários locais relativamente grandes.
Como essa ampla variedade de opções indica, não é o tamanho do data center que o define como Edge, mas sua proximidade com a fonte de dados que precisa ser processada ou com quem está consumindo. Com data centers de Edge próximos, a largura de banda se torna menos problemática, porque os dados geralmente trafegam por uma rede de área local privada de alta largura de banda, onde links de 10G ou mais são comuns. A curta distância também resolve o problema de latência e as organizações podem colocá-los onde quer que precisem para conformidade com as regulamentações.
A oportunidade de Edge
Com uma sólida estratégia de computação de Edge, as organizações estarão posicionadas para tirar proveito dos aplicativos de IoT – incluindo aqueles que incorporam inteligência artificial e realidade aumentada – para fornecer benefícios comerciais significativos.Por exemplo, vejamos os aplicativos que podem ajudar as empresas a melhorar a experiência do cliente. Os varejistas estão usando a tecnologia para habilitar a sinalização digital que ajuda os clientes a encontrar o caminho e alertá-los para as vendas, além de espelhos inteligentes que ajudam os clientes a experimentar virtualmente as roupas. O pessoal de serviço de campo industrial está usando aplicativos de realidade aumentada que ajudam a guiá-los através de reparos complexos. Os provedores de assistência médica usam tecnologias de IoT para alimentar os registros digitais de saúde e a telemedicina.
Melhorar a eficiência operacional é outro fator. A inteligência artificial permite aplicativos de manutenção preditiva, que reduzem os custos de manutenção em áreas que variam da manufatura aos data centers, enquanto reduzem o risco de falhas. Os varejistas usam aplicativos RFID para ajudar a gerenciar o inventário e reduzir as perdas. As cidades podem usar aplicativos de IoT para monitorar cruzamentos movimentados e controlar luzes de sinalização para ajudar no fluxo de tráfego.
Os aplicativos de IoT também estão gerando novos fluxos de receita e até negócios inteiramente novos. Uber e Lyft dependem disso para combinar motoristas com clientes. As empresas de logística lançaram novas linhas de negócios, fornecendo status em tempo real da carga, incluindo controles climáticos. Os provedores de assistência médica estão oferecendo serviços de análise e monitoramento de dispositivos remotos.
As possibilidades para aplicativos de IoT são praticamente infinitas, mas muitas, se não a maioria delas, contam com a computação de ponta para oferecer o desempenho necessário.
Protegendo ambientes de Edge Computing
Dada sua função crítica na IoT e em outros aplicativos comerciais críticos, os data centers de Edge devem ser protegidos da mesma maneira que os data centers tradicionais. Isso significa fornecer ferramentas que permitem o gerenciamento remoto e a segurança física.
Em termos de segurança física, você precisa garantir que nenhum usuário não autorizado possa acessar a infraestrutura de computação – a primeira etapa no fornecimento de segurança cibernética adequada. Um data center de Edge regional provavelmente terá segurança, como leitores de cartão na porta. Mas a segurança física também precisa ser tratada em data centers de Edge não tripulados em locais remotos. Eles provavelmente exigirão sensores e câmeras de segurança que possam ser monitoradas remotamente e emitirão alertas para tudo, desde níveis excessivos de temperatura a vazamentos de água e acesso humano não autorizado.
Da mesma forma, os data centers de ponta com pouca ou nenhuma equipe de TI no local exigem recursos de gerenciamento remoto, permitindo que um grupo centralizado realize o gerenciamento diário da infraestrutura. E não é apenas infraestrutura de computação; você também precisa gerenciar e proteger os componentes de rede que conectam o datacenter de ponta à nuvem, permitindo um ambiente híbrido de datacenter-nuvem. Sem conectividade de rede, o ambiente de Edge é apenas uma ilha.
Recursos de acesso ao Edge Computing
Muitas empresas, como varejistas com muitas lojas, também precisam de uma estratégia para fornecer uma série de data centers de ponta que atendam a todos esses requisitos de maneira rápida e confiável.
Na APC by Schneider Electric, investimos recursos significativos para fornecer tudo o que os clientes precisam para implantar rapidamente data centers de ponta confiáveis, de alto desempenho e seguros, incluindo microcentros de dados, para permitir que você atinja a certeza em um mundo conectado. Para saber mais, visite nossa página de Edge Computing.
Conversa
A Victor do Brasil como parceira APC Schneider Electric está empenhada em prover soluções de Edge Computing para os clientes, conte conosco !!!
Clessio Donato
Estou começando o mercado de gestão e qualidade de energia na nuves em uma plataforma .. gostaria de saber se essa modalidade e aplicação mais correta a indústrias .. no meu caso tenho cliente reais com mais de 4MW de energia solar instalado nas indústrias preciso de ferramente de monitoramento para gestão dessa energia e qualidade onde posso direcionar o cliente