Transformação Digital impulsiona o mercado de nobreaks

Com o avanço da transformação digital e um crescente número de dispositivos conectados, que segundo o Gartner chegará a 25 bilhões até 2020,uma necessidade inerente da digitalização também ganha espaço no mercado: a da proteção elétrica na infraestrutura de TI. Isso aquece o mercado de nobreaks, produto que já faz parte de seu portfólio no país, contando com produção local para algumas de suas linhas.

Um exemplo disso, são os contratos recentes firmados pela Shcneider, na região Sul do país. Para reforçar ainda mais a continuidade de suas operações, a Rede de Farmácias São João, a quarta maior rede varejista farmacêutica do Brasil, investiu na linha de nobreak Breakless da Schneider Electric. Hoje, cerca de 70 unidades espalhadas entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina contam com o equipamento. Dentre os principais benefícios da utilização dos equipamentos estão:

  1. Redução de custos com manutenção;
  2. Redução do tempo de parada de atividade
  3. Redução do consumo de energia, por meio do melhor gerencimento.

Com isso, os clientes da Rede não precisam se preocupar com problemas como queda de sistema e afins. Foi possível ouvir de nosso cliente:

Após a implementação das soluções da Schneider Electric a rede passou a contar com benefícios como tecnologia avançada que permite manutenção sem necessidade de desligamento da filial e mais espaço no local em que os nobreaks estão instalados, já que os equipamentos são mais compactos.

Já no setor industrial, o Grupo Formitex, que tem atuação nas áreas de química, papel, laminados e logística, foi uma das marcas que investiu na compra de nobreak de entrada fontral da linha TOP-DSP. Com maior robustez e estrutura mecânica que facilita os processos de manutenção, atendendo aos requisitos da NR-10, os equipamentos dessa linha garantem uma operação contínua para a carga crítica, mesmo sob condições de falha. Para o setor industrial é de extrema importância contar com o nobreak TOP-DSP, pois ele garante a continuidade dos processos fabris, evitando que fábricas tenham prejuízo com parada de operação, por exemplo, o que pode ter um grande impacto orçamentário.

Isso é reflexo da transformação digital e de como ela tem influenciado o mercado de nobreaks no Brasil.

 

Quer ser um parceiro e comercializar soluções como essas? Acesse o nosso Portal e cadastre-se!

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.