As baterias de íons de lítio são mais ecológicas do que as baterias de chumbo-ácido? Por que substituí-las?

Sala com racks de servidor

Nos dias de hoje, a sustentabilidade empresarial não é só uma questão de responsabilidade ambiental e social, ela tem grande peso nas tomadas de decisão estratégica das empresas, principalmente na escolha de seus produtos, equipamentos e parceiros de serviços.

Existem muitas maneiras diferentes de considerar se um produto é ambientalmente mais amigável do que outro. No caso de baterias, estudando os modelos utilizados em nossos equipamentos UPS, conseguimos identificar que baterias de íons de lítio não contêm materiais perigosos em sua composição, ou seja, nocivos ao seres humanos ou prejudiciais à natureza. Já a composição das baterias de chumbo-ácido é essencialmente chumbo, ácido sulfúrico e materiais plásticos, na qual o chumbo está presente na forma de chumbo metálico, ligas de chumbo, bióxido de chumbo e sulfato de chumbo, e ao ser descartada de forma errada e entrar em contato com a natureza, pode trazer prejuízos ao meio ambiente e a nossa saúde.

Se compararmos perdas durante a operação (ou seja, a energia usada para manter a carga da bateria), não há uma grande diferença nas perdas operacionais entre os dois sistemas, pois as baterias de íons de lítio precisam de menos energia do que as de chumbo-ácido para mantê-las carregadas. O ciclo de carga de uma bateria de íons de lítio é 90% mais eficiente, contra 80 a 85% para uma bateria de chumbo-ácido. Além disso, as baterias de chumbo-ácido descarregam-se a uma taxa mais alta do que o íon de lítio. Esses ganhos em eficiência, no entanto, são compensados ​​pela necessidade de as baterias de íons de lítio terem um sistema de gerenciamento de bateria (BMS) para proteção contra curto-circuito e sobrecarga. Este sistema de monitoramento consome energia, portanto as perdas operacionais (energia) totais são muito semelhantes entre os dois sistemas.

Outro ponto positivo para as baterias íons de lítio é o espaço físico a ser utilizado, que consegue reduzir em até um 1/3 do utilizado em uma solução com baterias convencionais.

Baseando-se nesta pequena análise acima, podemos afirmar que a bateria de íons de lítio é mais sustentável do que as baterias convencionais, uma vez que elas contêm materiais seguros para serem reciclados, não agredindo assim o meio ambiente, e que sua vida útil é de 2 a 3 vezes maior do que as baterias de chumbo-ácido.

Pensando nisto, a Schneider Electric oferece um portfólio de baterias de íons de lítio à disposição de nossos clientes, e uma oferta de substituição de baterias de chumbo ácida (tradicional) por esta nova tecnologia, verificando a possibilidade de acordo com o equipamento.

A equipe de Serviços da Schneider está preparada para analisar e avaliar, e propor a melhor solução de substituição de baterias para o seu UPS, além de garantir a coleta e descarte ecologicamente apropriado das baterias antigas.

Consulte um representante comercial da Field Services, ou entre em contato conosco através do e-mail field.servicesbr@schneider-electric.com.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.