Green Mountain cria a harmonia do data center com a natureza

A Noruega é um belo país com paisagens esplêndidas, mas, tão bela como esta terra, é a dureza do clima. Quando se trata de criar um novo data center, a seleção do local é uma das decisões mais importantes que uma organização deve tomar. Assim, um ambiente hostil pode ser um obstáculo.

No entanto, transformarmos as temperaturas frias norueguesas e os recursos hidrelétricos do país em uma vantagem para nós. O resultado é um dos data centers mais ecológicos do mundo.

O data center Green Mountain, localizado na ilha de Rennesoy, perto de Stavanger, na Noruega, possui um índice de Eficácia no Uso da Energia (PUE) de 1,2, e estabeleceu-se como um dos data centers mais eficientes que existem.

Nós o codesenvolvemos em conjunto com a Smedvig, uma empresa de investimento norueguesa, com a ErgoGroup, uma importante empresa de serviços de TI nórdica, com a Lyse Energi, uma concessionária de energia elétrica da Noruega e com a Schneider Electric como um dos principais fornecedores de equipamentos.

O data center fica nas profundezas de uma montanha na ilha (a 250 metros) e está circundado por um fiorde de água gelada. Situado em um antigo depósito de munições da OTAN, é único em si e por si, mas o data center Green Mountain é inovador por várias outras razões.

Confiável, renovável, seguro

Ele é alimentado por uma usina hidrelétrica com baixas emissões de carbono, e resfriado pela água do mar do fiorde nas proximidades.

Utilizando exclusivamente energias renováveis, o sistema de refrigeração do Green Mountain usa a natureza que o cerca. A refrigeração consistente 24/7 é um dos principais desafios para o nosso negócio. Este data center utiliza o mar como um resfriador. Em Rennesøy, temos acesso direto à água a 8 graus Celsius durante todo o ano, tornando os nossos métodos de refrigeração particularmente eficazes.

A Schneider Electric ajudou a projetar esse sistema de refrigeração, que usa a gravidade para trazer a água fria do fiorde para a estação de refrigeração do data center sem usar nenhuma energia e sem depender de gases refrigerantes.

Isso torna o data center Green Mountain incomparavelmente verde. Na verdade, ele produz zero emissões de CO2.

O Green Mountain também é um dos data centers mais seguros do mundo. As pesadas portas originais da OTAN, à prova de explosão, com 0,5 m de espessura, ainda estão no local, e túneis profundos no solo são os únicos meios de acesso. Ele está também protegido contra pulsos eletromagnéticos e radiação.

Tamanho e escopo

Em operação desde 2013, o data center Green Mountain obteve, em setembro de 2015, a “Certificação Tier III de Instalação Construída” do Uptime Institute.

Para ser designado como tal, exige-se que um data center não sofra nenhuma parada para substituição e manutenção de equipamentos. Isso é obtido por meio da adição de uma via de fornecimento redundante para a alimentação, e redundância na refrigeração de componentes críticos.

Estão disponíveis mais de 13.600 metros quadrados de espaço distribuído em seis salas, para ajudar a suportar as necessidades críticas de tempo de operação, e a instalação foi projetada para acomodar até 25 MW.

A Schneider Electric instalou o software de gerenciamento de infraestrutura do data center (DCIM), componentes de controle e cerca de 12.000 pontos de medição. A implementação de hardware incluiu nobreaks Symmetra MW, barramento blindado BT Canalis, painéis de distribuição BT Prisma, transformadores e painéis de média tensão SM6, Citect Scada,  sistema de ar condicionado de precisão Uniflair e sistemas de contenção de corredor quente Ecoaisle Infrastruxure com  ar condicionados de precisão InRow e racks.

Para os clientes do data center Green Mountain, a preservação do meio ambiente também significa economia, pois os mesmos se beneficiarão com o seu baixo custo e implementação de alta eficiência.

Essas corporações têm instalações mundiais e devem reduzir as emissões de carbono nas suas carteiras de data centers. Por sua vez, elas vão melhorar suas “credenciais verdes” e reduzir os gastos com energia. Nossos clientes podem atingir um baixo PUE de 1,2, consistentemente – a cada hora e cada dia, o ano inteiro.

Acompanhe-me em uma jornada pelas instalações do Green Mountain neste vídeo

Conversa

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.