Pesquisa afirma que Data Centers com arquitetura InfraStruxure oferecem economias reais e diminuem o tempo de inatividade

Escrevemos muitas vezes neste blog sobre a arquitetura de data centers InfraStruxure da Schneider Electric e como ela ajuda as empresas a construir data centers do “tamanho certo”, que podem crescer conforme as necessidades do negócio.

Em muitas dessas publicações, falamos sobre as economias decorrentes da arquitetura InfraStruxure, e da confiabilidade que ela traz. Bem, agora temos algumas provas dessas alegações, cortesia de uma pesquisa realizada pela TechValidate para a Schneider Electric.

A pesquisa mostra que os clientes estão obtendo ganhos reais como o  InfraStruxure e outros produtos de data center da APC by Schneider Electric.
Primeiramente, os clientes responderam qual era o principal problema que tentavam solucionar com a utilização do InfraStruxure, A resposta mais popular, com 34%, foi a eficiência do data center, seguida pelo tempo de inatividade (23%). Alguns (9%) selecionaram a opção “impossibilidade de ampliar a capacidade de energia e resfriamento”.

Quando levados a identificar a melhor característica do InfraStruxure, os entrevistados tiveram pontos de vista variados, com 20% afirmando ser a agilidade, 16% citando a velocidade de implementação, outros 16% afirmando ser um modelo “pay as you grow” e 15% selecionando o baixo tempo médio de reparo.

Mas a grande maioria dos entrevistados, cerca de 80%, concordou que o componente de software do InfraStruxure – que, essencialmente, significa o software de gerenciamento da infraestrutura do data center – está fazendo-lhes economizar dinheiro ao reduzir os custos operacionais. Em torno de um quarto dos entrevistados afirmou que a economia é de 1% a 9%, enquanto 21% disseram que economizavam de 10% a 19%, e outros 21% afirmaram obter uma economia de 20% a 29%. Onze por cento dos entrevistados disseram que estavam economizando 30% ou mais. Muito bom.

O software também está reduzindo paralisações desnecessárias, com 21% dos entrevistados reportando que diminuíram o tempo de inatividade em 75% ou mais, 8% relatando uma queda de 50% para 74% e 17% afirmando que o tempo de paralisação foi reduzido entre 25% e 49%.  Pouco mais da metade (54%) dos entrevistados afirmou que o tempo de inatividade foi reduzido para menos de 25%.

No entanto, talvez o fato mais revelador foram as respostas abertas para uma pergunta simples que pedia aos entrevistados para descrever os benefícios que obtiveram com o seu software de gerenciamento do data center.  Aqui está uma amostra das respostas literais:

 

  • Ele pode crescer no momento em que o novo data center cresce
  • O gerenciamento central do data center economiza meu tempo durante o dia
  • Ele nos permitiu identificar rapidamente os problemas e solucioná-los
  • Bons gráficos e relatórios
  • Tempo de operação (uptime)
  • Flexibilidade
  • Rastreamento de ativos no data center
  • Visibilidade remota
  • Monitoramento central, eficiência de resfriamento e energia
  • Posso monitorar e receber notificações quando são necessários reparos
  • Analisando a dinâmica térmica atual do nosso espaço de data center, agora somos mais capazes de identificar onde o consumo de energia é maior por rack, e quão facilmente o sistema de monitoramento foi integrado ao nosso software de gerenciamento de operações.
  • Implementação rápida
  • Os principais benefícios são um front-end com o qual podemos contar e realizar a interface para muitos sistemas. Além disso, ser capaz de ver a infraestrutura como um todo, mantendo uma disponibilidade contínua.
  • Funciona perfeitamente, sem falhas, estou muito feliz
  • É uma ótima solução “tudo em um” com a qual você pode adaptar-se muito rapidamente
  • O pacote total foi um benefício, desde o resfriamento, passando pela energia, até o gerenciamento
  • A centralização do suporte e redução do número de fornecedores no Data Center é muito boa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.