Você com certeza já ouviu falar do Altivar Process e Altivar Machine que são as famílias de inversores de frequência da Schneider Electric, desenvolvidas para entregar os benefícios do IIoT e que reduzem o custo total de propriedade através do aumento da eficiência e da redução do consumo de energia. Mas você sabia que eles se tornaram os melhores inversores de frequência do mundo?
O que é o ACVC?
ACVC (Adaptive Cascade Vector Control) é o novo algorítmo de controle, também chamado em português de Controle Vetorial Adaptativo em Cascata que é uma patente adquirida pela Schneider Electric para a inovação em aumento da performance no controle do motor que estima com precisão a curva de saturação de magnetização do motor. Esta nova forma de controle está presente em toda a família do ATV900/ATV340.
Um dos fatores mais importantes para a performance do seu inversor de frequência é como ele determina a curva de saturação magnética do motor. Saber exatamente os parâmetros do motor, e em particular a curva de saturação magnética, melhora o comportamento estático e dinâmico do rotor e reduz o consumo de energia do motor assíncrono. Como essas informações não estão disponíveis no manual do motor, o inversor de frequência pode estimar estes valores.
Existem alguns métodos para identificação desses parâmetros de maneira estática porém esses métodos dependem da precisão de medição da resistência do estator. Outros métodos com movimentação existem mas obrigatoriamente necessitam que o motor esteja desconectado da carga.
Qual a diferença do controle tradicional para o ACVC?
A diferença entre o controle tradicional e o controle dos inversores ATV340/ATV900 é o novo algoritmo implementado que melhora a performance do motor com a alimentação da tensão/velocidade medida com um modelo estimativo mais eficiente. Dessa forma, trazemos à vida o melhor inversor do mundo!

O inversor de frequência é desenvolvimento com diferentes tempos de processamento em diferentes escalas. Com essa amostragem mais rápida, otimizamos a performance e ainda temos uma acurácia melhorada na estimativa da indutância no fluxo magnético do rotor.
Principais Benefícios
Com a abordagem patenteada do “Autotuning em rotação”, a curva de saturação pode ser estimada em rotação e entregar ao inversor de frequência o melhor modelo de motor possível. A consequência disso são os três pilares abaixo:
• Melhor performance dinâmica e estática, especialmente em alta velocidade e torque elevado
• Melhor controle do torque em todo o intervalo de operação do motor
• Otimização no consumo de energia
Otimização do controle de torque
Erro nominal até 0.5% e 25 p.p. em precisão, quando comparado com métodos de controle tradicionais. Vej

Redução do CAPEX que vai trazer pra você os seguintes benefícios:
• Melhora na qualidade dos produtos ~ até 5% na produção.
• Redução do tempo de comissionamento ~ até 10% em campo com uma performance mais estável do motor e do sistema.
• Redução de perda de matéria-prima ~até 5% durante a produção.
• Redução do custo de instalação ~até 10% pela retirada de sensores ou controladores adicionais
Redução do OPEX com performances mais estáveis e suaves:
• Menor vibração mecânica devido as respostas mais controladas.
• Redução no consumo de energia devido a estabilidade do motor.
• Aumento da vida útil das partes mecânicas.
Resposta dinâmica
O tempo de subida pode ser menor do que 1 ms, o que é 40% superior aos métodos tradicionais de mercado.

Alcançar o regime permanente mais rápido, independente da carga
Otimização da performance dinâmica da máquina para aplicações como transporte de material e processos de fabricação metal-mecânico que necessitam de respostas rápidas para melhorar o processo de manufatura, trazendo mais eficiência e flexibilidade.
Performance do torque otimizada em altas velocidades
Mesmo na região de enfraquecimento do campo magnético, é possível aumentar a produtividade da máquina sem a necessidade de aumentar o calibre do inversor de frequência. Um intervalo de operação maior estará a disposição de fabricantes de máquina.
Intervalo de operação de velocidade/torque ampliado
Otimizar o intervalo de operação das máquinas sem investimento adicional e trazendo mais opções para os fabricantes de máquina em seus próprios produtos.
Gostou do tema? Temos muito mais conteúdo para você aqui no nosso blog! Dá uma conferida neles aqui embaixo
LEIA MAIS
- Meu inversor de frequência quebrou! E agora, como substituí-lo?
- Como a IHM do inversor de frequência pode fazer a diferença?
- O que é um inversor de frequência? Como é o seu funcionamento?
- Os benefícios das especificações de inversores de frequência
► Acesse a Loja Oficial da Schneider Electric

Adicione um comentário