Soft Starter: muito mais do que uma partida suave

Introdução

Você já deve ter ouvido falar sobre a soft starter e sua utilidade, mas será que compreende realmente tudo que ela pode proporcionar?

Sabemos que esses dispositivos foram desenvolvidos justamente para realizar a partida suave de um motor elétrico (e claro, sua parada também), mas se exploramos a fundo que outras vantagens e funcionalidades podemos encontrar? É isso que descobriremos hoje!

E se está interessado em adquirir um Soft Starter, não deixe de acessar a loja online da Schneider Electric, clique aqui e conheça!

Partindo do Básico: a partida suave

A função primordial da soft starter é a partida suave de motores elétricos, assim como sua parada. Esses dispositivos foram desenvolvidos para lidar com um problema crítico das partidas diretas, especialmente em motores de grande porte: o impacto na rede elétrica.

A tecnologia por trás dessa suavização envolve pontes de tiristores, responsáveis por regular a tensão de partida do motor. Essa regulação gradual evita o repentino pico de corrente elétrica, minimizando os impactos durante a partida.

Se estiver interessado em mais detalhes do funcionamento das soft starters, leia nosso post “Soft Starter: O que é e como funciona?

Aplicações Surpreendentes e seus benefícios

Além de proporcionar uma partida suave para motores elétricos, as soft-starters oferecem uma variedade de aplicações surpreendentes e benefícios que vão muito além do seu papel inicial. Vamos explorar algumas dessas aplicações e como as vantagens adicionais contribuem para a eficiência e a confiabilidade de diversos processos industriais.

Compressores

Compressores são componentes essenciais em muitos processos industriais. A soft-starter não só assegura a partida suave do motor, mas também evita golpes de aríete, que são picos de pressão que podem ocorrer durante a partida abrupta de um compressor.

Esteiras Transportadoras

As esteiras transportadoras frequentemente movem cargas variáveis e podem exigir um início gradual para evitar choques mecânicos e sobrecarga.

A soft-starter proporciona não apenas uma partida suave, mas também permite um controle mais preciso da velocidade da esteira. Isso é vital para evitar paradas bruscas e garantir que as cargas sejam movidas com suavidade e segurança.

Trituradores e Agitadores

Equipamentos como trituradores e agitadores podem demandar picos de corrente durante a partida direta, o que pode sobrecarregar a rede elétrica e os componentes internos do motor.

A soft-starter evita esses picos, garantindo uma partida controlada e minimizando os impactos na infraestrutura elétrica. Isso resulta em maior estabilidade operacional e menor risco de danos.

Proteções e Diagnósticos Avançados

Além das aplicações específicas, as soft-starters modernas oferecem recursos de proteção avançados. Elas monitoram constantemente o motor e a carga, detectando anomalias como sobrecorrente, subcorrente e sobreaquecimento.

Algumas soft-starters também são capazes de detectar cavitação em bombas, evitando danos ao equipamento e mantendo o processo em funcionamento ideal.

as soft-starters transcendem a simples partida suave, desempenhando um papel vital em diversas aplicações industriais. Seu impacto positivo se estende à eficiência energética, vida útil do equipamento e confiabilidade operacional.

Lembre-se, ao escolher a soft-starter adequada para suas aplicações específicas, você pode otimizar processos, reduzir custos de manutenção e garantir operações suaves e seguras.

Gostou do nosso conteúdo? Compartilhe!

Leia mais

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.