Em resposta as demandas globais que batem a porta da indústria de maneira global: aumento de produtividade, qualidade, adaptabilidade e conectividade, tudo isso a uma velocidade nunca antes vista, a Schneider Electric lançou o programa de Jornada de Alta performance para máquinas.
A quem se dedica?
A jornada é dedicada a quem vai interagir, seja vendendo, desenvolvendo ou recebendo os benefícios de uma máquina instalada em um processo de fabricação voltado ao mercado de embalagens, beneficiamento de matéria prima e produtos consumiveís em geral, profissionais de engenharia de aplicações, manutenção e diretores de empresas.
Como funciona?
A Schneider Electric através de seu programa Machine Solutions vem atuando de maneira assertiva no mercado dedicado a fabricantes de máquina desde 2009, lançando equipamentos de automação como PLCs, IHMs, Drives, Servo-motores e etc, conquistando desta forma, bastante espaço em mercados como o de embalagens. Com a evolução deste mercado, a Schneider também evoluiu e criou um programa de capacitação e promoção de sua tecnologia focada em automação de máquinas servo-acionadas e conectadas a industria 4.0, cujo objetivo é o de entregar velocidade de produção sincronizada, qualidade, disponibilidade de dados em nuvem, acesso remoto, serviços de operação baseados em realidade aumentada e uma estrutura de capacitação de profissionais dedicada a segmentos de mercado com opção de apoio a desenvolvimento de projetos e consultoria comercial. Para ter acesso e conhecer este programa basta acessar o Portal do parceiro da Schneider Electric.
Quais são as tecnologias envolvidas?
Estamos promovendo um ecosistema baseado em soluções, o EcoStruxure Machine oferece uma solução de produtos que se conectam em diversos níveis desde os produtos de automação , passando pela camada de controle e finalmente oferecendo uma solução de gerenciamento baseado em monitoramento e advisors, conforme exemplo abaixo:
EcoStruxureMachine — o motor para transformação digital

As tecnologias que fazem parte desta jornada começam com a oferta de PLCs M262 , esta oferta conta com uma tecnologia voltada a conectividade, oferecendo recursos de lógica simples de comando até a possibilidade de sincronismo de eixos, possibilitando também a conexão de dados em núvem, desta forma a operação conta com cybersegurança e monitoramento remoto. Como complemento oferecemos também a tecnologia do controlador PacDrive, como destaque a possibilidade de sincronizar e interpolar até 130 eixos, cames eletrônicos e redes de comunicação de alta velocidade, tudo isso sendo programado em linguagens de acordo com a IEC.
Por último e muito importante, temos também a nossa oferta de Robôs indústriais, sim a Schneider Eletctric também é especialista em robótica: O robô DELTA, com cinemática de até 6 eixos, silenciosos, aço inoxidável, Grau de proteção até IP65, e adaptado a “sala limpa” são algumas características desta oferta, temos também a oferta de movimento linear, para aplicações de pick and place e posicionamento, a linha MAX permite acelerações de até 20m/s e cargas de até 300Kg e para completar a oferta oferecemos também a linha de robô SCARA, para soluções de posicionamento em alta velocidade, até 4 eixos, permite atingir até 100 ciclos por minuto, alcance de 800mm, e carga máxima de 8Kg. O grande destaque da oferta de Robôs indústriais é o fato de qualquer modelo de robô é encarado como um opcional dentro do conceito EcoStruxure Machine, ou seja temos um controlador, um software e vários periféricos, inclusive robôs dentro de uma mesma aplicação, reduzindo drásticamente o valor de investimento e horas de desenvolvimento e time to market.
Gostou? Veja mais em nosso site e Portal do parceiro.
Autor: Bruno Di Clemente – Coordinator Machine Solutions
Adicione um comentário