Desempenho dos ativos… e retorno econômico

Como fazer com que seu principal investimento industrial trabalhe mais para você

Por que o desempenho dos ativos é importante?

Se você está se perguntando por onde começar com sua jornada de digitalização, o desempenho dos ativos é uma área chave a ser abordada. Por quê? Porque há muito capital investido em ativos de produção – normalmente, 70% do capital da nova fábrica.

Naturalmente, você quer ter o máximo retorno sobre esse investimento – ou o máximo retorno sobre o capital empregado (ROCE). Seus acionistas também querem. Da mesma forma, se algo acontecer com esses ativos, pode ser um grande golpe para seu desempenho financeiro – por exemplo, o tempo de inatividade não planejado custa às empresas até 5% de perda de produção a cada ano (Pesquisa ARC de 300 Clientes em Indústrias Específicas, Híbridas e de Processo).

Claramente, muito depende do desempenho desses ativos. Vamos analisar mais de perto como você pode usar a tecnologia digital para melhorar o ROCE.

Melhorando o desempenho dos ativos

Então, como você faz com que todo esse dinheiro investido em ativos trabalhe mais para você, a cada dia?

O que é empolgante sobre o capacitador de negócios do Asset Performance não é apenas que você pode reduzir o risco envolvido, mas também transformá-lo para alcançar retornos ainda maiores. Noticia melhor ainda é que hoje em dia existem  soluções completas  no mercado projetadas especificamente para ajudá-lo a fazer isso.

Nossos clientes em mineração, água e águas residuais, e alimentos e bebidas, melhoraram o desempenho dos ativos e alcançaram novos níveis de eficiência e lucratividade graças à Internet Industrial das Coisas (IIoT).

arquitetura industrial correta permite que você conecte todos os seus bens no chão de fábrica e também os ligue à nuvem, se necessário. A análise pode procurar padrões nos dados e gerar insights. Com as percepções certas geradas a partir de seu sistema, você pode:

– Avançar para uma manutenção prescritiva que pode resultar em quase zero paradas não planejadas (R. Rio, ARC, 2016)

– Reduzir os custos de manutenção em até 50% (ARC)

Economizar até 30% dos custos de energia em média (por exemplo, utilizando nossas bibliotecas e ferramentas analíticas)

O caminho para maximizar o retorno sobre seus ativos.

Recomendamos dividir seu plano de gestão de desempenho de ativos em três etapas.

  1. Confiabilidade dos ativos – O primeiro passo é usar a tecnologia para garantir que seus ativos estejam sempre disponíveis quando você precisar deles. Afinal de contas, quando um ativo está inoperante, não está produzindo. E as paradas não planejadas custam em média 5% da produção anual.
  2. Excelência em manutenção – Uma vez que você tenha certeza de que seus ativos estão funcionando de forma confiável, é hora de começar a pensar em sua estratégia de manutenção. Em termos simples saber (até mesmo prever) quando você precisa consertar algo e quando você não sabe, pode economizar muito em seu orçamento de manutenção – até 50%.
  3. Otimização de ativos – Este é o Santo Graal da gestão de desempenho de ativos, o ponto certo onde a produtividade e a rentabilidade dos ativos são otimizadas enquanto o ativo está em funcionamento. Um dos principais benefícios da Otimização de Ativos é reduzir o consumo de energia.

Para alcançar os números esperados, aconselhamos os clientes a escolher uma Solução de Gerenciamento de Desempenho de Ativos Empresariais (APM)  totalmente integrada e abrangente. Isso permitirá que você colete e analise dados, além de identificar ações e etapas de otimização para apoiar estratégias de manutenção proativas.

Você economizará dinheiro, terá mais lucros e seu pessoal de manutenção e acionistas ficarão mais felizes…bem talvez!

Saiba mais sobre “Ativos orientados por dados Performance Management” neste novo Frost & Sullivan Whitepaper:

Fonte: https://bit.ly/2DP91d7

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.