Tecnologia OPC-UA para o Modicon M580

Quando o tema é indústria 4.0 ou IIoT, é importante falarmos sobre a evolução nas conexões de dados industriais, por isso vamos entender o que é a tecnologia OPC-UA e a presença dela dentro da nossa linha de Controladores de Processos Modicon M580.

Modicon M580, já conhece?

O Modicon M580 é o primeiro ePAC do mundo (Ethernet Programmable Automation Controller) com Ethernet transparente incorporada diretamente em seu núcleo, proporcionando o poder para criar a sua arquitetura de automação sem restrições, permitindo utilizar E/S remotas e distribuídas na mesma rede e transparência com dispositivos inteligentes no chão de fábrica.

A oferta contempla arquiteturas de alta disponibilidade, com redundância de processamento e alimentação, podendo atingir níveis de segurança, classificação SIL3, em processos e máquinas, suportando ambientes agressivos conforme ISA71.04 classe GX e atendendo a IEC/EN 60711-3-3 classe 3C4/3S4.

O que é OPC-UA?

O OPC UA (Open Platform Communications – Unified Architecture) é uma plataforma de comunicação moderna, segura, aberta e confiável para comunicações industriais, projetada para ser flexível e escalável, desde sensores IoT com recursos limitados em campo até servidores de nível corporativo, hospedados em data center ou na nuvem.

O OPC UA é um avanço do modelo OPC padrão, que se tornou limitado, com base apenas em sistemas Windows, e por isso foi desenvolvido o OPC UA que trabalha com qualquer sistema operacional junto com outras características e melhorias de segurança.

Características e benefícios:

  • Cyber Security com criptografia e autenticação;
  • Escalável para requisitos funcionais e largura de banda;
  • Compatível com a moderna infraestrutura de TI e segurança, como firewalls, VPNs e proxies;
  • Pode ser executado com diversos sistemas operacionais: Windows, todos os tipos de Linux, OSX, VxWorks, Android etc. Não sendo mais dependente de recursos do Windows como COM/DCOM;
  • Combina a funcionalidade das interfaces OPC existentes com novas tecnologias, como XML e Web Services, para oferecer suporte a MES e ERP de nível superior.

OPC-UA para o Modicon M580:

A Schneider Electric oferece o módulo de comunicação X80 OPC UA que pode ser instalado em configurações Standalone ou Hot Standby, incluindo configurações com os controladores Modicon M580 Safety SIL3. O módulo está disponível com faixa de temperatura estendida e com conformal coating, com objetivo de atender aos exigentes requisitos ambientais para aplicações em ambientes agressivos:

  • Módulo BMENUA0100 para ambientes padrão;
  • Módulo BMENUA0100H para ambientes agressivos.

O objetivo principal deste módulo de comunicação OPC é fornecer um canal de comunicação seguro OPC UA sobre Ethernet entre CPUs M580 e clientes OPC UA, que podem ser aplicações de MES (Manufactory Execution System) ou até mesmo conexões com ERPs.

A interoperabilidade é fundamental em uma arquitetura do OPC UA. Isso se aplica aos produtos habilitados para OPC UA da Schneider Electric, mas também com produtos de terceiros, que utilizam o padrão OPC UA. A comunicação e a integração vertical, de todas as camadas de automação, com a camada de negócios é facilitada com a utilização do modulo X80 OPC UA que tem a capacidade de distribuir os dados quando e onde forem necessários.

Conectividade OPC UA integrada, de alto desempenho, robusta e segura para o M580 ePAC.

Clique aqui para saber mais sobre o módulo com a integração de comunicação OPC UA.

EcoStruxure™ OPC UA Server Expert

Além dos módulos incorporados com a comunicação OPC UA, a Schneider Electric também oferece uma segunda opção de comunicação OPC UA, o EcoStruxure OPC UA Server Expert, uma plataforma de comunicação de última geração que vincula PLCs Modicon e dispositivos conectados da Schneider Electric a sistemas de informações corporativas e a Internet Industrial das Coisas (IIoT) por meio do serviço OPC UA.

O EcoStruxure OPC UA Server Expert fornece os seguintes recursos:

  • Conformidade com o perfil OPC UA v1.03 “Standard Server”;
  • Conectividade IP roteável e com largura de banda eficiente compatível com a moderna infraestrutura de comunicações;
  • Segurança cibernética de ponta a ponta, incluindo autenticação e criptografia baseadas em certificado;
  • Arquiteturas redundantes de alta disponibilidade com alteração automática;
  • Serviço online e descoberta de símbolos com recursos de atualização em tempo real;
  • Acesso a símbolos Modicon localizados e não localizados;
  • Acesso somente para leitura aos símbolos de segurança Modicon M580.

Ao oferecer uma combinação de ofertas de hardware e software, permitimos flexibilidade nas arquiteturas de comunicações do OPC UA, para que parceiros e usuários finais possam tirar proveito da simplicidade de integração do BMENUA ou da escalabilidade e desempenho do OPC UA Server Expert diminuindo número de interrupções de comunicação no sistema de automação.

Clique aqui para saber mais sobre a plataforma EcoStruxure OPC UA Server Expert.

Como configurar uma comunicação segura OPC UA com o M580.

https://www.youtube.com/watch?v=yhXEEuOgKRs

Como ativar a comunicação do OPC UA entre PLCs da Modicon e o CitectSCADA.

https://www.youtube.com/watch?v=hBGqXfAqwxY

 

Autores:

Guilherme Neves – PAC & Industrial Software Offer Manager

Gabriella Silveira – PAC & Industrial Software Offer Assistant

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.