Como organizamos um painel de comando?
Agora que você já sabe as melhores dicas para otimizar os botões de comando e sinalizadores no campo de visão, vamos para o próximo passo na jornada de melhoria da ergonomia de sua máquina.
Podemos já ter organizado os dispositivos mais usados nas melhores linhas do campo de visão. Mas quando se trata de um painel com alta complexibilidade, ou um painel em que manipulamos uma grande quantidade de variáveis, precisamos organizar os comandos de uma forma lógica.
Assim podemos reduzir o tempo de reação do operador enquanto ele supervisiona a aplicação em questão.
A organização dos dispositivos não é apenas uma preocupação dos fabricantes de painel ou OEMs, mas também das indústrias automotivas e aeronáuticas. Imagine a seguinte situação:
Durante a aterrisagem de uma aeronave, um segundo de distração do piloto pode ocasionar uma grande fatalidade. No momento em que as rodas estão quase chegando na pista de pouso, o piloto percebe que a turbina esquerda está com potência reduzida devido a um fator externo.

Para facilitar a reação do piloto, as montadoras organizam de forma intuitiva os comandos de cada turbina. Repare que os comandos da turbina direita estão agrupados à direita, e os comandos da turbina esquerda agrupados à esquerda.
Trazendo para nossa realidade:
Agora imagine um funcionário que é responsável pelo controle de dois tanques numa estação de tratamento de água. Cada tanque tem suas bombas e suas válvulas de controle de nível. Como podemos facilitar a vida deste funcionário? Trazendo coerência entre os movimentos necessários com as informações fornecidas à ele.
Agrupe os botões comuns à uma função num espaço separado
Separe-os utilizando uma pequena distância. Isso facilitará a compreensão dos comandos!
Similaridade
Os botões claros podem controlar o tanque 1, enquanto os botões escuros controlam o tanque 2.
Continuidade
As formas circulares indicam a diferença entre os acionamentos do tanque 1 e 2.
Conexão
As marcas externas contribuem com a indicação da diferença entre tanque 1 e 2.
Região comum
Marcas de zonas ou regiões no painel indicam os grupos responsáveis por cada tanque.
Atente-se na comparação abaixo:

Qual você acha que se adequa melhor? Responda nos comentários e traga também mais exemplos de otimização da interface de comando de máquinas e paineis!
Adicione um comentário