Quais os benefícios dos inversores de frequência? Os inversores (ou conversores de frequência) são dispositivos eletrônicos que transformam a frequência da rede em que estão conectados (normalmente 50Hz ou 60Hz), para outra frequência desejada (maior ou menor).
Um dos grande benefícios dos inversores de frequência é poder controlar a velocidade de motores elétricos, mas outros podem ser destacados, listamos apenas 4 benefícios abaixo para facilitar sua tomada de decisão, se vale a pena ou não instalar um em seu negócio.
- Redução do pico de corrente na partida do motor, quando comparada a uma partida direta.
- Economia financeira: uma partida direta exige em torno de 6 a 7 vezes a corrente elétrica nominal do motor para partí-lo. Já o inversor limita a corrente de partida em aproximadamente 1,5 vezes a corrente elétrica nominal. Com isso, não é preciso sobredimensionar cabos e transformadores.
- Prolonga a vida útil dos equipamentos: quando um motor parte abruptamente, como ocorre em partidas diretas, gera estresses mecânicos nas máquinas/sistemas, obrigando manutenções mecânicas nesses equipamentos com menor intervalo de tempo. Como os inversores de frequência tem o controle total da aplicação, esse estresse mecânico deixa de existir, o que garante maior vida útil dos equipamentos.
- Economia de energia em motores elétricos: aplicações de bombeamento, ventilação e compressão representam cerca de 80% dos motores elétricos em operação. É nessas aplicações que podemos reduzir a energia consumida, substituindo sistemas padrão, que utilizam partida direta e controle de vazão por meio de válvulas ou dampers por um acionamento com inversor de frequência. Nesses sistemas, em que antes a energia era desperdiçada controlando a vazão por meio de estrangulamento e o motor rodando em plena velocidade, é possível substituir a partida direta pelo inversor e retirar a válvula de estrangulamento. Com isso, o controle da vazão é feito pela velocidade imposta pelo inversor, garantindo menor consumo de energia em momentos que tenham menor vazão. Dessa forma, é possível reduzir o consumo de energia em até 50% (de acordo com o perfil de consumo).
Nas fotos acima, sabia que ambos os invesores tem a mesma potência e funcionalidade? Este é um exemplo de como os inversores de frequência são flexíveis! Especialmente se estivermos falando do Altivar 320! Exclusivo à voce, leitor do nosso blog, use o cupom ALTIVAR10 em nossa loja.se e ganhe 10% de desconto na compra do seu inversor de frequência!
► Acesse a Loja Oficial da Schneider Electric
► Loja Oficial da Schneider Electric no Mercado Livre
LEIA MAIS
Conversa
Olá, por favor esclareça se a Schneider tem um inversor monofasico 220V para motor monofasico 1HP/220V usado em ventilação.
Grato !!
Celio
Boa tarde Celio.
Não temos inversor para motor monofasico. Apenas motores trifasicos.
Qualquer dúvida pode entrar em contato com o Serviço de Atnedimento ao Cliente pelos números 0800 7289 110 ou (11)4501-3434.
Abraços.
Vai para um potenciômetro mesmo!
Inversor de frequência e cofiavel ? Pode se instalá 3 motor fe de de 3 cv
Já instalei um inversor em um transformador de um sistema de vibração que era monofásico, a maioria dos inversores não monitora as corrente das três fases, possui tc somente em duas fases ligando nessas duas entradas, e que o inversor tenha corrente compatível com seu motor roda normal.
PODE SER ECONOMICAMENTE VIAVEL EM MOTOBOMBAS DE 7.5 HP CANOS DE 2 POLEGADAS ELEVAÇÃO DE 30METROS?
Boa Tarde,
Com o objetivo de redução do consumo energético , iniciei a instalação de um inversor ( ATV630 , de 37KW), e notei que a corrente não era diminuída quando a frequência era reduzida.
A aplicação está correta? Conseguirei atingir o objetivo ainda que a corrente não reduza?
Grato,
Gênesis Amaral.
Qual inversor ideal para esmerilhadeira de 7 Pol , 300HZ , alimentação 220v trifasico
Viana,
Para responder essa pergunta é necessário saber a Corrente desse motor trifásico 220V! O inversor de frequencia pode ser dimensionado com base na corrente nominal do motor!