Därför är framtidens ställverk en strategisk fråga för elektrifieringen

När elbehoven ökar blir ställverkens roll allt viktigare. De är en central del av infrastrukturen som gör det möjligt att distribuera, skydda och styra elkraft på ett säkert sätt. Valet av ställverkslösning påverkar därför inte bara tekniken i elrummet, utan även byggnadens utformning, driftfilosofi, underhållsbehov och klimatavtryck. 

Samtidigt står branschen inför ett tydligt teknikskifte. SF6, som länge har använts i gasisolerade ställverk tack vare sina starka isolerande egenskaper, fasas successivt ut i ny mellanspänningsutrustning. Skälet är gasens höga klimatpåverkan. Ett kilo SF6 motsvarar cirka 24 300 kg koldioxid, vilket gör frågan viktig både för nya projekt och för långsiktig planering.  

Två centrala alternativ är GIS, Gas Insulated Switchgear, och AIS, Air Insulated Switchgear. AIS använder luft som isolationsmedium och är en enkel, robust och flexibel teknik där komponenter är visuellt åtkomliga. Det gör lösningen lätt att inspektera, testa, reparera och bygga ut. 

GIS har andra styrkor. Den inkapslade konstruktionen ger en kompakt lösning med hög elektrisk prestanda, lågt underhållsbehov och underhållsintervall på omkring tio år. AIS kräver mer regelbundet underhåll, men erbjuder samtidigt hög flexibilitet. 

Därför handlar valet sällan om vilken teknik som är bäst i allmänhet, utan om hur anläggningen ska användas över tid. GIS lämpar sig särskilt väl i mer statiska nätverk, exempelvis primärstationer, industrier med kontinuerlig drift, datahallar och svårtillgängliga anläggningar. Där är kompakt design, hög driftsäkerhet och lågt underhållsbehov ofta avgörande. AIS passar ofta bättre i distributionsnät, anläggningar med frekventa omkopplingar, industriprocesser med drift som förändras över tid samt tillfälliga eller expanderande anläggningar, där åtkomlighet och flexibilitet kan väga tyngre. 

SF6-utfasningen innebär inte att gasisolerade ställverk hör till historien. Däremot innebär den att ställverkslösningar behöver värderas på ett nytt sätt. 

Framtidens lösningar behöver kombinera teknisk prestanda med lägre klimatpåverkan, hög drifttillgänglighet och rätt nivå av flexibilitet. Därför behöver fler projekt börja i driftbehovet. Hur ska anläggningen användas? Vad är utrymmet värt? Och vilken underhållsstrategi passar verksamheten bäst? 

På Energimässan den 20–21 maj kommer jag och mina kollegor på Schneider Electric att fördjupa diskussionen om gasisolerade ställverk och hur nya tekniska lösningar kan bidra till en mer hållbar och robust elinfrastruktur. 

Christer Norberg, Solution Architect Engineer på Schneider Electric 

Om Schneider Electric 
 
Schneider Electric är en global ledare inom energiteknik som driver effektivitet och hållbarhet genom att elektrifiera, automatisera och digitalisera industrier, företag och hem. Företagets teknik möjliggör att byggnader, datacenter, fabriker, infrastruktur och elnät fungerar som öppna och sammankopplade ekosystem – vilket stärker prestanda, motståndskraft och hållbarhet. Portföljen omfattar intelligenta enheter, mjukvarudefinierade arkitekturer, AI-drivna system, digitala tjänster och expertkonsultation. Med 160 000 anställda och ett nätverk av 1 miljon partners i över 100 länder rankas Schneider Electric återkommande som ett av världens mest hållbara företag. 
 
www.se.com/se/sv  

About the author

Author Profile

Christer Norberg
Solution Architect Engineer

Christer Norberg är Solution Architect Engineer på Schneider Electric och erbjuder bred och djup kompetens genom hela livscykeln av mellanspänningsprojekt – från elkonstruktion, provning, idrifttagning och projektledning av komplexa storskaliga projekt. Med en unik kombination av teknisk expertis och affärsförståelse hjälper han kunder att optimera sina tekniska lösningar inom elkraftdistribution och genomföra projekt med högsta kvalitet, säkerhet och effektivitet. Christers fokus ligger på att skapa långsiktigt värde genom smart digitalisering, hög tillförlitlighet och hållbara lösningar för framtidens elkraftsystem.

Lägg till en kommentar

Alla fält är obligatoriska.