Framtidens industriella automation bygger på cybersäkra I/O-system och rörelsestyrning

Industry 4.0 och Industrial Internet of Things (IIoT) omdefinierar gränserna för vad som är möjligt i industriella miljöer. De hjälper företag att hantera komplexa utmaningar som att snabbare nå marknaden, öka flexibiliteten samt förbättra cybersäkerhet, energieffektivitet och hållbarhet.

I den snabbt föränderliga industriella automationen spelar I/O‑system och rörelsestyrning en nyckelroll. När automatiseringen utvecklas blir även cybersäkerhetshoten mer avancerade. Därför ligger framtiden i öppna, leverantörsoberoende styrsystem som prioriterar interoperabilitet och säkerhet.

Nästa generations I/O-system

Genom att ta till sig avancerade teknologier som edge computing, prediktiv AI och integrerad robotik rör sig företag mot autonoma, självoptimerande och cybersäkra smarta operationer som ger ett starkt konkurrensövertag långt in i framtiden.

Integrationen av dessa nya teknologier börjar bäst med nästa generations I/O-system, vilka spelar en central roll i dagens industriella transformation. De hjälper till att digitalisera och optimera verksamheter och förbättra lönsamhet, hållbarhet och agilitet.

Moderna I/O-system samlar in data från industriella processer effektivt, vilket möjliggör snabbare affärsbeslut även i utmanande situationer som snabbt förändrade kundbehov, skärpta miljökrav, störningar i leveranskedjan eller tillfälliga bristsituationer på arbetskraft.

Modicon Edge I/O NTS

Modicon Edge I/O NTS är Schneider Electrics senaste distribuerade IP20 I/O-system, lämpligt för ett brett spektrum av applikationer inom en och samma I/O-familj. Det är integrerat med EcoStruxure™ Machine Control och Automation Expertlösningar.

En av dess styrkor är flexibiliteten. Tack vare anpassningsbara I/O-öar och en kompakt design får fler moduler och funktioner plats på en mindre yta. En enda ö kan bestå av 1–31 moduler och en kommande expansionsbuss kommer att öka det totala antalet moduler till över 700.

Modicon Edge I/O NTS använder öppna Ethernet-protokoll och OPC UA-teknik. Integrerade cybersäkerhetsfunktioner säkerställer att alla säkerhetskrav uppfylls och garanterar att den data som behövs för att optimera effektivitet och lönsamhet förblir tryggt tillgänglig.

Modicon Edge I/O NTS sparar tid från initial design till driftsättning tack vare förenklad konstruktion och kabeldragning, snabbare uppstart av nya maskiner och processer samt enklare felsökning som minskar oplanerade driftstopp. En robust och tillförlitlig struktur – inklusive förstärkta alternativ, hot swap-kapacitet samt integrerad diagnostik och cybersäkerhet – hjälper till att sänka driftkostnaderna under systemets livscykel.

Intelligenta rörelsestyrningssystem

Rörelsestyrningssystem som nyttjar den senaste tekniken kombinerar oöverträffad precision, avancerade sensorer, högpresterande styrenheter och förbättrad uppkoppling. Lättprogrammerade intelligenta lösningar spelar en viktig roll i automatiseringen av dagens komplexa processer och högteknologiska utrustning, såsom integrerad industrirobotik.

 Image of Edge I/O system from Schneider Electric

Dessa lösningar gör det möjligt för systemet att samla in realtidsdata som företag kan analysera för att fatta snabba, välgrundade beslut som ökar effektivitet, agilitet och produktivitet.

Modicon M660

Schneider Electrics Modicon M660 är en industriPC-baserad (IPC) rörelsestyrning som ger modularitet till maskindesign, drift och hårdvara. Den kombinerar precisionsrörelsestyrning, säkerhetsfunktioner och edge computing i en och samma enhet. Detta integrerade angreppssätt möjliggör effektiv interaktion mellan styrning, databehandling och kommunikation i applikationer där hastighet, realtidskontroll och snabba beslut är kritiska.

Modicon M660 är utvecklad med programvaran EcoStruxure™ Automation Expert – Motion Module, framtagen för att förenkla applikationer för rörelsestyrning samt stödja utveckling, konfigurering och driftsättning av kompletta produktionsmaskiner. Den är fullt kompatibel med Schneider Electrics befintliga sortiment inom rörelsestyrning.

Som del av den enhetliga plattformen EcoStruxure™ Automation Expert stödjer Modicon M660 avancerade datacentrerade funktioner (AI, maskininlärning, digitala tvillingar). Den effektiviserar arbetsflöden genom att möjliggöra sömlös datautväxling mellan applikationer utan behov av nya bibliotek eller omfattande omkonfiguration.

Säkerhet och cybersäkerhet – avgörande i dagens uppkopplade miljöer – är heltäckande hanterade i Modicon M660. Den innehåller en Trusted Platform Module (TPM) i enlighet med IEC 6244341/2 och uppfyller kraven i Cyber Resilience Act (CRA). Den uppfyller även funktionssäkerhetsstandarderna ISO 13849 och IEC 62061, och använder Sercos-teknik för säkerhetskritisk kommunikation.

Modicon M660:s beräkningskraft, algoritmer och hårdvaru-/mjukvaruarkitektur bygger på Intels senaste 13:e generationens flerkärniga processor och ett 64-bitars runtime-system. Dess algoritmer är utformade för att minska energiförbrukningen och möjliggöra prediktivt underhåll.

Författare: Marko Latvasalo, Offer Manager Plant Automation, Schneider Electric.

Upptäck våra industriella lösningar: https://www.se.com/se/sv/work/products/industrial-automation-control/

Om författaren

Författares profilbild

Jag har arbetat med processautomation i mer än 20 år med olika tekniker och leverantörers utrustning. Lång erfarenhet har skapat en stark förståelse för automationsapplikationer och IT/OT-integrationer. Flera framgångsrika industriella automationsprojekt har stärkt min uppfattning att digitalisering är nyckeln till konkurrenskraftiga, effektiva och lönsamma affärer. 

Lägg till en kommentar

Alla fält är obligatoriska.