Vanliga eluppdrag i svenska hem: jobben som gör störst skillnad i vardagen

För att få en bättre bild av vilka eljobb som faktiskt gör störst skillnad i svenska hem har vi pratat med Albin Selenius, elektriker och serviceledare på hantverksföretaget Dryft. Med insikt från över 14 000 utförda uppdrag delar han sina erfarenheter av vanliga elproblem och vad bostadsägare oftast vill få hjälp med.

Det börjar ofta med en liten irritation. En dimmer som flimrar. Ett uttag som sitter på fel ställe. Belysning i köket som aldrig riktigt fungerat som den borde. Saker man lär sig leva med tills man inte orkar längre.

När svenska bostadsägare till slut tar hjälp med elen i hemmet handlar det sällan om dramatiska fel. En genomgång av över 14 000 utförda hantverksjobb visar att de vanligaste eluppdragen är vardagsnära: fler uttag, bättre ljus, dimmers som faktiskt fungerar och installationer som känns trygga.

– Det är ofta de mindre eljobben som gör störst skillnad i vardagen. Rätt ljus, uttag där man faktiskt behöver dem och installationer som känns trygga gör hemmet mycket enklare att leva i, säger Albin Selenius, utbildad elektriker och serviceledare på Dryft.

Albin Selenius, utbildad elektriker och serviceledare på Dryft

Vad är det egentligen folk vill ha gjort?

Behoven ser lite olika ut beroende på var i Sverige man bor och hur gammal bostaden är, men några mönster återkommer.

I Stockholm handlar många uppdrag om att anpassa äldre lägenheter och villor till en modern vardag. Bostäder byggda för en tid med färre laddare, skärmar och belysningspunkter räcker sällan till. Vanligast är att installera eller flytta uttag, byta dimmers och strömbrytare eller felsöka äldre installationer, ofta i samband med en mindre renovering då man ändå har hantverkare på plats.

I Göteborg märks ett tydligt mönster: problemen upptäcks först när de börjar störa på riktigt. En säkring som löser ut ofta, ett uttag som slutat fungera eller en dimmer som inte längre är kompatibel med moderna ljuskällor. Andra vanliga uppdrag är installation av taklampor och belysning samt omdragning av el i samband med renovering. Det är sällan brådskande tills det plötsligt är det.

I Malmö syns många uppdrag i samband med köksuppdateringar. När vitvaror byts ut eller ett kök görs om behöver elen hänga med. Var uttagen placeras, om strömbrytare och dimmers sitter rätt och hur arbetsbelysningen fungerar påverkar hur smidigt köket faktiskt blir att använda.

I Uppsala handlar det ofta om att modernisera äldre installationer. Elcentraler och dragningar som aldrig setts över, bostäder som behöver fler uttag och bättre belysning, och här och var en hel omdragning av el i fastigheter som inte är anpassade för hur vi lever idag.

Materialet märks mer än man tror

När elarbeten väl görs tänker de flesta på installationen. Men vägguttagen, strömbrytarna och dimrarna är detaljer man ser och rör vid varje dag, i nästan varje rum.

– Vi jobbar ofta med produkter från Schneider Electric eftersom de kombinerar pålitlig funktion med en design som passar många olika typer av hem. Det är särskilt viktigt för sådant man ser och använder varje dag, säger Albin Selenius.

Ett genomtänkt materialval gör att installationen inte bara fungerar. Den håller över tid och känns som en naturlig del av hemmet.

När ska man faktiskt ringa en elektriker?

Fasta elinstallationer ska alltid utföras av en behörig elektriker. Det gäller nya uttag, flytt av uttag, eldragning, elcentraler och installationer i kök och badrum.

Men det finns också varningstecken man inte bör ignorera.

– Om säkringar löser ut ofta, uttag blir varma eller belysningen beter sig konstigt ska man ta det på allvar. El ska kännas tryggt, inte som något man hoppas fungerar, säger Albin Selenius.

Om författaren

Författares profilbild

Albin Selenius

Albin Selenius är projektledare hos Dryft. Han hjälper kunder att hitta lösningar på allt ifrån småfix och mindre renoveringar med fokus på elarbeten.

Upptäck Schneider Electrics strömsställare och vägguttag här

Dryft är ett hantverksföretag och sifforna i den här artikeln bygger på över 14 000 genomförda uppdrag i svenska hem. Vid elarbeten använder Dryfts elektriker ofta produkter från Schneider Electric, särskilt för uttag, strömbrytare och dimmers där funktion och hållbarhet spelar stor roll i vardagen. För att hitta en elektriker via Dryft, gå in här.

Lägg till en kommentar

Alla fält är obligatoriska.