Författare: Alexander Lindahl
Ökat driftnetto, effektiv energianvändning, stabil drift, bra inomhusklimat och sist men inte minst ett reducerat klimatavtryck är konkreta mål för de flesta fastighetsägare. För att nå dit behöver byggnadens tekniska system samverka och dess data förvandlas till genomtänkta åtgärder. Det är här digitaliseringen kan göra verklig skillnad.
I mina möten med fastighetsägare är digitalisering en återkommande prioriterad fråga, men behoven skiljer sig åt. Vissa vill få bättre överblick för sina byggnader, medan andra redan har stora mängder data och behöver hjälp att börja använda den i det dagliga arbetet. En
gemensam fråga är hur tekniken kan bättre bidra till en mer effektiv och lönsam förvaltning.
På Schneider Electric arbetar vi med de här frågorna tillsammans med fastighetsägare på flera marknader och olika segment, vilket ger oss en god inblick. Min bild är att vägen framåt börjar med att koppla målen för fastighetsbeståndet till konkreta förbättringar i varje byggnad. Vilka åtgärder gör störst nytta, hur ska de genomföras och hur följer vi upp resultatet? Fyra områden är särskilt viktiga.
1. Samlad data ger bättre underlag för åtgärder
När information om exempelvis värme, ventilation, energianvändning och elkvalitet finns i separata system kan det vara svårt att förstå varför en byggnad inte fungerar som tänkt. En avvikelse syns kanske i ett system, medan orsaken finns i ett annat.
Med en gemensam plattform blir det avsevärt enklare att se sambanden. Data från olika fastighetssystem kan analyseras tillsammans och nyckeltal, så kallade KPI:er, visualiseras i tydliga dashboards. Detta ger er driftorganisation bättre förutsättningar att hitta grundorsaker till problem, prioritera rätt åtgärder och följa upp effekten.
För att detta ska fungera behöver systemen kunna utbyta information. Öppna lösningar och standardisering är därför viktiga delar av arbetet. Lika viktigt är att koppla era insikter till en tydlig plan för drift, underhåll och investeringar, med tilldelat ansvar för både genomförande och uppföljning.
2. Utveckla byggnaderna som redan finns
En stor del av arbetet behöver ske i det befintliga fastighetsbeståndet. Enligt EU-kommissionen har omkring 75 procent av byggnaderna i EU bristande energiprestanda. Även om vi i Sverige generellt anses vara på ”rätt väg” så visar det hur stor potentialen är i befintliga bestånd.
För er som fastighetsägare gäller det att bedöma vilka insatser som ger störst nytta i den enskilda byggnaden. Ibland behövs större renoveringar eller nyinstallationer, i andra fall kan bättre styrning och injustering/balansering av befintliga system vara rekommenderat.
Energiflödena behöver också ses som en helhet. Hur kan värme tas till vara? När behövs energin och hur kan onödiga effekttoppar undvikas? Där förutsättningarna finns kan lokal elproduktion och energilagring skapa er en mer flexibel drift. Genomtänkta energiflöden gör det möjligt att använda tillförd energi mer effektivt, samtidigt som byggnaden får en bättre inomhusmiljö med minskat klimatavtryck.
3. Gör hållbarhetsmålen användbara i förvaltningen
För att hållbarhetsmålen ska få genomslag behöver de vara användbara i vardagen. Ett övergripande mål om minskad energianvändning måste översättas till prioriteringar för varje byggnad och följas upp med tillförlitliga data.
Här kan våra digitala verktyg knyta ihop den dagliga driften med både affärsmål och hållbarhetsrapportering. Ett gemensamt underlag gör det lättare att bedöma vilka investeringar som ger effekt och var ytterligare åtgärder behövs. Uppföljningen behöver samtidigt ta hänsyn till sådant som väder, beläggning och förändrad användning av lokalerna, så att jämförelserna blir rättvisande. Sist men inte minst är det viktigt med feedback från verksamhet/hyresgäster så de fortsatt är nöjda.
4. AI får en bredare roll i byggnadens livscykel
AI i fastighetsbranschen har hittills till stor del handlat om energioptimering. Tekniken kan användas för att upptäcka avvikelser, anpassa styrningen och identifiera behov av underhåll. Forskning visar att AI-baserad styrning kan i genomsnitt minska energianvändningen med cirka 22 procent jämfört med konventionella styrsystem. Nyttan beror på kvaliteten på underliggande data och hur väl lösningarna fungerar tillsammans med byggnadens övriga system.
Nästa steg är att använda AI i arbetet med att ta fram och införa tekniska lösningar men också att analysera och assistera i ert dagliga arbete. Det är precis det vi gör med vår plattform EcoStruxure som i början av 2027 förbättras utifrån teknisk projektering, konfigurering och snabbare implementering. Ambitionen är att förenkla arbetet från planerad lösning till fungerande drift.
Det är en utveckling jag ser fram emot. För fastighetsägare kan kortare genomförandetider innebära att förbättringar kommer på plats snabbare. Samtidigt behöver varje AI-tillämpning bedömas utifrån den nytta den skapar och de resurser den kräver.
Det börjar med att se dina byggnaders behov
Mitt råd till fastighetsägare är att kartlägga de problem ni vill lösa. Välj tydliga mål, säkerställ att rätt data finns och skapa en plan tillsammans med er driftorganisation och era teknikpartners. Följ sedan upp vad åtgärderna faktiskt förändrar. Då får digitaliseringen en tydlig uppgift i förvaltningen och ni ett bättre underlag för er nästa investering.
Vill du veta mer? Läs Schneider Electrics white paper om vad som krävs för att göra byggnader redo för AI. Ladda ner rapporten här.
Lägg till en kommentar