Elektrifieringen av byggnader går snabbt, men många elsystem är fortfarande dimensionerade för en annan verklighet. Samtidigt ökar kraven på kontroll, optimering och driftsäkerhet. Hur möter man den utvecklingen i praktiken? Per Törling, Sales Manager på Schneider Electric Sverige, delar nu med sig av sina tankar.
Elektrifieringen handlar inte längre enbart om att ersätta fossil energi med el. Den driver också fram ett behov av smartare styrning av hur energi används i byggnader. Att värma, kyla, tända, släcka och ladda på rätt sätt och vid rätt tidpunkt blir avgörande, både för kapacitet och kostnad.
Det innebär att elsystemet inte bara ska leverera energi, utan också ge insikt och möjliggöra styrning. Här blir mätning en grundförutsättning.
Effekt och förändringstakt utmanar befintliga system
När laddinfrastruktur, värmepumpar och energilagring byggs in i fastigheter förändras effektbehoven snabbt. Belastningen blir mer varierande och mindre förutsägbar än tidigare.
Många fastigheter är idag dimensionerade utifrån en mer statisk användning. Det gör att nya installationer i efterhand ofta leder till kapacitetsbrist, vilket i sin tur driver kostsamma åtgärder med tekniska begränsningar.
Det är inte bristen på el i sig som är problemet, utan bristen på kontroll över hur och när effekten används. Det är också här skillnaden mellan ett traditionellt elsystem och ett modernt, datadrivet system blir tydlig.
Från infrastruktur till beslutsunderlag
I takt med att komplexiteten ökar räcker det inte att elsystemet fungerar. Det behöver också leverera data som gör det möjligt att förstå och påverka energianvändningen.
Med rätt mätning skapas synlighet i hur energin faktiskt används i byggnaden. Det gör det möjligt att identifiera slöseri, upptäcka överbelastning och hitta felaktiga laster som annars är svåra att lokalisera.
Det skapar också ett konkret underlag för energioptimering, investeringsbeslut och uppföljning av hållbarhetsmål. Utan data blir dessa beslut i praktiken kvalificerade gissningar.
Här spelar moderna mätlösningar inom lågspänningsdistribution en central roll. Genom att arbeta med exempelvis PM-serien, PowerTag, ION och iEM kan fastighetsägare och verksamheter bygga upp en detaljerad bild av sin energianvändning och därmed skapa förutsättningar för både kostnadsbesparingar och effektivare drift.
Elkvalitet och driftsäkerhet blir affärskritiskt
När andelen kraftelektronik ökar i byggnader ökar också risken för störningar i elsystemet. Det gör att kvaliteten på elen, Power Quality, blir en allt viktigare fråga.
Genom kontinuerlig mätning kan man upptäcka harmoniska störningar, övervaka spänningsvariationer och identifiera avvikelser innan de leder till problem. Det gör det möjligt att skydda känslig utrustning och förebygga driftstörningar och reklamationer.
För verksamheter med kritiska anläggningar, som sjukhus, industri och datacenter, är detta avgörande. Här handlar det inte bara om effektivitet, utan om driftsäkerhet, efterlevnad och möjligheten att arbeta med prediktivt underhåll.
Från teknik till kompetens och genomförande
Att installera mätning är en sak. Att använda den rätt är en annan.
För att realisera värdet av data krävs kompetens inom både kraftsystem och energihantering. Det är också därför partnerstrukturer blir allt viktigare.
Genom Schneider Electrics EcoXpert-program certifieras företag inom bland annat eldistribution och energihantering. Det säkerställer att rätt kompetens finns för att dimensionera, implementera och vidareutveckla system som klarar både dagens och morgondagens krav.
I praktiken handlar det om att gå från en passiv elinfrastruktur till ett aktivt system som kontinuerligt optimeras utifrån faktisk användning.
Tre råd till fastighetsägare och projektutvecklare
1. Bygg in mätning från början
Allt värde skapas av data. Utan insikt i energianvändningen blir optimering, kostnadskontroll och investeringar betydligt svårare att genomföra.
2. Använd data för att optimera, inte bara följa upp
Mätning ska inte vara en rapporteringsfunktion. Den ska användas för att identifiera ineffektivitet, styra laster och skapa konkreta besparingar.
3. Säkerställ rätt kompetens för att realisera värdet
Tekniken i sig räcker inte. Arbeta med aktörer som har dokumenterad kompetens inom både mätning, kraftsystem och energihantering.
Texten är skriven av Per Törling, Sales Manager på Schneider Electric Sverige.
Lägg till en kommentar