Driftsäkerhet: Nyckeln till att minimera driftstopp och maximera effektivitet

Vad innebär driftsäkerhet?

Driftsäkerhet är avgörande för företag i dagens teknologidrivna och hållbarhetsfokuserade värld. Elektriska system spelar en kritisk roll i att motstå påfrestningar och säkerställa kontinuerlig drift. Utan en stark driftsäkerhetsstrategi riskerar företag problem som kan påverka kundrelationer och lönsamhet.

Ett robust elektriskt system kräver identifiering av kritiska punkter, riskanalys och utformning av lösningar för att motstå störningar. Det innebär att använda teknologier som skyddar mot avbrott och förbättrar effektiviteten genom digitalisering och övervakning. Dessa teknologier optimerar energiåtgången, minskar miljöpåverkan och förbereder verksamheten för oförutsägbara scenarier.

För att nå hög driftsäkerhet behövs samarbete mellan expertgrupper som arkitekter, ingenjörer och elektriska entreprenörer. Genom att dela expertis optimeras det elektriska nätverket för dagens komplexa krav, vilket ger företag möjlighet att investera i lösningar som skyddar mot risker och ger långsiktig avkastning.

Företag som prioriterar driftsäkerhet skapar en konkurrenskraftig och framtidssäkrad verksamhet. Det handlar om mer än tekniska installationer; det är en strategisk investering för att stärka konkurrenskraften och leverera värde under utmanande förhållanden.

Vanliga orsaker till driftsavbrott

Driftsavbrott är en av de mest utmanande faktorerna som kan påverka verksamheter negativt, oavsett bransch eller geografisk placering. Att förstå orsakerna bakom dessa avbrott är avgörande för att kunna vidta effektiva åtgärder och implementera rätt lösningar för att minimera deras påverkan. Externa faktorer, som klimatförändringar och störningar i elnätet, samt interna faktorer, inklusive tekniska problem och operativa misstag, utgör två stora kategorier av risker som kan leda till driftstörningar.

Klimatförändringar har bidragit till att extrema väderhändelser, som stormar, översvämningar och kraftiga värmeböljor, har blivit allt vanligare. Dessa händelser kan leda till överbelastning av elnätet eller till direkt skada på elektriska system inom en anläggning. Även om det är svårt att helt eliminera dessa risker, kan företag förbereda sig genom att investera i robust elektrisk arkitektur och säkerställa att deras anläggningar är utrustade för att hantera effekterna av extrema väderförhållanden. Ett exempel är att integrera mikrogrids med förnybara energikällor, som sol- och vindkraft, som både ökar resiliens och minskar beroendet av externa energikällor.

Internt kan elektriska fel ofta uppstå genom utrustningsproblem, såsom partiell urladdning i mellanspänningsutrustning, kabelskador eller överhettning av komponenter. Genom att implementera sensorer och övervakningssystem kan företag samla in data om utrustningens hälsa och identifiera potentiella problem i förväg. Exempel på avancerade lösningar inkluderar trådlösa sensorer som kontinuerligt övervakar temperatur och luftfuktighet, eller system som detekterar partiell urladdning för att förhindra att mindre fel eskalerar till allvarliga incidenter.

Mänskliga misstag är en annan betydande källa till driftavbrott. Felaktiga manövreringar av elektriska system eller misstag under underhåll kan skapa stora problem, särskilt i anläggningar där redundans saknas.

Summering

Driftsäkerhet är en central del av framgångsrik verksamhet och handlar om att upprätthålla kontinuitet och stabilitet. Företag kan öka driftsäkerheten genom att integrera avancerad teknologi och proaktiva lösningar för att bygga robusta elsystem. Detta inkluderar implementering av smarta övervakningssystem och sensorer för att förebygga problem, samt digitalisering av nätverk för bättre systemförståelse och optimering. Anpassade lösningar som möter verksamhetens specifika behov är också viktiga, vilket kräver regelbunden utvärdering och strategisk planering. Företag bör även förbereda sig för oväntade händelser med återhämtningsplaner och redundanta system. Utbildning och rätt verktyg för personalen är avgörande för att minimera mänskliga misstag och stärka driftsäkerheten.

Tips på lösningar som bidrar till ökad driftsäkerhet

Schneider Electric har ett brett sortiment av lösningar för alla behov och nedan ser du exempel på smarta funktioner som hjälper till att öka driftsäkerheten oavsett om det är en kontorsbyggnad eller en industrianläggning.

Avbrottsfri kraft (UPS)

Säkerställer ett tillförlitligt skydd för ansluten elektronik genom att leverera reservkraft från batteri och skydd mot överspänning vid strömavbrott eller när elnätets kvalitet faller utanför säkra nivåer. Detta garanterar att utrustningen fortsätter fungera utan störningar och minimerar risken fördataförlust eller skador på känslig elektronik.

Läs mer om Avbrottsfri kraft (UPS)

Matningsomkopplare för reservkraft

Matningsomkopplare för omkoppling mellan två matningskällor med manuell eller automatisk omkoppling.

Läs mer om Matningsomkopplare för reservkraft

Kontaktorer, motorskydd och motorövervakning

Används inom industriapplikationer för att skydda och övervaka motorer mot överbelastning och kortslutning.

Läs mer om kontaktorer, motorskydd och motorövervakning

Filter och övertonsskydd 

Aktiva harmoniska filter hjälper till att förbättra elkvaliteten genom eliminering av övertoner, effektfaktorkorrigering och lastbalansering för ett stabilt och robust elnät.

Läs mer om filter och övertonsskydd

Energi- och elmätare

Energi- och elmätare för övervakning. Allt från mindre enklare mätare till kraftfulla mätare för nätbolag, industrier och driftkritiska installationer.

Läs mer om Energi- och elmätare

Lägg till en kommentar

Alla fält är obligatoriska.