Fem frågor till Karim Hussain om hur AI förändrar fastigheters energistyrning

Hur kan artificiell intelligens optimera driften i fastigheter – och vad krävs för att komma igång? Vi ställde fem frågor till Karim Hussain, som arbetar med AI-drivna lösningar för värme, ventilation och kyla (HVAC).

Picture of Karim Hussain Blog Pic

1. Vad innebär ett AI-powered HVAC-system – och hur skiljer det sig från ett traditionellt system?

– Ett traditionellt system är ofta reaktivt. Det justerar driften först när ett problem redan har uppstått. Ett AI-baserat system arbetar proaktivt och gör förutsägelser baserat på exempelvis väderprognoser, beläggning och tidigare beteendemönster. Vi använder något som kallas Model Predictive Control (MPC) som kan förutse framtida behov och optimera driften därefter. Det är lite som en självkörande bil: systemet tänker framåt och anpassar sig automatiskt.

2. Vilka effekter kan AI-optimering av ventilation och värme ge?

– Det främsta effekterna är energieffektivisering, men det påverkar även komfort, klimatpåverkan och ekonomi. Vi har sett exempel där elanvändningen minskat med upp till 15 procent och klagomål på inomhusklimatet gått ner med över 20 procent. Minskad energianvändning ger också tydliga kostnadsbesparingar och bättre efterlevnad av klimatmål. Kort sagt, AI optimerar både drift och fastighetens värde.

3. Ni har samarbetat med SISAB i ett större AI-projekt. Vad sticker ut från det?

– Resultaten från SISAB:s skolor är väldigt tydliga. Mellan 2019 och 2023 minskade elförbrukningen med nästan 9 procent och fjärrvärmen med drygt 3 procent. Det motsvarar över 250 ton koldioxid, och detta i byggnader som redan hade traditionell styrning. Det mest intressanta är hur mycket bättre den prediktiva AI-metoden fungerade jämfört med tidigare teknik.

4. Vad krävs för att komma i gång med AI-baserad HVAC-optimering?

– Framför allt fyra saker: ett byggnadsstyrsystem (BMS), sensorer för temperatur och CO₂, en molnanslutning och en AI-leverantör. Schneider Electric kan hjälpa till med hela processen. Även om tekniken lämpar sig särskilt väl för äldre fastigheter med höga energikostnader, kan den skalas till många olika typer av byggnader.

5. Vad är ditt viktigaste råd till fastighetsägare som är nyfikna på AI?

– Börja med ett pilotprojekt i de mest energiintensiva fastigheterna och använd återbäringen för att skala upp. Detta är en lösning med kort återbetalningstid och lång livslängd. AI-tekniken anpassar sig dessutom automatiskt vid renoveringar eller ändrad verksamhet – utan att du behöver programmera om något. Det gör den både framtidssäker och kostnadseffektiv.

Läs mer om våra lösningar för HVAC-system här

Lägg till en kommentar

Alla fält är obligatoriska.