I takt med att byggnader blir allt smartare ökar också kraven på att säkerhetssystem ska kunna kommunicera, både med varandra och med byggnadens övriga teknik. Mattias Sörwing jobbar som Offer Manager inom brand och säkerhet på Schneider Electric, ser tydligt vart marknaden är på väg.
– Det finns en stark trend mot integrerade säkerhetssystem. Många kunder vill kunna koppla samman brandlarm med fastighetsautomation, passersystem och andra tekniska lösningar så att dessa ska kunna dra nytta av varandra och kunna arbeta snabbare och mer effektivt, berättar Mattias.
Inbyggt stöd för integration
Schneider Electric har sedan länge en väletablerad plattform för fastighetsautomation vid namn EcoStruxure Building Operation. En plattform som övervakar och styr fastigheten. Nytt är att företagets brandlarmscentral Esmi Sense FDP nu har ett inbyggt stöd i plattformen. Denna mjukvara kallas EcoStruxure Fire Operation och innebär att fastighetens brandskydd blir en naturlig del av den övergripande styrningen, utan behov av extra hårdvara.
– Det här ger en grafisk, centraliserad överblick direkt i brandlarmsystemet. Om till exempel en detektor larmar för brand visas detta på en planritning i surfplattan, samtidigt som temperaturdata från närliggande rum skapar en värmekarta över brandens spridning. Det ger möjlighet till snabbare och mer välgrundade beslut, säger Mattias.
Öppna system är nyckeln
Utvecklingen går också mot att fler efterfrågar system som inte låser in användaren. Därför är det enligt Mattias avgörande att arbeta med öppna kommunikationsprotokoll som BACnet, Modbus och API:er.
– Det måste gå att integrera både med Schneider Electrics plattformar och med andra system. Många fastighetsägare har redan vår automationsplattform, men lika viktigt är att vi kan koppla upp våra system mot andra leverantörers lösningar. Det är hela poängen med öppenhet.
Råd till fastighetsägare: tänk långsiktigt
När det kommer till framtidens brandsäkerhet betonar Mattias vikten av att välja en väletablerad och framtidssäker plattform redan från början:
– Satsa på en lösning som har stöd för flera olika system, med öppna standarder och API:er, så att du kan växa över tid och integrera mer utan att bygga om från grunden. Det sparar både tid och pengar och öppnar upp för smartare drift, avslutar Mattias.
Lägg till en kommentar