Ремонтный Центр Schneider Electric осуществит ремонт электрооборудования за 48 часов

Рано или поздно наступает момент, когда электрооборудование нуждается в обслуживании. В этом случае на помощь нашим клиентами приходит Ремонтный Центр Schneider Electric.

Центр осуществляет ремонт и обслуживание:

Как мы сокращаем сроки ремонта

Благодаря большому подменному фонду и собственному складу, который находится в здании центра, сокращаются сроки восстановительных работ. Наши инженеры используют исключительно компоненты, регламентированные технологическими картами центров разработки.

Доступ к технической документации, многолетний опыт, плотная работа с центрами разработки оборудования и заводами Schneider Electric позволяют нам не только оперативно решать сложные технические задачи, но и способствуют улучшению изделий. Более 85% восстановительных работ, которые производятся в Ремонтном центре Schneider Electric выполняется в течение 48 часов.

Мы проведем тестирование вашего оборудования

В центре установлено оборудование для проведения выходных тестов по высоким заводским стандартам Schneider Electric. Наши специалисты при необходимости обновят программное обеспечение продукта в соответствии с рекомендациями от производителя. Заводские методики тестирования позволяют выявлять любые отклонения от заданных параметров и обеспечивают безопасность электрооборудования.

Подключённые электрические мощности в 1 мВт и эквивалент нагрузки в 500 кВт позволяют проводить тестирование в тяжёлых режимах на собственном производстве, защищая полезную нагрузку и оборудование на объектах наших клиентов. По запросу мы предоставляем видеозапись процесса тестирования. При необходимости наш транспортный отдел осуществит вывоз и доставку оборудования.

Мы помогаем нашим клиентам снизить расходы на оборудование

Высокий уровень знаний наших инженеров, высококлассное диагностическое оборудование и многоуровневый ремонт — от узлов до компонентов — позволяют нам осуществлять успешный ремонт электрооборудования почти в 100% случаев, что снижает расходы наших клиентов на покупку новых приборов. Замена расходных материалов и компонентов с признаками деградации позволяет значительно продлить срок жизни продукта и уменьшить загрязнение окружающей среды.


Нет комментариев

Комментировать

  • (will not be published)