RAM анализ: надежность, доступность и ремонтопригодность вашего оборудования

RAM analysis
В рамках комплексных проектов Schneider Electric предлагает широкий спектр решений, которые позволяют нашим клиентам проектировать, разрабатывать и эксплуатировать надежные инженерные системы, снижая затраты на механическое и электронное оборудование, а также программное обеспечение в течение всего цикла его использования. Наши передовые программнные продукты и услуги помогают компаниям  достичь высокого уровня окупаемости инвестиций и операционного успеха за счет проектирования и сертификации, оптимизации процессов, управления и обработки данных, CAE моделирования.

Одно из решений, которое позволяет этого добиться — модель RAM (Reliability, Availability, Maintenance).

Для чего это нужно

Модель позволяет дать количественную оценку будущей производительности, ожидаемой от завода в течение срока его эксплуатации, и затратам на ремонт .

Анализ выявляет факторы, влияющие на производительность, и ключевые уязвимости, которые могут привести к прерыванию работы. Также он позволяет оценить возможности для оптимизации страгегии обслуживания, межремонтных периодов и потребности в запасных частях. Оценивается региональная доступность аварийных служб и запасного оборудования. После проведения анализа чувствительности могут быть предложены рекомендации по проектированию.

Модель RAM доступна инженеру по надежности в ходе всей эксплуатации установки, использует данные реального времени и позволяет проводить анализ на регулрной основе.

Методология

Анализ RAM начинается с создания системной диаграммы, на которой представены весь процесс и соответствующее основное оборудование. Эта схема известна как блок-схема надежности.

Разрабатывается модель надежности для каждой критичной единицы обрудования, подготавливаются мнемосхема, отчетность. Общая диаграмма представляет собой совокупность отдельных моделей надежности каждой единицы оборудования и отображает их влияние друг на друга. Информация визуализируется максимально доступным и простым для понимания способом.

Анализ основывается на системной конфигурации (представленной диаграммами) элементов и таких свойствах, как  «Отказ» и «Продолжительность ремонта». Отказ определяет частоту возникновения отказа каждого актива, а Продолжительность ремонта – время простоя. На основе системной конфигурации рассчитывается эффект, оказываемый на всю систему. Эффект может заключаться в выходе всей системы из строя или в процентном сокращении общего объема производства.

Преимущества

На новых объектах после проведения RAM-анализа, как правило, наблюдается увеличение чистой приведенной стоимости проекта. Проведение такого исследования открывает для предприятия следующие возможности:

  • Проанализировать альтернативные варианты проектного решения, чтобы сократить капитальные затраты на некритические системы до начала строительства и ввода в эксплуатацию.
  • Например, оценить количество резервировного оборудования, что позволяет повысить надежнось или снизить капитальные затраты, если его количество избыточно.
  • Повысить уверенность в будущих производственных мощностях завода и финансовых показателях проекта, применяя основанный на данных подход для рассмотрения альтернатив.

RAM-Анализ особеннно актуален при разработке новых объектов, посколькку его проведение позволяет избежать возможных проблем во время работы завода.


Нет комментариев

Комментировать

  • (will not be published)