В эпоху низких цен на нефть и газ важнейшими факторами успеха становятся совершенствование процессов и повышение эффективности технологий. Согласно исследованию компании Ernst & Young, 89% руководителей нефтегазовых компаний мира планируют увеличение инвестиций в цифровые технологии в течение следующих двух лет. Прогрессивные нефтегазовые компании признают, что цифровая трансформация может помочь им улучшить текущие процессы и удовлетворить будущие потребности.

Обоснование затрат всегда является одной из самых сложных задач при любой организационной инвестиции. К счастью, нет никаких сомнений в экономических преимуществах внедрения цифровых инструментов. Например, по оценкам Всемирного экономического форума, цифровая трансформация в нефтегазовой отрасли потенциально может принести около $1 трлн. оценочной стоимости нефтегазовым компаниям. Технологические прорывы в отрасли также могут обеспечить повышение эффективности без высоких капитальных и операционных затрат. Более того, эффективное использование цифровых технологий может фактически сократить капитальные затраты на 20 процентов.
Сегодня инвестиции в цифровые технологии и промышленный Интернет вещей (IIoT), а также внедрение передовой аналитики позволяют компаниям лучше контролировать критически важное оборудование. Повышение уровня контроля влечет за собой долгосрочные выгоды в области эффективности процессов, стратегий технического обслуживания и использования оборудования.
Данные решения произвели революцию, поскольку теперь компании имеют доступ к данным в режиме реального времени, что позволяет быстрее и эффективнее принимать и исполнять решения. Например, используя данные о состоянии критически важного подключенного оборудования в режиме реального времени, технические специалисты могут непрерывно отслеживать состояние устройств и получать уведомления, если какое-либо устройство сообщает о неисправности. Таким образом, потенциальные проблемы могут решаться задолго до возникновения риска безопасности или приводящих к простою неисправностей оборудования.
Глобальная нефтехимическая компания представляет собой реальный пример того, как промышленные компании извлекают выгоду из внедрения цифровых технологий, таких как IIoT и анализ данных. Компания внедрила усовершенствованное решение для мониторинга оборудования с поддержкой IIoT, которое отслеживает работу трансформаторов, распределительных устройств среднего напряжения, распределительных устройств низкого напряжения и приводов с переменной скоростью (VSD). В течение шести месяцев после внедрения решения компания сделала ряд неожиданных открытий, которые позволили оптимизировать процессы и обслуживание оборудования. Кроме того, компании удалось избежать возможных отказов оборудования из-за ошибок в настройках и калибровке VSD, снабжавших центробежные насосы.
Используя решения Schneider Electric, основанные на данных, компания оптимизировала процесс эксплуатации оборудования. А сообщения о возможных неполадках позволили своевременно устранить неисправности и тем самым избежать дорогостоящих незапланированных простев. В итоге компании удалось улучшить производительность завода, а также расширить возможности предиктивного технического обслуживания для оптимизации использования оборудования и затрат на техническое обслуживание.
Этот пример явно отражает тот факт, что компании, использующие цифровые технологии, могут оптимизировать свои процессы и снизить затраты.
Нет комментариев