50 лет инноваций для повышения эффективности производства

Начало эпохи цифровых технологий в промышленности

Появившись на рынке в 1968 году в качестве простой замены проводных реле, программируемый логический контроллер Modicon внес кардинальные перемены в технологии систем управления.MODICON M580

Эта ранняя цифровая технология не только сделала процесс инженерно-технической разработки более эффективным, но и помогла устранить сбои во время производства и освободила ценное производственное пространство, ранее зарезервированное для больших шкафов релейного управления.

Новое решение позволило:

  • Сократить время вывода новых продуктов на рынок;
  • Повысить рентабельность и надежность производства;
  • Упростить диагностику и обслуживание систем управления.

Все эти факторы в совокупности позволили существенно повысить производительность работы.

Как внедрение систем управления приводит к росту эффективности производства до 20%

Что изменилось спустя пятьдесят лет? Современные системы управления предлагают еще более эффективные способы повышения эффективности в области проектирования, эксплуатации и технического обслуживания.

Благодаря современным технологиям компании теперь могут рассчитывать на решение следующих задач:

  • Повышение уровня общей эффективности;
  • Сокращение сроков реализации проекта;
  • Более ранняя окупаемость инвестиций.

Лучше всего эффективность внедренных решений подтверждают результаты, которых удалось добиться нашим клиентам. По итогам проекта модернизации косметическая компания Casa Granado повысила эффективность производства на 15-20%, в то время как Veolia Water добилась экономии энергии на 15% в год и повышения эффективности производства на 20%.

Современные системы автоматизации предлагают широкую стандартизацию

Одним из самых больших преимуществ для современных заводов является возможность управления несколькими ПЛК по всему заводу, как единой системой. Всего двадцать лет назад для внесения изменений в масштабах завода каждый ПЛК программировали индивидуально. Современные системы управления позволяют нескольким инженерам совместно работать во время проектирования и обеспечивают наблюдение и контроль всех процессов с улучшенным обслуживанием и диагностикой жизненного цикла.

Например, Veolia Water нуждалась в гибкой и достаточно мощной системе автоматизации для установки очистки сточных вод в тоннеле. С помощью нашей распределенной системы управления удалось объединить несколько блоков управления в одну центральную систему, которая позволила операторам управлять значительным количеством информации и диагностикой. Благодаря данной трансформации клиент получил резкий рост как энергоэффективности, так и эффективности производства.

Системы автоматизации сегодня

Наш проект с Casa Granado, старейшим производителем косметики в Бразилии, демонстрирует, насколько далеко за 50 лет шагнули системы. Для расширения бренда на международном уровне Casa Granado нуждалась в повышении эффективности и качества производства. Благодаря внедрению современных систем управления компания поддерживает воспроизводимые процессы и быстро приспосабливается к меняющимся требованиям рынка, что позволяет повышать качество продукта на протяжении всего процесса и увеличивать производительность (на 15%), так как меньшее количество продукта отбраковывается.

И хотя основные цели промышленного производства остаются такими же, как и 100 лет назад, когда Casa Granado открыла свой первый магазин, системы XXI века могут предложить гораздо более эффективные способы повышения качества производства и улучшения мониторинга.


Нет комментариев

Комментировать

  • (will not be published)