Rischi di cybersecurity nella moderna gestione delle prestazioni degli asset elettrici: cosa sapere

L’utilizzo del cloud per la gestione dei sistemi elettrici, di automazione e raffreddamento comporta nuove sfide di cybersecurity, che possono essere affrontate efficacemente solo attraverso un approccio olistico e end-to-end.

La digitalizzazione, che comprende IoT, Industria 5.0, il crescente utilizzo di protocolli standardizzati e la rapida espansione della connettività cloud, sta accelerando. Con l’aumento dell’interconnessione dei sistemi, anche i rischi legati alla cybersecurity evolvono di pari passo. Recenti incidenti informatici, tra cui attacchi coordinati a impianti eolici e solari e l’interruzione dei servizi cloud, evidenziano la necessità di misure di sicurezza più rigorose per le infrastrutture connesse.

Questo rischio crescente ha sollecitato a una maggiore attenzione a livello globale. Autorità come la Cybersecurity and Infrastructure Agency (CISA) statunitense hanno sottolineato l’importanza di affrontare le vulnerabilità dei dispositivi edge esposti a Internet, mentre altri governi hanno evidenziato preoccupazioni simili in diversi settori legati alle infrastrutture critiche.

Con l’adozione dei sistemi cloud in tutti i settori dell’economia, le organizzazioni devono adattarsi per far fronte alle nuove minacce.

Secondo l’ultima edizione del Global Cybersecurity Outlook 2026 del World Economic Forum (WEF), oltre quattro organizzazioni su cinque ritengono che il proprio livello attuale di resilienza informatica sia insufficiente (17%) o soddisfi solo requisiti minimi (64%).

Le principali sfide individuate riguardano la rapida evoluzione delle minacce associate alle tecnologie emergenti (61%), i rischi derivanti da terze parti e dalla supply chain (46%) e la carenza di competenze e professionalità specializzate (45%).

Tuttavia, adottando azioni concrete, policy efficaci e strategie adeguate, chi gestisce gli asset nel settore elettrico può cogliere i vantaggi della digitalizzazione, facendo leva su sistemi affidabili e resilienti.

e sfide della cybersecurity nei sistemi connessi

Le sfide della cybersecurity nei sistemi connessi

Come possono quindi le aziende garantire una sicurezza informatica efficace nelle infrastrutture elettriche connesse al cloud? In Schneider Electric, sosteniamo questo obiettivo attraverso un approccio olistico che integra pratiche di cybersecurity e data privacy  all’avanguardia in un approccio end-to-end.

È necessario basarsi su quattro pilastri fondamentali: persone, processi, tecnologia e data privacy. Esaminiamo ora gli elementi critici della cybersecurity moderna:

1. Persone

Qualsiasi tecnologia è valida tanto quanto le persone che la utilizzano. Per rafforzare la resilienza operativa, system engineers e operatori necessitano di una conoscenza approfondita dei rischi legati alla cybersecurity, in modo da poterli affrontare in modo efficace. Inoltre, devono seguire procedure adeguate nella gestione e nella manutenzione degli impianti elettrici.

Policy e procedure di sicurezza

Il nostro approccio alla cybersecurity è supportato da una serie di policy e procedure rigorose. Al centro c’è la filosofia Zero Trust, sostenuta da: verifica continua, accesso consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati e segmentazione delle reti. Procedure chiare per il personale e per i collaboratori esterni, unite a continua formazione e sensibilizzazione, garantiscono che questo approccio sia integrato attraverso i nostri business e lungo le nostre supply chain. Tutti i rappresentanti service on-site Schneider Electric, ad esempio, devono ottenere la nostra certificazione Cyber Badge, che prevede una specifica formazione sui principi di sicurezza operativa, in linea con gli standard di cybersecurity del settore.

Integriamo sicurezza e cybersecurity alla valutazione dei rischi, che ne rafforza le pratiche operative e protegge la sicurezza del personale.

Attraverso la nostra piattaforma EcoOnline, abbiamo potenziato i processi tradizionali introducendo una valutazione dei rischi articolata in due fasi: prima dell’intervento presso il sito, attraverso l’utilizzo di una libreria di valutazione dei rischi già disponibile, e all’arrivo sul posto, mediante una valutazione delle condizioni presenti. A queste attività si affianca una checklist di cybersecurity integrata, volta ad affrontare i potenziali rischi digitali.

2. Processo

L’installazione di un sistema sicuro è solo l’inizio: una volta operativo, possono emergere nuove vulnerabilità. Per garantire l’affidabilità delle operazioni, è essenziale che le aziende rivedano e aggiornino costantemente il proprio approccio alla cybersecurity.

Sicurezza a livello operativo

Promuoviamo i principi secure-by-operations per supportare i clienti e mantenere la resilienza nel lungo termine. Attraverso il nostro Installed Base Security Program, effettuiamo un monitoraggio remoto continuo delle apparecchiature: raccogliamo informazioni sui dispositivi operativi (OT) esposti e utilizziamo la nostra esperienza nei sistemi energetici e negli ambienti industriali per valutarne i rischi.

Inoltre, collaboriamo con altre organizzazioni specializzate per restare aggiornati sulla cybersecurity e contrastare così le minacce emergenti. Rendiamo disponibili regolarmente le patch software per mantenere protetti i sistemi dei nostri clienti e collaboriamo con loro per rafforzarne le difese attraverso un’architettura di rete resiliente.

3. Tecnologia

I sistemi interconnessi di distribuzione elettrica, automazione e raffreddamento offrono numerosi vantaggi: la raccolta di dati in tempo reale dai sensori presenti sugli asset, una connettività costante verso il cloud e analisi potenziate dall’intelligenza artificiale. Ciò permette un monitoraggio remoto 24/7, l’acquisizione di informazioni strategiche e una manutenzione basata su condizioni, aiutando le aziende a migliorare le prestazioni, aumentare l’affidabilità dei sistemi e ridurre i costi operativi.

Tuttavia, se non gestiti correttamente, questi sistemi possono creare nuovi punti di accesso per possibili attacchi, come sensori o controller esposti. È fondamentale che queste potenziali vulnerabilità siano resilienti alle minacce, sia come singoli asset che a livello di architettura di sistema. In un contesto di sistemi interconnessi, infatti, la sicurezza di un singolo asset influisce sulla resilienza dell’intero sistema.

Secure by design

Attraverso il nostro processo Secure Development Lifecycle (SDL), integriamo la sicurezza nei sistemi elettrici e digitali fin dalla fase di progettazione. I nostri ingegneri formati in ambito cybersecurity, applicano tecniche di modellizzazione e analisi delle minacce alle apparecchiature native digitali, come i nostri quadri elettrici SM AirSeT e gli UPS Galaxy VXL, garantendo che i rischi vengano identificati e affrontati sin dalle prime fasi di progetto.

Questo approccio strutturato risulta in linea con i principali standard del settore, tra cui la norma ISA/IEC 62443-4-1, ed è supportato da un accurata validazione pre-lancio. Questi controlli comprendono la verifica del software, l’analisi del codice e i test di penetrazione, per garantire che ogni prodotto soddisfi i più elevati livelli di sicurezza e affidabilità.

Per rafforzare ulteriormente la fiducia, abbiamo ottenuto un riconoscimento indipendente, diventando il primo grande fornitore nel nostro settore ad essere accreditato dal Council of Registered Ethical Security Testers (CREST). Inoltre, i nostri revisori TÜV Rheinland hanno certificato la conformità dell’intero processo SDL alla norma ISA/IEC 62443-4-1, convalidando sia la solidità che la coerenza del nostro approccio security-by-design.

4. Data Privacy

Una cybersecurity efficace richiede anche la protezione dei dati, oltre che dell’alimentazione elettrica. Proteggendo le informazioni sensibili, le aziende possono garantire la conformità a rigorose normative relative alla gestione dei dati.

Infrastruttura sicura

Supportiamo la privacy dei dati grazie a EcoStruxure™, la nostra architettura di sistema e piattaforma aperta, interoperabile e basata su tecnologia IoT. L’integrazione dei nostri dispositivi in ​​un’architettura sicura favorisce la raccolta e il trasferimento dei dati in modo protetto, avvalendosi di misure quali gateway preautorizzati, crittografia completa e flussi di dati unidirezionali. I nostri processi sono conformi alle più recenti normative di tutela dati e privacy: tutte le informazioni vengono archiviate in modo sicuro su Microsoft Azure, piattaforma certificata secondo i più elevati standard di cybersecurity.

La nostra Trust Charter è un codice di condotta fondato su una solida governance, che promuove una gestione dei dati resiliente e responsabile. Ci impegniamo così a raccogliere, elaborare e condividere le informazioni personali in modo lecito e trasparente. Aderiamo a quadri normativi come il GDPR e il CCPA, nonché a tutte le leggi sulla protezione dei dati applicabili nei mercati in cui operiamo. Il nostro programma per la privacy è supervisionato da un Global Data Protection Officer, supportato da una rete di referenti locali (Country Data Privacy Correspondents) che assicurano la conformità a livello geografico. Questo modello strutturato testimonia il nostro impegno a proteggere i dati durante l’intero ciclo di vita e a garantire i più elevati standard di tutela della privacy.

Collaborare per rafforzare la cybersecurity

Il nostro è un approccio completo. Tuttavia, poiché la cybersecurity coinvolge diversi stakeholder, qualsiasi soluzione deve essere frutto di una collaborazione. Ecco perché dialoghiamo costantemente con i nostri clienti, incoraggiandoli a svolgere attività importanti quali:

  • monitorare la propria rete;
  • stabilire procedure e controlli a livello O&M (Operational & Maintenance);
  • garantire che il personale sia costantemente formato, consapevole dei rischi informatici e pienamente qualificato;
  • eseguire l’applicazione periodica delle patch.

Rafforzare la cybersecurity con EcoCare

Nei sistemi elettrici, di automazione e di raffreddamento supportati da servizi digitali, la cybersecurity deve essere integrata in ogni ambito, coinvolgendo persone, processi e tecnologie. Schneider Electric ne è consapevole e pone la sicurezza del cloud al centro del proprio portafoglio di servizi digitali, tra cui EcoCare: il servizio di manutenzione basata sulle reali condizioni degli asset, supportato dall’intelligenza artificiale, con monitoraggio da remoto 24/7 e analisi degli esperti.

Con EcoCare, i sensori installati sulle apparecchiature elettriche rilevano costantemente parametri critici (come temperatura, usura e invecchiamento) per monitorarne lo stato. Strumenti di analisi basati su cloud e intelligenza artificiale elaborano questi dati per fornire un quadro continuo e approfondito dello stato di salute del sistema, integrato dal monitoraggio costante e dalle valutazioni di esperti da remoto. Ciò consente alle aziende di assumere il pieno controllo delle proprie attività: intercettare i problemi prima che si verifichino, evitando così fermi impianto non programmati dovuti a guasti imprevisti. Questo approccio abilita un nuovo modello di manutenzione basato sulle condizioni reali degli asset, gestendo le apparecchiature in base al loro effettivo stato anziché attenersi a calendari di manutenzione fissi. Questo si traduce in una maggiore affidabilità, costi di manutenzione ridotti e una superiore resilienza.

Le pratiche di cybersecurity alla base dei servizi EcoCare, supportate da policy avanzate e test rigorosi, sono progettate per permettere alle aziende di sfruttare in sicurezza i sistemi connessi. Integrando la cybersecurity lungo tutto il ciclo di vita, puntiamo a garantire l’affidabilità operativa e a rispondere alla continua evoluzione delle minacce informatiche.

Scopri di più su come la cybersecurity end-to-end favorisca la crescita del digitale:

Questo post è stato originariamente pubblicato sul blog global di Schneider Electric.

L'autore del post

Harish S – Cloud Security Architect

Aggiungi un commento

Tutti i campi sono richiesti.