Schneider Electric: il Partner di fiducia per le infrastrutture IT

Lo sapevi? APC è l’acronimo di American Power Conversion, un’azienda fondata nel 1981 che già nel 1984 aveva prodotto il suo primo gruppo di continuità (UPS). Nel 2007 APC è stata acquisita da Schneider Electric per arricchire la sua offerta per la protezione e il raffreddamento.

Lo scorso anno APC ha festeggiato il 40° anniversario del suo primo UPS: forse è per questa lunga tradizione che, quando si pensa al marchio APC, le prime soluzioni che vengono in mente sono proprio gli UPS. Del resto, quattro decenni di innovazione nel settore dei gruppi di continuità rappresentano un traguardo significativo. Con oltre 20 milioni di UPS APC installati in tutto il mondo, la fiducia dei clienti nelle nostre soluzioni leader di mercato è inequivocabile.

Una gamma completa di soluzioni integrate per le infrastrutture IT

L’offerta attuale di Schneider Electric va però ben oltre il rinomato portafoglio di UPS APC. Oggi possiamo affermare di offrire una gamma completa di soluzioni integrate per le infrastrutture IT per garantire la continuità operativa ai nostri clienti. 

Che si tratti di un’azienda del settore commerciale o terziario con un piccolo staff IT o di un’azienda in cui l’IT manager gestisce grandi sale server o interi data center, le nostre soluzioni IT end-to-end potenziano resilienza, sicurezza ed efficienza, per ottimizzare le prestazioni.

Per una visione generale dell’offerta, prima di entrare nello specifico delle soluzioni, puoi scaricare la Guida per l’Abilitazione dei Partner e scoprire come hardware, software e servizi di Schneider Electric si integrano per mantenere l’ambiente IT sempre in condizioni ottimali.

Come si compone la nostra offerta? Di seguito esploriamo ogni elemento in dettaglio.

Armadi (Rack)

Considerando i componenti più importanti da cui dipendono server e networking, gli armadi sono probabilmente la prima cosa a cui pensa un IT manager. Gli armadi IT svolgono infatti un ruolo cruciale nel salvaguardare l’affidabilità, l’efficienza e la sicurezza dell’infrastruttura IT. La nostra ampia gamma di soluzioni per armadi IT APC si adatta a ogni ambiente IT specifico. SI possono impiegare in in spazi non presidiati come un angolo tranquillo di un ufficio; in ambienti IT periferici dove ogni centimetro conta – per esempio in un negozio al dettaglio; in infrastrutture di scuole o università, da gestire con budget limitati; ma anche in data center ad alta densità, sale server e armadi di cablaggio.  Che serva una semplice soluzione rack montata a muro o un rack ad alte prestazioni, versatile e ricco di funzionalità, nella nostra gamma esiste la soluzione adatta a ogni esigenza.

PDU (Unità di Distribuzione dell’Alimentazione)

Le PDU sono spesso trascurate nelle fasi iniziali di pianificazione e, anche quando considerate, sono semplicemente viste come strumenti per fornire alimentazione agli armadi IT. La PDU appropriata offre, invece, la possibilità di controllare e gestire in modo completo i carichi ad essa connessi. La scelta giusta permette di semplificare l’operatività, rafforzare la sicurezza della rete, ridurre i tempi di inattività e facilitare implementazioni scalabili.

Che si tratti di installazioni retail o sale server ad alta densità, le PDU intelligenti APC forniscono la visibilità e il controllo necessari. Dalle soluzioni base a commutate, da compatte ad alta densità, le nostre PDU garantiscono la distribuzione di alimentazione più affidabile per ambienti IT distribuiti e periferici.

UPS (Gruppi di Continuità)

Schneider Electric non si limita ad alimentare le apparecchiature: protegge l’operatività aziendale con le  soluzioni UPS APC  –  leader di mercato –  progettate per salvaguardare le infrastrutture IT strategiche in organizzazioni di ogni settore e dimensione.

Grazie all’integrazione della tecnologia agli ioni di litio e alle capacità di monitoraggio e gestione remoti, il nostro ampio portafoglio di soluzioni UPS permette di evitare potenziali danni alle apparecchiature critiche e di minimizzare interruzioni operative e costosi tempi di inattività in caso di alimentazione instabile.

Dall’ambiente di un piccolo spazio commerciale alla sala server ad alta densità, esiste l’UPS perfetto per ogni specifico ambiente IT, garantendo la massima tranquillità per la continuità operativa.

Software

Per quanto riguarda la gestione dell’infrastruttura IT, fino a poco tempo fa il software era considerato un “extra”. Oggi, invece, esso svolge invece un ruolo vitale negli ambienti IT moderni. Il software rappresenta “gli occhi e le orecchie” dell’infrastruttura IT, fornendo visibilità, controllo e gestione completi di tutte le componenti IT essenziali. Aiuta inoltre a mitigare fattori come minacce ambientali, attacchi informatici, accessi non autorizzati e instabilità della rete elettrica. Per aziende con poco personale IT, ma anche per organizzazioni che hanno bisogno di monitoraggio e gestione IT da remoto e in tempo reale, i nostri strumenti software intuitivi semplificano la gestione IT e identificano potenziali problemi prima che si manifestino. Questo permette di concentrarsi sulla crescita del business, con la certezza che l’infrastruttura IT strategica rimane ottimizzata e sicura.

Cooling

L’ultimo componente che IT manager e site manager devono considerare per la loro infrastruttura IT è il raffreddamento. I server IT possono infatti generare un eccesso di calore che i sistemi di climatizzazione standard non riescono a gestire. La domanda di raffreddamento efficace nei data center è inoltre in costante aumento, soprattutto considerando l’impennata nella generazione di calore causata dalle implementazioni di carichi di lavoro AI ad alta densità. Schneider Electric possiede l’esperienza per gestire tutte le esigenze di raffreddamento IT: dalle soluzioni InRow ai corridoi di contenimento alle implementazioni personalizzate ad alta densità per data center di grandi dimensioni che stanno migrando verso architetture di liquid cooling.  Quali che siano le esigenze, assicuriamo supporto in  ogni fase del progetto per garantire che la soluzione di raffreddamento sia perfettamente adatta all’ambiente IT specifico.

Gestione completa delle esigenze di infrastruttura critica

Dalle infrastrutture edge ai data center centralizzati, Schneider Electric, con i suoi marchi leader di mercato come APC, offre la gamma più completa di soluzioni di alimentazione IT. Da armadi, PDU e UPS, a software, raffreddamento e servizi, ogni elemento si integra in un ecosistema perfettamente coordinato. Questo ci rende la scelta ideale per i clienti che desiderano collaborare con un partner di fiducia, che garantisce costantemente affidabilità, servizio di prodotto end-to-end meticoloso e supporto tecnico, con una vasta esperienza globale. Trasformiamo la complessità in semplicità e siamo pronti a collaborare alla costruzione di ambienti IT più intelligenti, sicuri, sostenibili e resilienti, fin dall’inizio.

Per una visione generale dell’offerta, prima di entrare nello specifico delle soluzioni, puoi scaricare la Guida alle Soluzioni per Partner IT e scoprire come hardware, software e servizi di Schneider Electric si integrano per mantenere l’ambiente IT sempre in condizioni ottimali.

Aggiungi un commento

Tutti i campi sono richiesti.