Bonus Colonnine 2026-2030: perché oggi ricaricare l’auto elettrica a casa conviene più che mai

La mobilità elettrica, non è più una tendenza riservata a pochi pionieri, ma una scelta sempre più concreta per chi desidera ridurre i costi di utilizzo dell’auto e adottare uno stile di vita più sostenibile. Con l’aumento delle immatricolazioni di veicoli elettrici e ibridi plug-in, cresce anche l’esigenza di disporre di una ricarica domestica semplice, sicura ed economicamente vantaggiosa. Proprio in questa direzione si inserisce il nuovo Bonus Colonnine 2026-2030, un’iniziativa che punta ad accelerare la diffusione delle infrastrutture di ricarica private, rendendo più accessibile l’installazione di una wallbox nelle abitazioni e nei condomìni.

Il bonus Colonnine 2026-2030 punta ad accelerare la diffusione delle colonnine di ricarica

Bonus Colonnine 2026-2030: di cosa si tratta

L’incentivo prevede un contributo a fondo perduto pari all’80% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di una infrastruttura di ricarica domestica, con un rimborso massimo di 1.500 euro per i privati e fino a 8.000 euro per i condomìni che realizzano interventi sulle parti comuni. Una misura importante che consente di ridurre sensibilmente il costo iniziale dell’investimento e che mette a disposizione complessivamente 68 milioni di euro fino al 2030.

Per molti automobilisti il vantaggio principale di una wallbox domestica è la possibilità di ricaricare il veicolo quando non viene utilizzato, ad esempio durante le ore notturne, sfruttando le fasce tariffarie più convenienti. Questo significa avere ogni mattina un’auto pronta all’uso senza dover pianificare soste alle colonnine pubbliche. Inoltre, la ricarica domestica permette un maggiore controllo dei consumi energetici e, se associata a un impianto fotovoltaico, può contribuire a massimizzare l’autoconsumo dell’energia prodotta.

Come scegliere la giusta wallbox

Tra gli aspetti da valutare con attenzione c’è la scelta della tecnologia più adatta alle proprie esigenze. Le moderne wallbox intelligenti non si limitano a ricaricare il veicolo, ma dialogano con l’impianto elettrico dell’abitazione per ottimizzare i consumi. La gestione dinamica del carico, ad esempio, consente di modulare automaticamente la potenza di ricarica in base all’energia disponibile in casa, evitando sovraccarichi e riducendo la necessità di aumentare la potenza contrattuale del contatore.

In questo scenario, le soluzioni di Schneider Electric, come la gamma Schneider Charge Pro, offrono funzionalità evolute per la gestione della ricarica domestica e l’integrazione con altri sistemi energetici dell’abitazione. Grazie alla possibilità di monitorare i consumi, programmare le sessioni di ricarica e sfruttare l’energia prodotta dal fotovoltaico, diventano uno strumento concreto per migliorare l’efficienza energetica della casa.

Il Bonus Colonnine rappresenta quindi molto più di un semplice incentivo economico: è un’opportunità per prepararsi all’evoluzione della mobilità, aumentare il valore del proprio immobile e adottare una soluzione di ricarica moderna, sicura e pronta per le esigenze future. Per chi sta valutando l’acquisto di un’auto elettrica o desidera rendere più efficiente la gestione energetica della propria abitazione, questo potrebbe essere il momento ideale per fare il passo successivo.

Per approfondire scarica la brochure realizzata da Schneider Electric.

Aggiungi un commento

Tutti i campi sono richiesti.