La crescita esponenziale dell’intelligenza artificiale e delle infrastrutture digitali sta mettendo in evidenza una realtà che molte organizzazioni stanno iniziando solo ora ad affrontare: la rete elettrica non è stata progettata per ciò che ci aspetta.
In tutto il Nord America gli hyperscaler, gli operatori di data center e le industrie si sono accorte che il principale vincolo di sviluppo non è più la disponibilità di terreno, silicio o di capitale, bensì di energia elettrica. Le attese per l’interconnessione alla rete elettrica richiedono ormai quattro, cinque, persino dieci anni in alcune regioni. I cicli di pianificazione delle utility procedono con lentezza, mentre la domanda di IA continua ad accelerare. La discrepanza è strutturale, non temporanea.

Una rete inadatta a soddisfare le nuove esigenze
Per decenni la rete ha retto perché la domanda cresceva in modo prevedibile. I grandi carichi potevano essere pianificati, organizzati e integrati nel tempo, ma oggi questo presupposto non è più valido. I carichi di lavoro dell’IA introducono cambiamenti improvvisi e massicci nella domanda, spesso dell’ordine di centinaia di megawatt in un singolo campus, con profili di volatilità che la rete non è stata progettata per assorbire velocemente.
Il risultato non è una mancanza di energia nel senso letterale del termine, ma una carenza di energia erogabile in modo affidabile e nei tempi imposti dall’attuale sviluppo dei mercati.
È in questo contesto che stanno emergendo gli Energy Parks.
Gli Energy Parks vengono spesso confusi con le centrali elettriche basate su fonti rinnovabili o su soluzioni di nicchia. In realtà, rappresentano una risposta pragmatica ai vincoli sistemici della rete elettrica. Quando non si possono attendere anni per l’interconnessione e i requisiti di affidabilità vanno oltre le garanzie che la rete può offrire, le organizzazioni sono costrette a ripensare l’intero modello di fornitura energetica.
Questo ripensamento viene spesso sintetizzato con l’acronimo BYOP: Bring Your Own Power (letteralmente procurati la tua energia).
Gli Energy Park consentono ai grandi consumatori di energia di assicurarsi l’approvvigionamento in base alle proprie condizioni, sviluppando ecosistemi energetici di dimensioni adeguate e progettati specificamente per il loro profilo di carico, esigenze di affidabilità e percorso di crescita. In alcuni casi operano indipendentemente dalla rete, mentre in altri vi si collegano in modo strategico, agendo come attori flessibili piuttosto che come consumatori passivi.
Il supporto degli Energy Parks
È fondamentale sottolineare come gli Energy Parks non comportino l’abbandono della rete elettrica tradizionale. Si tratta piuttosto di trovare soluzioni alternative in termini di tempistiche e capacità strutturali che la rete non può colmare rapidamente.
Questo cambiamento non è dettato dall’entusiasmo, ma da considerazioni economiche. Quando le tempistiche per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale si misurano in trimestri e la costruzione della rete in anni, attendere non è più una strada praticabile. Il rischio di mancati ricavi, di risorse di calcolo inutilizzate o di capitale non sfruttato supera rapidamente il rischio percepito nello sviluppare infrastrutture energetiche dedicate.
Per i dirigenti, questo è il vero punto di svolta. La domanda non è più se gli Energy Parks siano tecnicamente fattibili, ma se le organizzazioni possano permettersi di non prenderli in considerazione.
Gli Energy Parks stanno emergendo perché la rete è stata sviluppata per rispondere a un modello di domanda del passato. Le esigenze di domani richiedono qualcosa di radicalmente diverso.
E questo è solo l’inizio della questione degli Energy Parks.
Con la crescente diffusione degli Energy Parks come risposta ai vincoli della rete e alla domanda sempre più elevata derivante dall’intelligenza artificiale, resta ancora una domanda fondamentale: quali tecnologie energetiche possono supportare in modo affidabile questo nuovo modello su larga scala?
Un’opzione sempre più discussa è quella del nucleare di nuova generazione. Nel nostro webinar on-demand “SMR per alimentare l’AI: soddisfare le esigenze energetiche di domani”, esperti di Schneider Electric, Microsoft, Terra Praxis e 92 Capital esplorano il ruolo che i reattori modulari di piccole dimensioni (SMR) potrebbero avere nel fornire energia di base stabile e a zero emissioni di carbonio laddove le reti tradizionali risultino inadeguate, affrontando gli aspetti relativi alla tecnologia, al finanziamento e all’acquisto di energia elettrica.
Aggiungi un commento