Ricarica elettrica in condominio: guida per installatori

La diffusione della mobilità elettrica sta ridisegnando profondamente il panorama degli impianti elettrici residenziali e collettivi. Se fino a pochi anni fa l’installazione di una wallbox domestica rappresentava un intervento occasionale e relativamente standardizzato, oggi l’installazione di colonnine di ricarica in condominio pone sfide tecniche, normative e organizzative di ben altra complessità.

Il passaggio da singole installazioni a sistemi di ricarica elettrica multipli richiede competenze evolute: oltre a dimensionare un punto di ricarica e collegarlo alla rete, bisogna saper progettare architetture scalabili, gestire i vincoli di potenza disponibile, garantire la conformità normativa, assicurare l’interoperabilità con sistemi di building management e rispondere alle esigenze di contabilizzazione dei consumi individuali. In questo scenario, la figura dell’installatore si sta trasformando in quella di un consulente tecnico, capace di accompagnare nella scelta di soluzioni adeguate amministratori di condominio, property manager e responsabili delle flotte EV aziendali.

L’evoluzione del ruolo dell’installatore nella ricarica elettrica condominiale

La transizione verso la mobilità elettrica sta ridefinendo il perimetro delle competenze richieste agli installatori: occorre padroneggiare le tecniche di cablaggio e protezione elettrica e, in aggiunta, saper interpretare esigenze complesse e proporre soluzioni progettuali integrate per la ricarica dell’auto elettrica in contesti collettivi.

L’installatore che opera in contesti condominiali deve oggi confrontarsi con normative specifiche (CEI 64-8 Sezione 722, IEC 62955, CIR), gestire la convivenza tra utenti con abitudini di ricarica diverse, valutare la compatibilità con l’infrastruttura elettrica esistente e, spesso, mediare tra esigenze tecniche e vincoli economici imposti dalle assemblee condominiali.

La capacità di proporre sistemi modulari, che possano crescere nel tempo senza richiedere rifacimenti strutturali, diventa un valore distintivo. Così come la conoscenza delle logiche di load management dinamico, indispensabili per evitare sovraccarichi e ottimizzare l’uso della potenza contrattuale disponibile.

Sfide tecniche per l’installazione di colonnine elettriche in condominio

L’installazione di infrastrutture di ricarica elettrica in condominio presenta criticità specifiche che vanno ben oltre la dimensione puramente tecnica.

Gestione della potenza disponibile

La maggior parte degli edifici residenziali non dispone di margini sufficienti per assorbire carichi aggiuntivi significativi. Anche l’installazione di poche stazioni di ricarica può saturare rapidamente la potenza disponibile, soprattutto nelle fasce serali quando i consumi domestici sono già elevati.

Contabilizzazione e autenticazione utenti

In contesti condivisi è fondamentale garantire la misurazione precisa dei consumi per ogni utente, sia per questioni di trasparenza che per evitare contenziosi. Le soluzioni devono prevedere sistemi di autenticazione e registrazione certificati MID.

Conformità normativa per le colonnine ricarica

La normativa italiana impone l’uso di protezioni magnetotermiche e differenziali adeguate per ogni  punti di ricarica. Tradizionalmente, questo ha significato l’impiego di costosi differenziali di tipo B. L’evoluzione tecnologica sta però introducendo dispositivi RDC-DD fino a 6mA integrati che consentono l’uso di differenziali tipo A-SI, con risparmi significativi sui costi di installazione.

Scalabilità dell’impianto di ricarica

Molti condomini partono con pochi punti di ricarica, ma devono poter prevedere espansioni future in linea con il sempre più crescente parco di auto elettriche ed ibride plug-in. La scelta di soluzioni non scalabili può costringere a interventi radicali in fase di ampliamento.

Soluzioni per la ricarica condominiale e Aziendale: Schneider Charge Pro

Un esempio di risposta a queste esigenze è rappresentato da stazioni AC compatte pensate specificamente per contesti residenziali. Schneider Charge Pro integra protezioni RDC-DD da 6 mA conformi alla normativa IEC 62955, che rilevano correnti residue in DC senza richiedere differenziali di tipo B a monte. Questo consente agli installatori di utilizzare differenziali tipo A-SI standard, con un impatto diretto sui costi complessivi dell’intervento.

La flessibilità di potenza regolabile (da 3,7 – 7,4 – 11 e 22 kW) su un’unica referenza prodotto semplifica la gestione del magazzino e permette di adattare la configurazione alle esigenze specifiche di ciascun punto di ricarica elettrica. Le funzionalità di autenticazione RFID o NFC e la contabilizzazione individuale dei consumi, anche con contatori MID, rispondono alle necessità organizzative tipiche dei condomini.

Senza trascurare l’importanza della connettività integrata come Wi-Fi, doppia porta Ethernet e modem 4G quando necessario per consentire il monitoraggio tramite APP da remoto ed integrare in software di gestione dell’edificio.

Colonnine ricarica per flotte aziendali e parcheggi pubblici

Quando si passa a contesti logistici o pubblici, cambiano le priorità. Le colonnine devono essere robuste, resistere a condizioni ambientali difficili e integrarsi con sistemi di gestione centralizzati.

La colonnina Evlink Pro AC adotta un approccio progettuale che privilegia l’integrazione e la scalabilità. Le protezioni differenziali, i dispositivi di protezione da sovratensione e gli sganciatori di emergenza sono già integrati nel dispositivo, semplificando il quadro elettrico a monte e riducendo il rischio di errori di configurazione.

La compatibilità con protocolli standard come OCPP 1.6 e Modbus TCP consente l’integrazione con piattaforme di building management esistenti o con sistemi di gestione flotte. Per gli installatori, questo significa poter proporre soluzioni che si inseriscono in architetture IT già operative, senza richiedere stravolgimenti infrastrutturali.

Sistemi di gestione energetica per la ricarica elettrica

Uno dei vincoli più stringenti nell’installazione di colonnine di ricarica è la disponibilità di potenza. Aumentare la potenza contrattuale è spesso costoso o tecnicamente complesso. Diventa quindi cruciale ottimizzare l’uso della potenza esistente attraverso sistemi di gestione dinamica dei carichi.

EcoStruxure EV Charging Expert è una soluzione progettata  per questo scopo: installato nel quadro elettrico, monitora in tempo reale i consumi dell’edificio e distribuisce la potenza disponibile tra i diversi punti di ricarica, prevenendo sovraccarichi e garantendo la massima continuità del servizio.

Ciò consente di installare un numero maggiore di stazioni di ricarica rispetto a quanto permetterebbe un approccio basato sul dimensionamento statico, riducendo i costi di allaccio(ci sonsente anche di usare un fattore di contemporaneità ≠ 1) e aumentando la flessibilità del sistema. La possibilità di definire priorità di ricarica (ad esempio, per utenti aziendali o veicoli di servizio) e di integrare fonti rinnovabili come il fotovoltaico aggiunge ulteriore valore progettuale.

Installazione colonnine elettriche: competenze e visione sistemica

La ricarica elettrica in condominio non è più un elemento accessorio, ma una componente strutturale dell’edificio. Gli installatori che sapranno interpretare questo cambiamento come un’opportunità di crescita professionale e dare la giusta consulenza ai propri clienti avranno un vantaggio competitivo significativo.

Oggi il mercato della ricarica dell’auto elettrica richiede figure capaci di progettare soluzioni integrate, di dialogare con amministratori e decision maker tecnici, di anticipare i bisogni futuri e garantire conformità normativa e affidabilità nel tempo. La conoscenza approfondita delle tecnologie disponibili, delle normative vigenti e delle logiche di gestione energetica diventa quindi un asset strategico.

In un settore in rapida evoluzione, distinguersi significa saper offrire un’installazione a regola d’arte corredata da una visione complessiva del sistema di ricarica come parte di un ecosistema energetico più ampio, dove efficienza, scalabilità e intelligenza di gestione fanno la differenza.

Per scoprire le soluzioni tecniche più adatte al tuo progetto di ricarica elettrica, esplora la gamma completa di stazioni di ricarica EVlink per veicoli elettrici e colonnine per condomini con specifiche dettagliate e configurazioni disponibili per ogni contesto applicativo.

Aggiungi un commento

Tutti i campi sono richiesti.